结果:找到"基于ESP8266的物联网继电器",相关内容1000条
- 大转盘云控灯物联网项目外包开发,寻找经验丰富硬件开发者
- 抽奖大转盘云控灯物联网外包开发,寻找经验丰富硬件开发盒子连接WIFI或者连接4G进行通信盒子初始化后与我平台连接通信,用户通过手机扫一扫打开网页,灯就转起来,用户再按"停"灯就停了整个过程由我平台进行通信控制盒子非常简单,主要是连网和控制灯灯带用的是三灯跑马灯,usb是供电如开发者,请联系我:QQ:157-1533-65
- 所属专栏: 项目外包 标签: 物联网 发帖人:八戒商桥 发帖时间:2021-04-07 11:43:00
- 【暑期训练营进阶班】HomeKit智能开关开发心得
- 暑假闲来无事,渴望学习提高技能,参加了立创EDA数据训练营,于是在各路大佬们的指导下做了这么个玩意,可以支持HomeKit智能控制的开关/继电器模块(当然也可以改写固件作为其他平台的物联网智能设备使用,根据自己需要选择)开源工程链接:http://https://oshwhub.com/HFWS/ren-gong-zhi-zhang-lian-wang-jia-ju当然还是很不成熟地出现了一大堆错误,分享给大家:1,USB数据线没有走差分,导致差分数据眼图十分辣眼睛,以及I2C布线出现很大问题,以后会注意布线(感谢EMZ1大佬)2,开源协议不熟练,在发布开源工程的时候没有严格按照开源协议发布...
- 所属专栏: 活动专属 标签: HomeKit 物联网 ESP8266 发帖人:HFWS 发帖时间:2020-08-27 14:27:00
- 【心得】[暑期训练营进阶班]物联网继电器开关
- 工程链接https://oshwhub.com/Dragon_Monster/wu-lian-wang-she-ji心得体会:刚刚接触pcb十多天的时候,有幸参加此次课程,课程的老师很好,我以为免费课程的老师都是推销的,或者混的(之前看过某教人打代码的讲两句就明白的同学给老师来朵鲜花),此次的确出乎了我的意料,老师们能振对同学我问题展开回答,一直问我们哪里不会,而且跟我们说得很近!会庆祝学员的生日,融洽的环境我想这才是快乐的学习过程吧!之前自己瞎搞瞎学,没有目标没有热情,这次的进度总是促使我去做,让我感到充实的生活原来是这样,在这期间自己学了很多东西,从零开始的建模,还有学到了很多pcb知识...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 基于ESP8266的物联网继电器 发帖人:Monster 发帖时间:2020-08-26 16:37:00
- 【暑期训练营进阶班】物联网实战心得体会
- 暑假参加了立创举办的暑期训练营进阶班,’本次项目制作的是一个简单的物联网开发板,开发板板载了一个ESP8266-12FWiFi模组,使用手机连接阿里云物联网的生活平台,可以实现远程控制插座、灯等功能。开发板上还集成了一个0.96寸oled显示屏,以及配备了一个温湿度传感器,可以将数据传到阿里云平台,实现数据统计及监测的功能。OLED屏也可以实时看到数据使用MQTT协议连接上云,这次学习也让我更加熟悉了MQTT协议,知道了它大概的一个连接过程,而且各种指令我都是实战成功了的,这个对我的帮助很大,以后物联网很多都是是用MQTT协议的,至少我认为是入门了,以后多做几项目慢慢的就会熟悉的。一、基本功...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 立创 进阶班 物联网 ESP8266 发帖人:努力学习的小陈 发帖时间:2020-08-26 15:13:00
- 【暑期训练营进阶班】阿里云手机控制的物联继电器【结营感想】
- 本工程的两块PCB(主控板和ACDC转换)都已经过实物测试,可以正常工作。程序功能包括物联网开关功能和温度测量上报功能都已实现。宋工给的代码真的好,我还要好好学习。这次训练营知道了STC15最小系统可以不用晶振;了解到STC家的单片机上电时各引脚会有一瞬间的高电平;继电器驱动时要注意上电时的可靠关断;PCB布局时去耦电容的位置很关键,像个蓄水池;明白了单片机一个计时器就可以调度很多个任务,学到了新的程序架构;学会了庆科EMW3080模组的使用方法,相信推及到其它模组也适用;大致明白了物联网设备的工作原理。帮助很大,多谢立创!工程链接https://oshwhub.com/soulhand/a...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 51单片机 WiFi 物联网 继电器 继电器驱动 ACDC转换 220V 发帖人:佛系好光头 发帖时间:2020-08-26 14:09:00
- 关于物联网卡,您想了解的都在这里
- 关于物联网卡,您想了解的都在这里最近几年,物联网的概念非常火爆,越来越多的应用于我们生活的方方面面。连接物联网和智能硬件联网的重要桥梁,对于物联网相关企业来说非常重要,离不开物联网卡的支持。1.物联卡定义物联卡是电信、移动、联通推出的外观与我们使用的SIM一样,但是网络以及其他参数有别于SIM卡的,专门为物联网设计的专属号段的流量卡。2G/3G/4G/NB模式的物联卡,在技术上来说,与我们手机卡的接入模式没有任何差别。但是手机套餐资费非常不符合物联网的使用场景,为了适应物联网的需求,运营商限制物联卡的语音功能,并配套非常优惠的流量套餐,便于机器设备传输数据。从2016年开始,物联网上升为国家...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-25 11:21:00
- LTECat1-物联网时代的新宠
- LTECat1-物联网时代的新宠随着NB-IoT在今年达到5000万的出货量,明年上看1亿,当仁不让地快速崛起之后,一块介于连网高速率(5G和4GLTE)和低速率(2GGPRS和NB-IoT)之间的中速率(包括3G、Cat.1、eMTC(catm))市场正在兴起。LTECat1承担4G物联网连接主力的时机已经开启。其中,Category1作为最低版参数配置的用户终端等级,让业界能够低成本地设计“低配版”的4G终端,一般简称Cat1。因此,发展Cat1网络及相关产业,对于补齐物联网主要场景需求很有意义。与以往移动通信技术不同,4GLTE给所有用户提供的并非完全相同的同质化服务,LTE网络运营商...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:08:00
- 参赛作品《基于STM32F103C8T6的码表计数器》
- 1.参赛者姓名(必填项):家和万事兴2.单位或学校名称(选填项):自由职业者3.当前职务或职称(选填项):设计师4.参赛作品的名字(必填项):基于STM32F103C8T6的码表计数器5.简要陈述您的idea和作品(必填项);目前在喷水织机控制中的码表多用老旧的码表已达不到客户的要求,如RS485组网能,数据汇总分析以及无线组网或通过WIFI联网的功能。现采用STM32F103C8T6的强大功能能,作成具月联网功能的码表,同时具备备485通信能力以达到实际使用的要求6.拟用到的立创商城在售物料(必填项):STM32F103C8T6晶振、线路板,阻容元件等7.拟用到的非立创商城物料或其它补充(...
- 所属专栏: 参赛帖子 标签: 基于STM32F103C8T6的码表计数器 发帖人:家和万事兴 发帖时间:2018-06-13 06:34:00
- 无线测试资料-测无线模块
- 先看一下射频功率和接收灵敏度的定义:功率的定义:最大输出功率是指发射机在一个射频周期内供给传输线的平均功率。灵敏度的定义:在规定的测试频率和调制方式下,当接收机误码率小于或者等于规定值时,接收机天线端口的输入信号功率大小。常规的功率测试一般使用功率计或频谱仪,功率计测量的优点是准确,频谱仪是最常用的射频测量仪器,通过调整合适的带宽(RBW、VBW)及触发方式,可以测量各种调整方式的功率。接收灵敏度测试使用信号源。一般信号源要发的数据是我们预设好的,是我们已知的,所以误码率的判决也是接收机里的处理器做判决,一般是接收模块上的单片机将接收的数据和预设的已知的数据做对比,将结果通过串口(网口)发到...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2018-03-29 09:13:00
返回