结果:找到"基于STM32F103C8T6的码表计数器",相关内容1000条
  • TIM0开发板测评报告+4位数码管显示
  • 1.整体使用评价感谢立创的活动,抽中了开发板;收到的是MSPM0L1306开发板,开发板简洁,彩色丝印标识很清楚;因为是刚学STM32,第一次使用TI的芯片,使用起来比较缓慢,后面空了再慢慢研究.2.开发项目流程(方案介绍、方案系统框图、调试、指令等)测试了一个TM1650驱动数码管的方案;安装TI库,更新调试软件版本;根据提供的示例代码修改,调试I2C通信,测试LED数码管显示.3.成果展示(图片、描述等)
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:xiaojin 发帖时间:2024-01-22 18:10:00
  • 基于CB2S或CB3S开发的情景灯智能插座
  • 深圳市亚特联科技有限公司是一家集研发,销售为一体的科技公司,公司业务专注于“感知层+算法”的智能模组研发生产,聚焦5G带动的智能硬件运用,以“智能家居、智慧交通、智能座舱、智能物联”四大主要行业,提供以人为本、万物互连、智慧高效的模组研发方案,以“感知层+算法”为中心点,参与构建未来智慧生活、智慧交通、智慧城市大生态圈。产品介绍:(这里以CB2S模块为例)情景灯智能插座是基于CB2S模块设计,可以使用APP查看和控制的远程开关,调节情景灯光亮度,颜色,模式。无需开发APP,多种APP面板可选,可自定义AP点,具有:开关控制、倒计时时间设置、调节情景灯光亮度、颜色、模式、开关状态显示等。情景灯...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: CB2S或CB3S应用 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-03-24 15:48:00
  • 优惠价格出10K数量、可替换STM32F103C8T6的GD32F103C8T6芯片
  • 现在到处缺货,希望这个帖子能帮助到有需要用得该芯片的人,也多谢立创社区不要删帖可替换STM32F103C8T6的GD32F103C8T6芯片,10K数量,未税参考价格:50左右。另外,还有3000片GD32F303CCT6。未税参考价格:28左右。以上仅供参考,全新原装货。有量可谈。
  • 所属专栏: 器件替换 标签: GD32F103C8T6 STM32F103C8T6 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2021-04-28 17:02:00
  • 嘉里创smt库存订stm32f103c8t6替代芯片。为啥回我没货,说要等年后?我找到代理问都有现...
  • 目前smt只有stm32f103c8t6。价格高达37一片。之前还有家BLM的替代芯片,被我用完了。现在又找到一家便宜的替代芯片,付款订货,回我原厂没货?这怎么可能?原厂怎么可能没有货?我问代理商都是有现货的。请问,你是要逼我们用你的高价芯片么?很奇怪,除了stm32其他家的芯片库存都是0。为啥不多采购一些?
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: stm32f103c8t6 替代 发帖人:秘银强弩 发帖时间:2021-02-05 13:56:00
  • 【心得】[暑期训练营进阶班]物联网继电器开关
  • 工程链接https://oshwhub.com/Dragon_Monster/wu-lian-wang-she-ji心得体会:刚刚接触pcb十多天的时候,有幸参加此次课程,课程的老师很好,我以为免费课程的老师都是推销的,或者混的(之前看过某教人打代码的讲两句就明白的同学给老师来朵鲜花),此次的确出乎了我的意料,老师们能振对同学我问题展开回答,一直问我们哪里不会,而且跟我们说得很近!会庆祝学员的生日,融洽的环境我想这才是快乐的学习过程吧!之前自己瞎搞瞎学,没有目标没有热情,这次的进度总是促使我去做,让我感到充实的生活原来是这样,在这期间自己学了很多东西,从零开始的建模,还有学到了很多pcb知识...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: ESP8266物联网继电 发帖人:Monster 发帖时间:2020-08-26 16:37:00
  • 求推荐,一个8位总线、24位二进制旋转编码器计数电路
  • 求推荐,一个8位总线、24位二进制旋转编码器计数电路。搜到了QA744808R这个芯片,但是生产这个芯片的公司已经注销了。。。大佬们有没有能实现输入码盘AB两相信号直接判断正反转然后计数的能实现这个功能的芯片啊,跪求!
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 旋转编 电路 脉冲比较 发帖人:Max1225 发帖时间:2019-11-22 10:38:00
  • 科技杂谈4.游戏党绕不开的话题——显卡和CPU的近期推荐
  • 好像在这里再谈这个都有点烂大街了。。。。。。但本人保证,一定写点在别处很难发现的东西,文末还有装机福利送出哦(>3<)1.显卡这一项主要针对于游戏用户,和特殊要求人群,毕竟一般办公影音和轻度游戏用CPU的核芯显卡就足矣,当核显性能不足时,就需要上独立显卡了。简单谈谈现阶段的显卡选购问题首先一定要不贪小便宜,现阶段市场上挖过比特币的矿卡比较多,性能是有,但普遍短命矿卡的重灾区主要在GTX1060,RX580,RX470,RX480,上比较泛滥。避开这几个重灾区,要是预算足够,推荐购入新出的显卡,像RX590,RTX2060,之类的均可或者在公司的官方店铺,购买有质保的常见矿卡型号的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电脑 DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-24 15:25:00
  • 参赛作品《基于STM32F103C8T6的码表计数器》
  • 1.参赛者姓名(必填项):家和万事兴2.单位或学校名称(选填项):自由职业者3.当前职务或职称(选填项):设计师4.参赛作品的名字(必填项):基于STM32F103C8T6的码表计数器5.简要陈述您的idea和作品(必填项);目前在喷水织机控制中的码表多用老旧的码表已达不到客户的要求,如RS485组网能,数据汇总分析以及无线组网或通过WIFI联网的功能。现采用STM32F103C8T6的强大功能能,作成具月联网功能的码表,同时具备备485通信能力以达到实际使用的要求6.拟用到的立创商城在售物料(必填项):STM32F103C8T6晶振、线路板,阻容元件等7.拟用到的非立创商城物料或其它补充(...
  • 所属专栏: 参赛帖子 标签: STM32F103C8T6 发帖人:家和万事兴 发帖时间:2018-06-13 06:34:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: