结果:找到"基本包揽了全球市场增长!",相关内容517条
- 寻《全志》芯片PCB设计
- 有个全志F1C200s芯片板子需要优化,外设的连线功能都验证可以了,但是本人是主要是做软件的,需要对走线、电源之类的帮优化一下,让板子稳定性更好一点。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 全志 PCB 外包 发帖人:Eric杨 发帖时间:2022-05-20 11:14:00
- 立创如何布局中原市场的思考
- 个人感觉嘉立创公司,应该在中原地区布局PCB和电子元器件的市场,在南阳或襄阳地区设立PCB生产工厂和电子元器件仓库,这样可以辐射到河南,河北,北京,天津,山东,陕西,四川等地,而南阳和襄阳交通发达,土地又便宜,物流发达,快递费用也很便宜,政府扶持力度大,总之就是成本低,利润大,速度快,最后我想说的是,俺是南阳的,你们去哪里开厂,我村里有地,可以租给你,然后我可以去你们工厂上班不。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 中原 市场 布局 发帖人:PLNNK 发帖时间:2021-03-18 17:49:00
- 全球MCU市场供需失衡情况愈发严重
- 近期全球MCU市场供需失衡情况愈发严重。继瑞萨、NXP等芯片大厂先后发布涨价通知之后,意法半导体也于近日发布了涨价函。在国际大厂供应不上、全球市场出现缺口之时,国内MCU厂商在某种程度上也迎来了抢占市场的良机。国内MCU厂商如何能够将此次危机化解,并借此机会在市场占据一席之地呢?MCU交货期延至40周以上据了解MCU产品的正常交货期在8周左右,而目前包括英飞凌、NXP、ST、瑞萨等在内的国际大厂均出现交期严重延长的情况。其中意法半导体MCU交期已经延长到了30-40周,甚至有部分MCU产品的交期已经延长到了40周以上。业内人士称,国际MCU大厂产品基本全线延期,目前基本不再接新的排单。在MC...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 意法半导体MCU,MCU,MCU市场,MCU厂商 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-01-12 14:29:00
- SRAM市场动向
- 当今世界环境保护已蔚然成风,力求节约能源,因此强烈要求电子系统低功耗化和低电压化。而且由于制造SRAM的半导体工艺精细化,SRAM要求低电压供电。因而近年来研究低电压供电技术活动十分活跃。在高速SRAM里,既要求高速度又要求低功耗,这是互相矛盾的两种要求。宇芯电子主要为工业控制,物联网,智能控制,消费类电子,仪表仪器等市场领域提供各种类型的SRAM存储产品,包括低功耗SRAM、高速SRAM、同步SRAM等.SRAM市场动向●低功耗sram移动电话和寻呼机等便携电子产品市场里,要求机器小型、轻便和由电池长时间供电;因此,便携电子产品也要求SRAM器件实现低电压供电例如要求供电电压低到2.5V乃...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM市场,SRAM,低功耗sram,高速sram,同步SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-26 15:37:00
- SRAM市场与技术
- 相比于其他市场,汽车市场更为关注技术成熟度。目前FRAM在汽车行业的销售数量已超过8亿台,技术已相当成熟,汽车行业的客户完全可以对此放心无忧为什么要在汽车中使用“FRAM”?与EEPROM和FLASH非易失性内存相比,FRAM在EDR应用上有三大关键优势。对于那些有精确时间要求的应用来说,FRAM会立即具备非易失性。这些应用在系统发生故障时,最重要的数据,如数据记录器通常会面临风险。FRAM擦写周期为10E+14,而EEROM为10E+6,FLASH为10E+5,。因此FRAM是数据记录器的理想选择,其数据可持续写入。FRAM的读写操作功耗低,对于具有独立有限电源如电池或电容的应用来说,尤其...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM市场,SRAM存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-25 16:20:00
- 到2029年MRAM收入将增长170倍
- 一份新市场报告预计,从2018年到2029年,独立MRAM和STT-MRAM的收入将增长170倍,达到近40亿美元的收入。下一代内存技术的增长将主要由取代效率较低的内存技术(例如NOR闪存和SRAM)推动。MRAM容量出货量预测(2017-2029,Coughlin)分析人士预计,包括DRAM,3DXpoint和NAND在内的许多存储技术将在未来几年内增长,但增长最快的将是MRAM存储器。容量方面的出货量预计将从2019年的约0.1PB增长到2029年的近100PB。对MRAM存储器的巨大需求将刺激设备支出的稳步增长。预计MRAM设备市场将从2018年的2600万美元增长到2029年的854...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,STT-MRAM,MRAM市场 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-01-16 16:08:00
- 萨科微SLKOR的产品优于同类产品,大量进入国内通用市场
- 萨科微SLKOR(www.slkormicro.com)在中国市场以销售SiCMOS、IGBT为主打产品,几年来销售量节节攀高,强烈挤压英飞凌infineon、IR、AOS万代等的市场空间。为了进一步发展和巩固市场构建产业生态,萨科微SLKOR品牌的系列电源类通用产品大量进入中国市场,品质过硬,完全替换国外TI、ST、NXP等品牌的同类型产品。萨科微SLKOR再立创商城的产品为了让客户用的放心,slkor选取了的应用于电源管理SL494与某国际知名品牌的TL494做了双盲对比测试,结果是slkor的品质优势非常大。测试的数据和结论如下:目前,slkor的sl494已经大规模应用于创联、京泉华...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 萨科微SLKOR、通用市场 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-11-09 17:13:00
- 2018年中国纯晶圆代工需求增长41%,基本包揽了全球市场增长!
- 2018上半年的加密货币繁荣帮助中国纯晶圆代工市场去年增长了41%随着近期中国Fabless的崛起,中国对代工服务的需求也在增加。2017年,中国纯晶圆代工厂的销售额增长了30%,达到76亿美元,是当年全部纯晶圆代工市场增长9%的三倍。在2018年,纯粹的代工厂对中国的销售额增长了惊人的41%,超过了去年整个纯晶圆代工市场增长5%的8倍。由于去年中国纯晶圆代工市场增长41%,中国2018年纯晶圆代工市场的总份额比2017年增加了5个百分点至19%,超过了其亚太地区部分所占的份额(图1)。总体而言,中国基本上包揽了2018年全部纯晶圆代工市场的增长。所有主要的纯晶圆代工厂去年在中国都实现了两位...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 2018年中国纯晶圆代工需求增长41%, 基本包揽了全球市场增长! 发帖人:小時光Megood 发帖时间:2019-01-10 16:06:00
- 从型号上怎么区分增强型和耗尽型场效应管
- 增强型和耗尽型场效应管,VGS电压有什么不同,怎么从型号上区分,能不能帮我推荐几款贴片的增强型场效应管,再下不懂这个,望各位大侠指点一二,谢谢!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 怎样区分 增强型 耗尽型 场效应管 发帖人:PLNNK 发帖时间:2017-10-12 09:27:00
- MLCC全球性缺货分析
- 2017首季开始全球片式多层陶瓷电容器(MLCC)供应火爆,目前部分厂商交期已延长4周以上,供需缺口达15%。再加之苹果iPhone8第二季已提前启动备货期,其需求数量极为庞大,至少上亿只,而各大MLCC厂商似乎没有新增产能的计划,日厂也只扩车用的产能,苹果的备货期将加剧导致供需缺口扩大,将是不争的事实。MLCC全球第一阵营的日系大厂为全力支援苹果新一代产品,进一步压缩非苹果系的MLCC产能供应已是现实情况,目前全球MLCC已进入实质的缺货阶段。下面由深圳怡海能达聊聊全球各大MLCC厂家目前情况:Murata同时由于长期以来,由于市场供给逐渐趋于饱和,再加上客户需求转变,不少MLCC厂商都在...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: MLCC 全球性缺货分析 发帖人:怡海能达 发帖时间:2017-05-16 10:29:00
返回