结果:找到"复旦微FM17522",相关内容253条
- 嘉立创2022年元旦放假通知
- 喜迎元旦,嘉立创全体员工预祝广大新老客户:节日快乐!祝大家在新的一年:吉祥如意,心想事成,财源滚滚!放假期间订单时间安排:1月1日至1月2日全体员工放假2天(期间不影响客户正常下单操作,放假期间不安排生产)1月3日安排部分人员值班,视订单情况安排订单;温馨提示:12月30号我司将举办一年一度的元旦晚会,届时30号的订单,审单截止时间为18:00,安排生产以支付时间为准!请帮忙提前做好安排,感谢您的理解与支持!放假期间,各大快递公司会因假期影响,存在物流放缓,可能会影响收货时间。请根据实际情况合理安排交期,如有不便,敬请理解。深圳市嘉立创科技发展有限公司2021-12-22
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 嘉立创 元旦 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2021-12-22 20:29:00
- LPCD是如何做到稳定自动卡片侦测功能的,FM17550/FM17522替代方案
- 首先我们需要知道LPCD的卡片侦测功能,是读卡芯片通过替代MCU做侦测,减少MCU的工作,以此实现更低的功耗,如FM17550便是优先推出此功能的芯片,但此功能有着极其明显的劣势,一致性极差!例如:fm17550模块进入HPD低功耗模式,再配置MCU进入低功耗模式,以此实现LPCD功能,此时极容易误触发,而对于身份识别器来讲,如读卡器、门禁、智能门锁等,误触发将造成非常恶劣的用户体验,这也是FM17550为何不能得到广泛使用的原因。FM17550/FM17522替换替代方案来了,软硬件兼容,不需做任何修改,软硬件兼容RC522/CV520/FM17520/MS520/NZ3801/NZ380...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 13.56M LPCD FM17550 FM17522 RC522 发帖人:飞奔的马 发帖时间:2021-11-14 01:56:00
- RC522国产替代其实只需要这样操作,NFC近场通信就完成了
- DS522产品资料.zip一直在用MFRC522,但是自从去年底开始,这芯片疯狂涨价,现在价格都上天了,在老板的强压下,无奈地走上寻找替代料的苦逼生涯。。。。。原本以为又要经历漫长的选型。。。无穷尽的老化测试过程,真是想想都悲催0.0。但是事情峰回路转了!!!。真是幸运到了,谁也挡不住,我很幸运地选中一款国产RC522替代料--DS522,我上面所担心的替换测试环节,它真真真的消失了!我不需要这么痛苦!DS522软硬件直接兼容RC522,一致的QFN32封装,甚至软件都是共用的,无需做任何更改就能直接完全替换,在国产芯片替代的潮流中,这太舒服了!要知道现在MFRC522的价格都已经涨上天去了...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FM17522 MS520 WS1850 NZ3801 RC522 发帖人:飞奔的马 发帖时间:2021-08-26 21:20:00
- NZ3801替换替代方案,软硬件完美兼容的国产RC522究竟什么来头?
- 无需做任何修改,软件、硬件都完美兼容NZ3801/FM17550/FM17522/FM17520/RC522/CV520,换上去就能直接使用,NZ3801/FM17550/FM17522/FM17520/RC522/CV520软硬件完全兼容直接替代13.56M读写芯片领域,以前NXP的旗舰型产品RC522是大家使用率最高的,后来复旦微推出的FM17520、FM17522或者FM17550也都不具性价比,现在有一款芯片居然能同时软硬件兼容以上所有的芯片,性能稳定,同时还兼容A/B卡附引脚图:工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,支持ISO/IEC14443AB/MIFARE。无需外围其他...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NZ3801 RC522 CV520 FM17522 发帖人:dnsj052 发帖时间:2021-03-09 10:14:00
- 嘉立创2021年元旦放假通知
- 喜迎元旦,嘉立创全体员工预祝广大新老客户节日快乐!祝大家新一年万事如意!放假期间订单时间安排:1月1日至1月3日全体员工放假三天(期间不影响客户正常下单操作,放假期间不安排生产)放假期间订单交期会顺延,请广大新老客户做好相应的订单安排,如有造成不便,敬请谅解。
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 元旦放假 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2020-12-25 10:35:00
- 嘉立创2020年元旦放假通知
- 喜迎元旦,嘉立创全体员工预祝广大新老客户节日快乐!祝大家新一年万事如意!放假期间订单时间安排:1月1日全体员工放假一天(期间不影响客户正常下单操作,当天不审单,不安排生产)放假期间订单交期会顺延,请广大新老客户做好相应的订单安排,如有造成不便,敬请谅解。
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 元旦放假 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2019-12-30 09:24:00
- 13.56MHz芯片:SI522(兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM5……
- 中科微最近出了颗SI522(超低功耗13.56M芯片)以目前测试结果来看,Si522主要优势点:1.直接PIN2PIN兼容RC522,软硬件兼容,与FM17550/FM17520/RM5222.完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。有兴趣可以找我(2355239057)了解,这颗芯片性价比挺高的。Si522数据手册_rev1.1.pdf
- 所属专栏: 技术交流 标签: 13.56M SI522 RC522 FM17522 发帖人:动能世纪周先生 发帖时间:2019-04-25 09:42:00
- 13.56MHz芯片:SI522(兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522)
- 中科微最近出了颗SI522(超低功耗13.56M芯片)以目前测试结果来看,Si522主要优势点:1.直接PIN2PIN兼容RC522,软硬件兼容,与FM17550/FM17520/RM5222.完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。产品资料无法上传,有兴趣可以找我(2355239057)了解,我们是中科微的全国总代理,跟上海复旦微、飞聚、兆讯恒达、杭州瑞盟这几家国产的对比,这颗芯片性价比挺高的。绝对价优,大力支持!感兴趣可以找我拿demo板。
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 13.56M 高频 RC522 FM17522 发帖人:动能世纪周先生 发帖时间:2019-04-15 00:16:00
- 嘉立创2019年元旦放假通知
- 喜迎元旦,嘉立创全体员工预祝广大新老客户节日快乐!祝大家新一年万事如意!放假期间订单时间安排:12月30日全体员工放假一天(期间不影响客户正常下单操作,当天不审单,不安排生产)12月31号安排人员审核订单(当天暂停接12小时及24小时加急),其他交期当天安排生产,交期顺延一天.(期间不影响客户正常下单操作,当天审单,安排生产)1月1日全体员工放假一天(期间不影响客户正常下单操作,当天不审单,不安排生产)嘉立创钢网事业部:因工厂装修,31、1号放假2天(31号有审单,但不安排生产)。2号恢复正常上班,正常生产。放假期间订单交期会顺延,请广大新老客户做好相应的订单安排,如有造成不便,敬请谅解
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 嘉立创 元旦 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2018-12-24 17:07:00
- 立创商城2018年元旦放假安排
- 喜迎元旦,立创商城全体员工祝广大新老客户节日快乐!祝大家新一年万事如意!2018年元旦期间立创商城放假及订单安排如下(假期商城仍可正常下单):---放假安排---总部:2018年1月1日放假,1月2日正常上班(放假期间不提供客服咨询服务);发货部:因仓库盘点,2017年12月30-2018年1月1日暂停发货。---订单安排---交期为2017年12月29日的订单正常发货,交期为2017年12月30-2018年1月1日的订单将于1月2日按照交期先后顺序发货。补货与代购的订单交期以采购人员更新的交期为准。请您知悉并适当安排下单时间!2017.12.18立创商城
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 元旦放假 订单交期 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-12-18 10:10:00
返回