结果:找到"多样化MCU,MCU,MCU微控制器,MCU厂商",相关内容1000条
  • 8位CMOS微控制器PIC16F648AT-E/SS中文PDF
  • PIC16F648AT-E/SS是基于闪存的8位CMOS微控制器。PIC16F627A/628A/648A可以直接或间接寻址其寄存器文件或数据存储器。所有特殊功能寄存器(SFR),包括程序计数器,都映射到数据存储器中。PIC16F627A/628A/648A具有正交(对称)指令集,可以使用任何寻址模式对任何寄存器执行任何操作。这种对称性和缺乏“特殊最佳情况”使得使用PIC16F627A/628A/648A进行编程既简单又高效。8位CMOS微控制器PIC16F648AT-E/SS中文PDF核心处理器:PIC内核规格:8位速度:20MHz连接能力:UART/USART外设:欠压检测/复位,POR...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PIC16F648AT-E/SS MCU 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-07-02 14:05:00
  • CSM32RV20替代STM32F103微控制器32位MCU
  • CSM32RV20是一款基于RISC-V内核的低功耗MCU芯片。芯片内置了一个4k字节的SRAM。它可以以字节、半字(16位)或全字(32位)访问,支持4种低功耗模式,最低功耗小于1uA,根据最低电源消耗,最快速启动时间和可用的唤醒源的需求,选取一个最佳的折中方案来帮助用户选定一个低功耗模式,实现不同场景下的低功耗应用。而RISC-V架构凭着指令集开源等特性在物联网领域的应用迅速扩张,而物联网市场具有长尾化的特点,拥有众多细分市场,同时对于功耗要求高,因此对于可以针对不同应用灵活修改指令集和芯片架构设计的RISC-V有优势,相比之下使用ARM往往只能做一个标准化设计,较难实现差异化。CSM3...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STM32F MCU ST 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-11-09 17:24:00
  • 全球MCU市场供需失衡情况愈发严重
  • 近期全球MCU市场供需失衡情况愈发严重。继瑞萨、NXP等芯片大厂先后发布涨价通知之后,意法半导体也于近日发布了涨价函。在国际大厂供应不上、全球市场出现缺口之时,国内MCU厂商在某种程度上也迎来了抢占市场的良机。国内MCU厂商如何能够将此次危机化解,并借此机会在市场占据一席之地呢?MCU交货期延至40周以上据了解MCU产品的正常交货期在8周左右,而目前包括英飞凌、NXP、ST、瑞萨等在内的国际大厂均出现交期严重延长的情况。其中意法半导体MCU交期已经延长到了30-40周,甚至有部分MCU产品的交期已经延长到了40周以上。业内人士称,国际MCU大厂产品基本全线延期,目前基本不再接新的排单。在MC...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 意法半导体MCU,MCU,MCU市场,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-01-12 14:29:00
  • 家电电动控制MCU
  • 关于电机控制方案,DSP、MCU和FPGA各有其优特点。DSP因为数据处理能力强、运算速度快,适用于高端复杂的电机系统控制,但它依赖于软件算法的成熟度和稳定性,对开发者的要求比较高。FPGA通过集成逻辑电路及专用电机驱动电路,能够很好地适用于客户化的电机驱动,但在电机控制的通用性方面略有不足。MCU通常侧重于I/O接口的数量和可编程存储器的大小,非常适用于有大量的I/O操作的场合,所以广泛应用在低成本,低功耗和对精度要求不高的系统中。但由于本身处理能力有限,应用的场合受到了比较大的限制。电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电动MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-01-04 14:15:00
  • 为什么MCU也需要AI?
  • 人工智能(AI)是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来,理论和技术日益成熟,应用领域也不断扩大,可以设想未来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。人工智能可以对人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能,但能像人那样思考、也可能超过人的智能。但随着AI从云到边缘的发展,使得这一观点正在迅速改变,AI计算引擎使MCU能够突破嵌入式应用可能的极限,嵌入式设计已经能够提高网络攻击的实时响应能力和设备安全性。支持AI的MCU云...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-30 14:07:00
  • MCU在电动滑板车硬件实物的设计技巧
  • 电动滑板车最常见的造型就是L型了,一体式的车架结构,使用了极简主义风格进行设计。车把手可设计成弯曲形、也可设计成直线形,转向柱与车把手一般呈70°左右,可展现出组合装配的曲线美。而在折叠后,电动滑板车为“一字型”结构,一方面可以呈现出折叠后的结构简洁美,另一方面便于携带。电动滑板车深受大家的喜欢,除了造型之外,还有很多的优势:便携:电动滑板车的尺寸一般较小,车身一般采用铝合金结构,具有轻巧便携的特点,相较于电动自行车,可以将电动滑板车轻松装入汽车后备箱,或者携带它乘坐地铁、公交等,可以与其他交通工具组合使用,十分便捷。环保:可满足低碳出行的需求,相较于汽车,不用担心城市堵车,停车难等问题。经...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-28 14:12:00
  • MCU微控制器在电动滑板车技术核心剖析
  • 如果把电动滑板车的组件拆分,一一估价的话,电机及控制系统的成本是最高的,同时他们也是电动滑板车的“大脑“,电动滑板车的启动、运行、进退、速度、停止依靠的都是滑板车中的电机控制系统。电动滑板车能快速安全运行,对电机控制系统的性能要求很高,对电机的效率也有较大的要求。同时作为一种实用型的交通工具,要求电机控制系统能承受震动、耐受恶劣环境、可靠性高。常规的滑板车控制系统硬件设计方案如下图所示,主要包括驱动MCU、门驱动电路、MOS驱动电路、电机、霍尔传感器、电流传感器、速度传感器等模块。MCU通过电源通电工作,利用通讯接口和充电模块和电源及功率模块进行通信。门驱动模块与主控MCU进行电气连接,并通...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-25 16:40:00
  • 国产MCU帮助汽车电子化发展
  • IoT物联网生态的逐步成熟和汽车的电子智能化,并且成为了MCU发展的双擎。以这两种应用为核心,结合5G和人工智能等新技术,单片机正迅速渗透到各个细分领域。在国内市场,国内的单片机已经开始了激烈的追逐。上海灵动微电子学作为国内近年来整体增长速度较快的MCU芯片制造商,灵动微电子学目前正在批量生产的基于ARMCortex-M0和Cortex-M3核心的MCU产品有面向通用高性能市场的MM32F系列、面向超低电功耗和安全应用的MM32L系列、多种无线连接功能。部分灵动微MCU可兼容替换意法半导体MCUSTM32。灵动微代理商宇芯电子满足客户及市场多领域、多层次的丰富应用场景需求。灵动微不仅仅是一家...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 国产MCU,MCU,汽车MCU,灵动MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-21 12:04:00
  • 多样化MCU选择满足IoT需求
  • MCU微控制器不管是成本考量、功能导向、节能低耗、效能优先,还是从I/O传输到网通连结、从8位元到32位元,MCU芯片厂商在产品策略的规划上,也各自发展出多元化的产品组合,以差异化的产品功能、诉求、定位、价位,来锁定各自的目标客群,并各自有各自的拥护者。由于从单纯提供MCU产品解决方案,到建构整个完整的物联网平台,这些都不是传统MCU厂商比较无法完整覆盖到的服务,因此近年来不少MCU厂商之间透过并购的策略,让自己的产品线与服务范围变得更宽广,以求在高度竞争的MCU市场发挥1+1>2的综效,提供更多样化的MCU产品与更广泛的服务范围。我司宇芯电子代理灵动微MCU32位.可提供技术资料和样...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: MCU,MCU,MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-17 15:01:00
  • 灵动微本土MCU厂商具有吸引力的增长点
  • 作为各种电子产品的控制和处理核心,微控制单元(MCU)器件是一种集成微处理器(CPU)、存储器(RAM/ROM)、计数器,以及I/O端口的芯片。从MCU内核架构来看,单片机有历经多年的8051,基于ArmCortexM内核的微处理器,以及最近两年流行起来的开源RISC-V微处理器。无论采用哪种架构,各个厂商使用的内核和数字模块都没有太大区别,但在集成的模拟电路和混合信号IC方面就大有不同了。据称国内有一定规模的单片机厂商至少有30多家,例如灵动微.但大都采用跟国际大厂PIN-PIN兼容的设计模式,在很多应用领域(特别是家电和消费类电子产品)只能靠价格竞争来争抢市场份额。根据ICInsight...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 灵动,灵动MCU,MM32 MCU 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-24 15:48:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: