结果:找到"多页原理图排序问题",相关内容1000条
  • 多个原理图对应1个PCB文件,包含两个板框
  • 工程文件内包含多个原理图,原本是要制作2个PCB文件,发现可能不支持这么做,那就生成1个PCB文件,在PCB文件内做了2个板框(AD可以这么做),现在是两个板之间的规则检查会出现很多连接错误,比如A板的VCC和B板的VCC连接,会提示没连接错误,现在AB板之间很多相同网络标号的点,包括板对板连接器,都会报连接错误,这么多信息会影响对真实错误信息的查找,请问有没有好的方法去设计规则检查,另外这么做是否能够打板呢(我觉得可以,无非就是复制2个文件,删除其中A板留下B板)
  • 所属专栏: PCB打样 标签: PCB, 发帖人:大师兄巡山 发帖时间:2022-12-29 17:10:00
  • 标题怎么排序
  • 新人刚用这个软件,新建的几个工程的标题一直很乱,找文件很麻烦,也不知道该如何排序。看帖子说工程名称上点击右键,可是我这儿看不到排序选项,想问下大佬们该怎么搞?
  • 所属专栏: 使用教程 标签: 标 发帖人:Skyerrr 发帖时间:2022-08-16 23:18:00
  • 专业版有什么对画手比较大的缺点
  • 比如一天之内需要画十张以上的两层板,需要来回切换界面,专业版能不能抗的住;还有单个原理图模板能不能复制,比如说,从一个已创建的原理图中复制到另一个新的原理图,这种操作也是需要重复十个,会不会卡死或者闪退什么的;有一个比较大的疑虑,元器件封装、原理图什么的还有项目能不能私发给特定的人,如果都开源的话,客户端元器件和网页端元器件能不能开源,意思就是她两能不能通用,从AD转嘉立创小白一个,感谢指点。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 界面 发帖人:xiebao 发帖时间:2022-05-23 17:29:00
  • 立创商城页面显示问题反馈列表
  • 1、未登陆状态显示有库存,登陆后发现没库存;2、筛选时选择仅显示有库存,但筛选后仍有部分元器件显示无库存;3、建议库存不足时,显示实际库存数量,方便选择是否采购;4、部分元器件封装尺寸虽然都相同,但封装名却出现了好多种,特别是直插式元器件。希望能统一一下封装名,方便选购。
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 发帖人:创造自动化 发帖时间:2021-01-19 10:55:00
  • 工程目录图纸页次序和绘图区下面标签区无法一致,pdf输出也不一致
  • 多页原理图排序问题存在问题。原理图编辑区的图纸次序和工程管理目录中的次序不一致,工程管理目录次序错误,导致输出pdf文档的次序也是错误的。即使把图纸名称起始字母按照00,01,....10,11,12命名也不行。希望工程目录和导出的pdf也和下面的图纸次序一致.
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:大萝卜和小白菜 发帖时间:2020-10-17 11:58:00
  • AltiumDesigner20.1.8原理图编辑问题
  • 最近新装AltiumDesigner20.1.8,尝新!也因是64位的运行会快点吧!发现比17以前的好用,但是发原理图编辑时,同网导线不会变厚闪亮一下!原来AD17设置一下就行的。现在怎么在这图中这设置不行了?有没有谁弄过?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Altium Designer20.1.8编辑 发帖人:MENG 发帖时间:2020-07-04 16:02:00
  • 原理图更新到PCB问题
  • 原理图画好后,因为原理图的IC等元件有时会空着一两个脚不接任何地方,这时点更新到PCB不能导进去。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 更新到PCB 发帖人:刘125 发帖时间:2020-05-08 17:59:00
  • 原理图中多了个隐藏的元件
  • 编辑原理图时,对一个电阻进行了复制,然后鼠标移动时点了右键(想移动到屏幕外的区域),这时还未放置的电阻就不见了。这样重复了几次。然后复制电阻,直接放置在旁边,再移动就可以了。于是成功放置了R10、R11.问题是,更新PCB后,出现R9、R10、R11三个电阻但原理图中看不到R9,通过编号也查找不到,只有设计管理器中有。这个隐藏的R9怎么才能删除呢?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:长城下的我们 发帖时间:2019-07-11 17:44:00
  • 发现lceda软件问题:原理图库的子库编辑不能保存。
  • 保存原理图库子库时,出现报错。Undefinedindex:dataStr子库超过两个,就出现这个问题。然而有时又可以保存。使用的立创EDA客户端。已升级到最新版。库名称Allwinner_H5,用户名称Beta_vulgaris。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 设计 发帖人:Beta 发帖时间:2019-03-15 17:58:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: