结果:找到"如何评估所选购焊锡膏综合性能的优劣",相关内容1000条
- 金属间化合物的形成机理
- 金属间化合物是一类由金属元素按照特定的原子比例通过化学结合而形成的物质。要得到良好的焊接效果,焊料成分和母材成分必须发生能形成牢固结合的冶金反应,即在界面上生成适当的合金层(金属间化合物,或称IMC)。因此,在焊接连接界面上,IMC的形成与否或者形成质量好坏,对焊接接头的机械、化学、电气等性能有着关键性的影响。金属间化合物形成条件焊点在连接两种材料时有两个关键目的:良好的导电性和持久的机械连接强度。以Sn-Pb焊料为例,当两种被连接的母材金属均为Cu时,要达到持久牢固的机械连接目的,就必须将焊点温度加热到焊料熔点以上越15°C,时间为2~15s。这时焊料才有可能在焊盘和元器件引脚之间形成一种...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 锡膏 发帖人:福英达人 发帖时间:2024-04-18 10:04:00
- 焊点可靠性之蠕变性能
- 焊点的可靠性是电子封装的终极要求,然而,电子封装的有效寿命受到各种热机械变形的影响。蠕变被认为是焊点失效的最主要机制之一。蠕变的基本概念蠕变是材料在高温和应力作用下发生的一种缓慢变形现象,通常只有在操作温度约为焊料熔点的50%(即T=0.5Tm)时才会出现蠕变。焊点在长时间的工作过程中,受到温度和载荷的交互作用,容易发生蠕变。这种变形可能导致焊点的形状变化、应力集中、裂纹产生,进而影响焊点的可靠性。蠕变性能是指材料在高温和持续应力作用下的抗变形能力,它反映了材料的稳定性和耐久性。影响焊点蠕变性能的因素1.温度:高温环境容易促使焊点蠕变,因为高温可以增加材料的热振动,降低其抗变形的阻力,同时也...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 锡膏 发帖人:福英达人 发帖时间:2024-04-15 10:41:00
- 沉金板锡膏_沉金板制备和常见问题
- PCB的表面处理形式有很多,可以是OSP也可是镀银镀金等方式。有一种广泛应用的PCB表面处理技术叫化镍浸金,利用该表面处理技术所制成的就是沉金板。相比于镀金板,沉金板的金层更薄,但致密性稍差。沉金板的金层厚度一般控制在0.05-0.1μm,镍层则是3-5μm。金层既能起到导电,减缓腐蚀的作用,还可以保护镍层不受氧化,从而维持优秀的焊接能力。图1.一个沉金板外观。沉金板制备在开展化镍浸金工艺前需要把PCB铜面进行清洁。镍槽中的还原剂(如次磷酸钠)在温度作用下将二价镍还原为镍原子沉积在铜面上。在反应过程中次磷酸钠的一价磷会氧化成三价磷或五价磷。磷原子会伴随镍层的生长出现在镍层中。镍层中的磷原子含...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 锡膏 发帖人:福英达人 发帖时间:2024-04-03 09:41:00
- 使用低α粒子锡膏降低微电子封装的软错误率
- 软错误是指由辐射对硅集成电路(SiICs)的影响导致的设备的暂时性故障。软错误会影响设备的性能和可靠性,尤其是在空间、防御、医疗和电力系统等高辐射环境中。随着电子设备的不断微型化和高密度化,软错误的发生概率也随之增加,因为现在低能量的α粒子也能翻转一个存储器位或改变逻辑电路的时序。其中,一种主要的α粒子辐射源是用于封装中连接元件的锡膏,它们含有α放射性元素。由于使用了倒装焊(flip-chip)和3D封装,锡膏凸点(solderbumps)已经非常靠近硅器件,即使是低能量的α射线也能引起软错误。因此,需要开发低α活性无铅锡膏(LowAlphaactivityPb-freesolders),以...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 锡膏 发帖人:福英达人 发帖时间:2024-03-13 11:35:00
- 详解半导体中的银迁移现象
- 今天,让我们来谈谈半导体设备中的一种现象—银迁移(SilverMigration)对可靠性(由于银涂层、银焊接和金属银作为电极,绝缘电阻会降低,最终形成短路,导致故障)的影响。当然,这种金属迁移不仅发生在银上,还发生在其他金属元素(铅、铜、锡、金等)上;不仅是半导体设备,还有其他涉及金属元素易于迁移的地方。银因其优异的导电性、传热性、可焊性和低接触电阻而被广泛应用于电气连接和电子产品中。然而,它也是所有可迁移金属中迁移率最高的金属(铜的1000倍),因此它经常受到关注,因此被称为银迁移。1950年,首次发现银迁移以两根银棒为电极,使其相距12.5mm,将滤纸夹在两者之间,加上45V电压,保持...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 锡膏 发帖人:叶枫123 发帖时间:2023-11-06 13:58:00
- 倒装芯片封装选择什么样的锡膏?
- 近几年,倒装芯片(Flip-chip)技术越来越多地在消费类电子、高性能产品上应用。在倒装芯片封装过程中,无铅锡膏可被用于基板凸点制作、模块及板级连接等。在实际应用中应该选择什么样的无铅锡膏呢?结合自身情况考虑工艺特性由于无铅锡膏性质特点,无铅锡膏许多特性间存在需要取舍的矛盾关系,这就造成了不可能有完美的产品,而需要根据工艺特性选择锡膏。例如,当选定合金焊料后,若要增大锡膏在被焊金属表面的润湿性,就需要增大锡膏助焊剂的活性,而活性的增大就会增大焊接后被焊表面被助焊剂残留物腐蚀的可能。还要考虑倒装芯片多次阶梯回流的要求。芯片倒装焊接后,还需要进行模块或板级互联,维持焊料熔点层级要求必须在选择锡...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 锡膏 发帖人:叶枫123 发帖时间:2023-10-31 13:45:00
- 无铅焊锡膏应用的工艺问题有哪些?
- 自2006年7月1日欧盟RoHS开始正式实施以来,无铅焊料焊锡膏被越来越多地应用在各个领域替代含铅焊料焊锡膏。无铅焊料焊锡膏的研究取得了非常多的成绩同时在应用是也存在一下工艺问题。无铅焊锡膏应用的工艺问题有哪些?1、印刷性以福英达SAC305锡膏为例,由于SAC305的密度为7.4g/mm3,比SnPb合金的密度(8.4g/mm3)低,因此SAC305无铅焊锡膏的印刷性比SNP吧焊锡膏差一些,而且容易黏刮刀。保证焊锡膏良好的印刷性对提高SMT生产效率,降低生产成本十分重要。在合金成分相同的情况下,只有通过助焊剂成分的调整来改善其印刷性,如填充网孔能力、润湿性、抗冷/热坍塌性及抗潮湿环境能力等...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 锡膏 发帖人:叶枫123 发帖时间:2023-10-25 13:53:00
- 如何评估所选购焊锡膏综合性能的优劣
- 一款合适的锡膏对生产效率会带来巨大的提升,可以减少因为锡膏性能问题导致的工期延误。客户在选择锡膏产品是常常会遇到的问题就是,如何评估所选购焊锡膏综合性能的优劣?根据福英达多年的锡膏解决方案经验,我们认为初步选择锡膏时应主要关心以下几点:一、焊锡膏的流变性:锡膏是由合金焊粉和助焊剂调配而成。助焊剂与焊料合金之间的化学反应影响焊锡膏的流变性,对焊锡膏的印刷至关重要。厂家在明确生产工艺温度并以此确定了焊料合金成分后,焊锡膏印刷性和可焊性的关键在于助焊剂。正确地使用助焊剂。则可焊性和焊接缺陷都可以改善和减少。润湿性好的焊锡膏焊后不立碑。润湿性差的焊锡膏焊后电阻、电容移位比较多。因此,选择焊锡膏要做工...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 如何评估所选购焊锡膏综合性能的优劣 发帖人:叶枫123 发帖时间:2023-10-23 10:53:00
- 如何从选中的里面再选择
- 如何从选中的里面再选择,比如我批量选中了0805封装电阻,我如何再批量选中这些电阻的位号.
- 所属专栏: PCB设计 标签: 如何从选中的里面再选择 发帖人:8蕉下客8 发帖时间:2022-09-20 21:12:00
- 没有贴片的贴片焊盘,可不可也刷锡膏上锡啊
- 即使没有贴片的贴片焊盘,刷锡膏上锡,咱们补焊的时候,可以直接涂上助焊剂就贴片了。有的密集的地方下洛铁都困难啊厂家刷锡膏的时候,把所有贴片焊盘都刷了,不是难事,但可以方便咱们客户。是否可以在下单的时候,提供选项,选择要不要全部刷上锡膏。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 贴片 焊盘 刷锡膏 上锡 发帖人:hiliu 发帖时间:2017-12-03 03:49:00
返回