结果:找到"学习型红外",相关内容330条
- 关于电解电容标识的一个疑问
- 本人是大学低年级学生,刚刚接触有关知识,入门相关电子设计的软件,对于立创EDA里面某些标识有疑问;电解电容中C-tan和C-ele有什么区别吗?是封装不同还是功能有别呢?还要smd和th的含义也不太清楚……烦请各位老手赐教!!!
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 学习 软件上手 发帖人:Protector 发帖时间:2021-05-13 15:20:00
- STC15单片机学习日记
- 开个贴,记录一下自己的学习历程。B站同步视频更新。STC15单片机学习日记(1)电容https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y197np/STC15单片机学习日记(2)电容https://www.bilibili.com/video/BV1W64y1c7G8/STC15单片机学习日记(3)画电源pcbhttps://www.bilibili.com/video/BV1Kp4y1v7KP/STC15单片机学习日记(4)焊接核心板https://www.bilibili.com/video/BV1Jz4y1f7Q5/STC15单片机学习日记(5)焊接电源板htt...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 51单片机学习 发帖人:羽过天晴 发帖时间:2020-08-20 16:47:00
- STM32的那些事
- 学习STM32已经一个多月了,其实也弄不清楚自己入门没有,觉得还是学的蛮差,但现在也马上要开始进入实战了,哈哈,就是做一些实际的东西。学习32,个人觉得其实最重要的是很多底部寄存器吧,算法什么后期可以再学,但最基础的错过去了就很少会有时间再来补这些东西了,我觉得阅读《STM32F103xxx参考手册》,一定要注意,不需要全部阅读,因为没有时间的。建议选读,但是前几章必读。存储器和总线架构、电源控制、备份寄存器、复位和时钟控制,通用和复用功能I/O,中断和时间等等前几章一定要花时间阅读。,这些我目前掌握的也感觉不好,但学过的人都说很重要,后面章节,讲述的是具体的功能模块设计。如果我们用到哪个模...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 学习 经验 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-12-31 16:04:00
- 32初学者之疑惑
- 从51开始进军32已经有1个多月了,因为是学生的缘故,1个多月的时间并不是全部都花在这上面,每天晚上大概有4个小时花在这个上,学长丢了个发波的任务给我,现在正在写,前几天发了一共在网上找的一个例程,上面可以发正弦波三角波和锯齿波,还可以通过触摸屏来改变频率,那个是通过数组打点方法实现,当频率改变时就会有一些失真吧,现在其实还在做这个东西,现在做出来的是方波,和正弦波,但比较迷的是找的两个例程改引脚时出了一些问题,例程正中两个对应引脚不一样,然后一个初始化引脚就把我难住了。。。。。voidSineWave_GPIO_Config(){RCC->APB2ENR|=1<<2;GP...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 求解疑,STM32学习 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-12-22 18:59:00
- 如何快速使用立创商城资源【新人请教】?
- 一直使用candence绘制复杂的电路板,最近需要做一些比较小的单片机系统,想要使用altiumdesigner进行画板,在立创商城直接打板贴片回来。不知道用哪个版本的AD软件好?哪里可以下载到立创的集成库?立创的制版流程是什么?小弟先谢谢各位了
- 所属专栏: PCB打样 标签: AD学习 candence 发帖人:金城孤客 发帖时间:2018-05-12 13:44:00
- 学习型红外遥控器设计【文字教程+源程序+80分钟视频教程】
- 带红外学习功能的遥控器,和普通的红外遥控器的区别是:带有学习功能的遥控器,多了红外接收管,用来接收需要学习的红外信号。我们用“单片机最小系统板”+技小新“红外收发通信模块”,就可以组成一个带有学习功能的遥控器。我们分别做了STC51单片机和STM32的程序和教程。STC51单片机的程序设计思路:红外发射程序,涉及到发送38KHz信号,使用的延时函数是软件延时实现。红外接收程序,使用单片机捕获功能,测到每一个高低电平的时间,再进行分析解码。学习功能程序,按键短按是发送红外信号,按键长按是进入学习状态。STM32单片机的程序设计思路:红外发射程序,涉及到发送38KHz信号,使用Systick定时...
- 所属专栏: 方案教程 标签: 学习型红外 技小新 发帖人:o技小新o 发帖时间:2017-11-04 10:03:00
- 请教红外通信时候接收端用红外二极管还是红外三极管好?
- 请教红外通信时候接收端用红外二极管还是红外三极管好?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 红外 发帖人:ybbmdf 发帖时间:2017-08-24 16:30:00
返回