结果:找到"学习氛围",相关内容72条
- CI24R12.4G低成本氛围灯解决方案
- 氛围灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时),又非常节能和绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。在家装领域,氛围灯带无处不在,在玄关、在客厅、在餐厅、在厨房、在卧室、在楼梯、在走道等等,不仅可以打造出别样的装修风格,也给日常生活带来了很多的便利。LED灯带控制方式简单,通过不同的功能按键遥控、手机APP控制实现对LED灯带的操作。氛围灯方案使用CI24R1无线收发芯片,应用在灯带上和开关上,当按下指定的指令按钮后,无线模块将信号发射出去,灯带上收到信号后做出正确的指令,例如,调光、调色、...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G NRF24L01P 氛围灯 遥控器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2022-05-20 14:29:00
- 关于电解电容标识的一个疑问
- 本人是大学低年级学生,刚刚接触有关知识,入门相关电子设计的软件,对于立创EDA里面某些标识有疑问;电解电容中C-tan和C-ele有什么区别吗?是封装不同还是功能有别呢?还要smd和th的含义也不太清楚……烦请各位老手赐教!!!
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 学习 软件上手 发帖人:Protector 发帖时间:2021-05-13 15:20:00
- STC15单片机学习日记
- 开个贴,记录一下自己的学习历程。B站同步视频更新。STC15单片机学习日记(1)电容https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y197np/STC15单片机学习日记(2)电容https://www.bilibili.com/video/BV1W64y1c7G8/STC15单片机学习日记(3)画电源pcbhttps://www.bilibili.com/video/BV1Kp4y1v7KP/STC15单片机学习日记(4)焊接核心板https://www.bilibili.com/video/BV1Jz4y1f7Q5/STC15单片机学习日记(5)焊接电源板htt...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 51单片机学习 发帖人:羽过天晴 发帖时间:2020-08-20 16:47:00
- 《资料分享1》
- 链接:https://pan.baidu.com/s/1VTmz_fRZ_DKdFfAEoWdpjg提取码:fz9x复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦(单片机教程书籍)链接:https://pan.baidu.com/s/1D_SIrDNeIrYBWkdNOCdNMA提取码:t1g2复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦(普中科技烧录器,还蛮好用的)链接:https://pan.baidu.com/s/1bPQ6VTnU19XT5fWFKLlXDw提取码:s24x复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦(PID相关资料)链接:https://pan.ba...
- 所属专栏: 书籍推荐 标签: 学习 资料 分享 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-24 16:43:00
- STM32的那些事
- 学习STM32已经一个多月了,其实也弄不清楚自己入门没有,觉得还是学的蛮差,但现在也马上要开始进入实战了,哈哈,就是做一些实际的东西。学习32,个人觉得其实最重要的是很多底部寄存器吧,算法什么后期可以再学,但最基础的错过去了就很少会有时间再来补这些东西了,我觉得阅读《STM32F103xxx参考手册》,一定要注意,不需要全部阅读,因为没有时间的。建议选读,但是前几章必读。存储器和总线架构、电源控制、备份寄存器、复位和时钟控制,通用和复用功能I/O,中断和时间等等前几章一定要花时间阅读。,这些我目前掌握的也感觉不好,但学过的人都说很重要,后面章节,讲述的是具体的功能模块设计。如果我们用到哪个模...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 学习 经验 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-12-31 16:04:00
- 32初学者之疑惑
- 从51开始进军32已经有1个多月了,因为是学生的缘故,1个多月的时间并不是全部都花在这上面,每天晚上大概有4个小时花在这个上,学长丢了个发波的任务给我,现在正在写,前几天发了一共在网上找的一个例程,上面可以发正弦波三角波和锯齿波,还可以通过触摸屏来改变频率,那个是通过数组打点方法实现,当频率改变时就会有一些失真吧,现在其实还在做这个东西,现在做出来的是方波,和正弦波,但比较迷的是找的两个例程改引脚时出了一些问题,例程正中两个对应引脚不一样,然后一个初始化引脚就把我难住了。。。。。voidSineWave_GPIO_Config(){RCC->APB2ENR|=1<<2;GP...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 求解疑,STM32学习 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-12-22 18:59:00
- 如何快速使用立创商城资源【新人请教】?
- 一直使用candence绘制复杂的电路板,最近需要做一些比较小的单片机系统,想要使用altiumdesigner进行画板,在立创商城直接打板贴片回来。不知道用哪个版本的AD软件好?哪里可以下载到立创的集成库?立创的制版流程是什么?小弟先谢谢各位了
- 所属专栏: PCB打样 标签: AD学习 candence 发帖人:金城孤客 发帖时间:2018-05-12 13:44:00
返回