结果:找到"定时器",相关内容1000条
- GD32F470使用定时器失能函数无法完全失能
- 配置完成了定时器,并打开了中断。但是没有使能定时器,而是失能状态。发现会进入中断服务函数,定时器无法完全失能。通过Keil的仿真,在定时器的中断服务函数中,让变量zzz自增,发现使用了定时器失能函数后,变量zzz还是会自增。这个是什么问题?如何解决呢?相关截图:相关代码:008定时器灯闪烁.zip
- 所属专栏: 立创开发板 标签: GD32 立创梁山派 定时器 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-06-05 10:50:00
- 【ARM开发教程11】ARM功能手机-定时器实验教程
- ARM功能手机——疯壳·开发板系列定时器实验教程图18LED硬件电路板子中有一个可控LED,接在DA14580的P24引脚,LED串联1K的限流电阻,如下图所示:图2第二节Timer寄存器2.1Timer介绍软件定时器模块包含两个定时器模块,它们可以通过软件控制、编程并用于各种任务。2.1.1Timer0定时器0有16位的通用定时器;可以产生两路脉宽调制信号;可编程的输出频率;可编程的占空比;可编程的软件中断。2.1.2Timer2定时器2有14位的通用定时器;可以产生3路脉宽调制信号;输入时钟频率为16MHz;可编程的输入频率;占空比可调;用于白色LED的亮度控制。2.2寄存器介绍2.2....
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手机 定时器 教程 PWM 占空比 寄存器 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-01 16:20:00
- 【飞控开发基础教程2】开源编队无人机-定时器(LED航情灯、指示灯闪烁)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列定时器(LED航情灯、指示灯闪烁)图1一、定时器简介定时器具有定时功能,类似于生活中的“闹钟”,可以用定时器产生精确的定时时间,用来延时或者处理一些实时事件。STM32系列的定时器分为基本定时器、通用定时器、高级控制定时器。后者包括前者的全部功能。通常地,STM32高级定时器是TIM1、TIM8,通用定时器是TIM2、TIM3、TIM4、TIM5,基本定时器是TIM6、TIM7。而飞控的主核心STM32F103CBT6则有4路16位定时器分别是高级定时器TIM1、通用定时器TIM2、TIM3以及TIM4。二、定时器寄存器STM32F103定时器相关的寄...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 定时器 飞控开发基础 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-17 14:38:00
- 关于同一信号控制两个继电器顺序接通
- 本人新手,请教各位大大一个问题。同一个信号同时控制并联的两个继电器,需要两个继电器间隔大约1S左右接通。用来切换备用系统,基本无频率要求。
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 继电器 延时 发帖人:TOPLINE 发帖时间:2022-01-12 17:32:00
- MS5351替代SI5351时钟发生器芯片性能对比
- 图片
- 所属专栏: 器件替换 标签: 时钟发生器 发帖人:音频IC 发帖时间:2021-07-28 14:00:00
- GPS定位器芯片GPS定位器IC低功耗H6203惠海半导体
- GPS定位器芯片GPS定位器IC低功耗H6203惠海半导体东莞惠海半导体有限公司提供DC-DC宽电压8-150V输入的降压恒压芯片H620X系列,专业电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持。惠海半导体针对GPS定位器/防盗器/报警器,推出宽压8-120V输入,内置150V高压MOS,具有低待机功耗、低纹波、高效率等优势的降压稳压芯片H6203。【惠海半导体H6203概述】惠海半导体H6203是支持宽电压8-120V输入的开关降压型DC-DC的控制器,内置150V-9A的高压MOS。惠海...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: GPS定位器芯片 GPS定位器IC 低功耗 发帖人:东莞市惠海半导体 发帖时间:2020-09-18 14:41:00
- 发现一个小bug
- 当pcb布线的时候,把元器件锁定,元器件确实不能移动,但是按快捷键T,B,元器件依旧会移动到顶层或者底层,锁定无效了。
- 所属专栏: PCB打样 标签: 元器件锁定 发帖人:位卑未敢忘忧国 发帖时间:2020-07-31 10:27:00
- STC15单片机实战项目软件开发第二讲-LED闪烁(定时器,面向对象程序结构)
- STC15单片机实战项目软件开发第二讲-LED闪烁(定时器,面向对象程序结构).pdf
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 STC15 面向对象 定时器 软件开发 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-03-19 17:40:00
- GPS/BD双模授时模块
- 华迅HX6517T模块是一款支持北斗B1和GPSL1的高性能双系统精密授时模块。?灵活的模式选择:支持GPS模式,BD模式和GPS/BD联合授时模式?高灵敏度:业界领先的捕获和跟踪灵敏度?单星授时功能;当卫星颗数仅有一颗时也能准确授时?优异的PPS波动性能?优异的弱信号授时性能?兼容其它厂家模块技术支持:QQ:735078387
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: GPS BD 定位 授时 芯片 模块 发帖人:航天华迅 发帖时间:2019-07-15 11:15:00
- 单片机延时方法总结
- 实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行。1、使用定时器/计数器实现精确延时单片机系统一般常选用11.0592MHz、12MHz或6MHz晶振。第一种更容易产生各种标准的波特率,后两种的一个机器周期分别为1μs和2μs,便于精确延时。本程序中假设使用频率为12MHz的晶振。最长的延时时间可达216=65536μs。若定时器工作在方式2,则可实现极短时间的精确延时;如使用其他定时方式,则要考虑重装定时初值的时间(重装定时器初值占用2个机器周期)。在实际应用中,定时常采用中断方式...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机 延时 定时器 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-31 08:14:00
返回