结果:找到"实物图",相关内容662条
- 关于北京君正:带ANC的2K网络摄像头用户案例
- 如果远程办公是您的未来,或者您经常通过视频通话与远方的朋友和亲戚交谈,那么您可以考虑购买网络摄像头以显著改善您的沟通。AnkerPowerConfC200是个不错的选择。 AnkerPowerConfC200专为个人工作空间而设计,能够以每秒30帧的速度拍摄2K视频。Anker提供可调节的视野(65°、78°或95°)、AI噪声消除和双立体声麦克风,可捕捉每个音节的细微差别。 深圳市雷龙发展有限公司提供原厂技术支持,并提供君正集成电路完整解决方案,大大降低你的开发难度及开发时间。 AnkerPowerConfC200安装了两个麦克风,通过降噪系统确保更好的语音采集,即使在嘈杂的环境...
- 所属专栏: 技术交流 标签: X2000E,生物特征,图像识别,物联网,智能穿戴 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-02-10 18:04:00
- 深圳一所开放电子实验室即将对外开放!
- 经过一段实际的努力,硬联实验室(全称:硬件联盟实验室),近期10月中旬将择日对外运营和开放!不论您是个人还是企业,也不论规模和企业级别,无门槛要求,统统开放!!欢迎全国各地、各界朋友参观、指导!硬联实验室配备多种功能各异、性能优良的仪器仪表和检验设备,主要面向研发一线的企业、工厂、技术工程师和创客开放,助力他们进行基础科学和电子元器件相关的技术研究探索、新产品的研发和测试测量,最终促进、提升国人在电子技术和产品开发方面的综合能力和实力!硬联实验室占地200多平,坐落于华强北商圈,具有人流量大、客户精准、信息流和物流极其发达的地利优势。依托目前国家对电子产业链高度重视和投资倍增的天时,致力于为...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 实验室 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2021-10-12 12:01:00
- STM32物联网实战项目-项目需求
- 以主流的STM32单片机为主控,GPRS与WIFI为联网模组,配合丰富的外设与接口,设计一款功能齐全的物联网产品,让学员在学习产品设计的过程中,熟练的掌握STM32单片机的应用。一、功能需求1、单片机型号主流的STM32F103系列;2、联网模组SIM800C,ESP-12S;3、电机控制支持步进与直流电机(集成驱动),支持无刷电机(扩展接口);其中,直流电机支持PWM调速(带光耦隔离,支持正反转),步进电机支持单极性与双极性。4、显示3个LED,6个数码管,支持智能串口屏(UART接口),TFT屏幕(FSMC驱动,8080接口)与OLED屏幕(IIC接口)扩展接口;5、输入类支持模拟温度传...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 实战项目 STM32 物联网 需求 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-06-17 10:38:00
- STM32物联网实战项目
- STM32物联网实战项目腾讯视频:https://v.qq.com/x/page/z0974gw9f6z.html课程描述:STM32物联网实战项目,产品设计思维,带你轻松掌握STM32单片机,硬件设计稳定可靠,软件设计采用模块化编程,方便阅读,修改与移植。课程介绍:10多年单片机项目开发经验的老司机带你做项目,STM32物联网实战项目为第二个项目。包含软硬件设计,基于产品思维,硬件设计稳定可靠,软件采用模块化编程,方便阅读,修改与移植。课程优势:1、基于产品思维,与公司项目接轨;2、硬件设计模块化,稳定可靠;3、软件编程采用模块化,方便阅读,修改与移植;4、免报名费,学最少的费用,学到最实...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 实战项目 STM32 物联网 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-06-02 15:22:00
- STM32物联网实战项目需求调研
- STM32物联网实战项目需求调研腾讯视频:https://v.qq.com/x/page/q09647ycsmj.html
- 所属专栏: 方案教程 标签: 实战项目 STM32 物联网 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-05-10 11:34:00
- 做设计用到eda,想知道原理转到pcb之后,布局布线排版拼版的,要做什么
- 想知道我具体下一部要做什么,萌新萌新,急于求成
- 所属专栏: PCB打样 标签: 小小小白,才开始学,很想尽快做出实物,调试 发帖人:初学者小兔仙 发帖时间:2019-12-22 18:26:00
- 【实用教材】模拟电路设计电子书
- 《实用模拟电路设计》是汤普森博士20年模拟电路设计和教学经验的总结,讲述了模拟电路与系统设计中常用的直观分析方法。《实用模拟电路设计》提出了“模拟电路直观方法学”,力图帮助学生和设计人员摆脱复杂的理论推导与计算,充分利用直观知识来应对模拟电路工程设计挑战。全书共分为16章,内容涵盖了二极管、晶体管、放大器、滤波器、反馈系统等模拟电路的基本知识与设计方法。《实用模拟电路设计》深入浅出,易学易懂,既适合作为大中专院校的教材与教学参考书,也可用作模拟电路设计人员的参考手册。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。实用模拟电路设计电子书教材.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 实用教材 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-08-06 16:22:00
- PCB返单支持查看仿真实物图
- 嘉立创PC下单小助手,仿真实物图功能,增加新的应用场景,返单的时候,支持查看原单的PCB实物图。如下图嘉立创PCB下单助手3.2.0版本下载地址:http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/3.2.0/JLCPcAssit_setup_3.2.0.zip
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 实物图 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2018-11-02 16:02:00
- PC下单助手3.2.0正式发布-支持实物仿真图
- 历经开发团队几个月的辛苦努力,嘉立创PC下单助手3.2.0正式发布,该版本最大的功能升级,就是支持PCB实物仿真图。仿真图效果如下:一、3.2.0版本安装包下载地址:http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/3.2.1/JLCPcAssit_setup_3.2.1.zip二、实物仿真图的应用场景1、在PC助手下单时,提前预览实物仿真图2、确认生产稿时,查看实物图注意:确认生产稿的功能已经开发完成,待正式开放。二、该版本存在的已知问题1.部分文件的板子区域、槽孔的识别可能有误,达不到100%欢迎各位下载使用,并提出宝贵意见
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: PC下单助手 实物仿真图 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2018-10-15 10:05:00
返回