结果:找到"实验电源",相关内容1000条
- 【ARM开发教程7】ARM功能手机-BLE透传实验教程
- ARM功能手机——疯壳·开发板系列BLE透传实验教程图1第一节硬件连接实验需要使用的模块有:手机开发板底板,Jlink调试工具、杜邦线、3.7V锂电池或MocroUSB线。使用JLINK通过杜邦线连接手机蓝牙,连接方式如下:(1)JLINK一端只需要使用杜邦线连接JLINK的SWC、SWD、GND三个引脚,如下图所示:(2)手机蓝牙一端需要使用杜邦线连接上方右侧的J3三个引脚,与JLINK的连接引脚一一对应,分别为SWC-->SWCLK、SWD-->SWDIO、GND-->GND,如下图所示:图2将JLINK插上电脑的USB接口,连接好之后给手机主控底板供电,详细的介绍可以...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手机 BLE 透传实验 教程 JLINK 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-31 15:11:00
- 【实验教程8】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-PWM
- CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列PWMPWM(PulseWidthModulation)即脉冲宽度调制。PWM运用非常的广泛,大到航天飞船,小到便携式USB风扇都可以见到PWM的身影。许多MCU的定时器均带有PWM模式,CC3200也不例外。1.1寄存器CC3200通用定时器支持PWM模式。在PWM模式下,定时器被配置为一个24位的减计数器,初始值在GPTMTnILR和GPTMTnPR寄存器中进行定义。在该模式中,PWM频率和周期是同步事件,这样可以消除毛刺。PWM模式可以通过向寄存器GPTMTnMR中的TnAMS位写入0x01,TnCMR位写入0x00,TnMR位写入0x02。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI 语音识别 人脸识别 PWM 实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-09 15:01:00
- 【实验教程4】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-GPIO
- AI语音人脸识别实验教程——疯壳·开发板系列GPIOGPIO全称GeneralPurposeInputOutput即通用的输入输出,是所有控制器里必备的资源,CC3200的所有数字引脚和部分模拟引脚均可作为通用的输入输出引脚(GPIO)使用,CC3200把GPIO分为三个组,分别是GPIOA0、GPIOA1、GPIOA2、GPIOA3,每一组GPIO有8个引脚,引脚分配如表1.0.1所示:表1.0.1CC3200引脚分配表表1根据功能引脚配置的不同,CC3200最多可以有27个GPIO,且所有的GPIO引脚均具有中断功能,触发的方式支持电平触发和边沿触发(上升沿和下降沿),不仅如此,所有的G...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,GPIO,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-08 15:03:00
- 深圳一所开放电子实验室即将对外开放!
- 经过一段实际的努力,硬联实验室(全称:硬件联盟实验室),近期10月中旬将择日对外运营和开放!不论您是个人还是企业,也不论规模和企业级别,无门槛要求,统统开放!!欢迎全国各地、各界朋友参观、指导!硬联实验室配备多种功能各异、性能优良的仪器仪表和检验设备,主要面向研发一线的企业、工厂、技术工程师和创客开放,助力他们进行基础科学和电子元器件相关的技术研究探索、新产品的研发和测试测量,最终促进、提升国人在电子技术和产品开发方面的综合能力和实力!硬联实验室占地200多平,坐落于华强北商圈,具有人流量大、客户精准、信息流和物流极其发达的地利优势。依托目前国家对电子产业链高度重视和投资倍增的天时,致力于为...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 实验室 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2021-10-12 12:01:00
- 其实立创商城真的很不错!
- 遇到立创商城上面没有货的或者偏贵找某宝买了些,结果发现又双叒叕买到假货了。其他网站买来还得花心思测试,对比丝印,量大量小都麻烦,结合下来体验上立创商城就是2010年的淘宝,虽然有些体验上缺点,但实际都能接受。(能进一步改进就更好了。)
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 体验 发帖人:哇咔咔咔 发帖时间:2020-09-01 10:03:00
- STC15单片机实战项目-PCB设计
- 一、设计文件链接1、PADS9.5格式PCB设计文件->https://yunpan.360.cn/surl_yxsRmzAUPyI2、AltiumDesigner格式PCB设计文件->https://yunpan.360.cn/surl_yxsRLsrBKCQ二、获取开发板方法1:自己设计PCB,自行打板焊接;方法2:用群主设计的PCB,自行打板焊接;方法3:向群主购买,淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=612010801228说明:开发板上集成了USB-TTL芯片,只需要一根USB线即可进行后期的软件调试。三、...
- 所属专栏: 开源设计 标签: 单片机 PCB 实战 开源 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-02-18 08:36:00
- 【资料下载】高频电子线路的五个实验
- 本文档的主要内容详细介绍的是高频电子线路的五个实验详细资料说明包括了:实验一高频小信号调谐放大器实验,实验二二极管双平衡混频器,实验三非线性丙类功率放大器实验,实验四三点式正弦波振荡器,实验五模拟乘法器调幅。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。高频电子线路5个实验详细资料.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电子线路 实验 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-21 16:01:00
- 如何自己做一些EMC抗干扰实验
- 请问,如何在设备条件简单的情况下尽量多的做线路板的电磁干扰实验;求各位大侠们支招,以往各位是如何在没有专业设备的情况下做抗干扰测试。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: EMC抗干扰实验 发帖人:哭泣的小露珠 发帖时间:2018-08-13 13:15:00
- 这些电子实验工作台,大家觉得如何?
- 近期的HK秋季电子展上,我看到的部分电子实验工作台,跟大家分享一下。好像还算实用,适合DIY或办公使用,大家觉得呢?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 实验 工作台 工作桌 DIY 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-10-16 16:53:00
- 【全10册下载】ADI实验室电路合集和技术指南,免费下载!
- “实验室电路”是ADI公司所倡导的“DesignConvenient”(设计便利)服务战略的一个重要组成部分,也是ADI公司针对模拟电路设计这门艺术科学专门打造的特色技术服务。事实上,ADI早在2008年就开始推出“实验室电路”,迄今为止已累计开发出将近300个实验室电路,并仍在以每季度20个左右的数量不断递增。从IIC-China现场的热烈反响来看,很多中国工程师对ADI公司成熟且免费的实验室电路资源并不熟悉,但经过了解之后,他们发现这正是他们十分渴求的一种高附加值的技术支持和服务。如果说应用笔记和技术文章是起到培训和学习的作用,TotalSolution可帮助客户快速的完成设计,那么AD...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: ADI实验室 资料下载 技术书籍 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-09-26 09:10:00
返回