结果:找到"客户编号",相关内容386条
  • 小微型电子研发企业库存管理方案
  • 嗨,用户们大家好呀好最近西子的案例库又多了一例新的应用案例这不马上又来给大家做分享啦!这位老板的公司人员较少,以产品研发为主,自家不设生产车间,主要业务模式一般是工程师将产品研发出来之后,找委外加工厂批量进行生产,然后通过自有途径销售出去。但目前老板遇到了一个非常棘手的问题,因为前期没有重视仓库物料管理的问题,现在仓库堆放了很多产品和物料,小东西找起来麻烦,全部丢了又心疼,眼看着仓库的东西越来越多,越来越杂,已经到了不得不处理的地步了。趁着这股要进行改变的劲儿,老板想起了曾经了解过但没有用起来的立创ERP。于是,西子就全程参与了这一次对库存问题产生原因的剖析,以及对应物料管理制度的建立。要解...
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: 案例 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-06-01 00:07:00
  • 电子工程师研发物料采购管理案例
  • 尊敬的用户们大家好,最近新添一例用户的使用案例,西子觉得其他企业也会有同样的情形,今天来给大家分享一下!背景:该用户的公司有多位电子工程师,在采购研发物料这件事情上,传统流程是个人先将自己需要用到的物料汇总成一张表格,再邮件发给老板审批,老板审批后转给公司的采购员,再由采购员统一进行采购。根据以上这个工作流程,用户还深入地跟西子谈了目前遇到的问题:1.电子工程师在对电子元器件进行选型的时候,不是一天就能完成的,这个时间可能持续很多天,每次确定一个物料都要更新一次需求表格,很繁杂;2.采购员在收到工程师的物料需求表格时,由于认知上的差异或者是遇到工程师物料型号书写不规范时,需要与工程师反复沟通...
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: 案例 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-05-12 16:05:00
  • 小微型电子企业研发物料管理方案
  • 在以研发产品为主导的小微传统电子企业当中,往往一人身兼多职,没有专门的采购人员以及仓管人员等。工程师在研发产品时,需要用到的研发物料通常由自己负责采购,采购回来开具发票或收据后再直接找老板报销。随着研发的产品越来越多,就会发现,各个工程师工位上的元器件慢慢堆积成小山,且呈越积越高的趋势。堆积的零散元器件得不到妥善的管理,占地面积大了之后,大多数被当成废弃物料清理掉,难以进行有效的再次利用。这时候,建立一套合理的物料管理制度就迫在眉睫了。比如说用传统的记录方式:笔记本手工记账,物料增减后拿笔记本记录下来,下次采购物料之前翻翻库存再下单。这种方式虽然能达到记录库存的目的,但也只适合工程师各自记录...
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: 案例 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-04-14 15:13:00
  • 指定位置加客编选项到底是什么规则呢?
  • gerber文件里有JLCJLCJLCJLC,并且下单的时候勾选了指定位置添加客编。板子上的应该是一行的客编-Y序号-时间,还是分开两行呢?我的理解,只要空间够,字体大小不小于0.8mm,应该就会一行显示吧?这个有什么神奇的规则吗?(咨询客服,客服要多花3元确定生产稿仿真图......关键是,同gerber不同时间下单,前一个一行显示,第二个两行显示,就很神奇)PS:附客服原话
  • 所属专栏: PCB打样 标签: PCB 发帖人:Lucy 发帖时间:2023-03-21 14:50:00
  • 如何把客户号里的4去掉
  • 如何把客户号里的4去掉,不想用这个号下单了,又没有别的手机注册,就算找到别的号注册,又带4也不行呀
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:黑白颠倒才是众生 发帖时间:2022-04-05 18:41:00
  • 立创EDA客户端标准版功能反馈
  • 在绘制PCB图纸时,经常会碰到需要根据某一个特定的点移动某个零件的情况。AD软件在处理这个情况的时候,会先选择要移动的零件,然后再选择参考点之后在选择要移动到的最终位置的参考点。而立创EDA没有这个功能,感觉挺不方便的。后续的更新中是否可以增加。
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 立创EDA 发帖人:jonas 发帖时间:2021-11-29 10:27:00
  • deepinv20无法运行lceda桌面客户端
  • 本来使用的deepinv15.1,使用立创EDA正常,前两天升级了deepinv20,立创桌面客户端desktop打开没反应,直接控制台运行/opt/lceda/lceda显示段错误,只能在chrome里面编辑了,是我电脑配置问题?还是桌面客户端适配问题?lddlceda没有依赖项缺失。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 桌面 发帖人:左手大爷 发帖时间:2020-04-27 21:24:00
  • 【反馈】可以统一一下工程做图加客户编号的风格吗
  • 如题:再嘉立创做了很多板子,发现回来的板子加客户编号风格有明显不同1.字号十分大,放在显眼位置,明显比板子的名称大2.字号适中,不会超过板子名称,位置在某些封装下或者隐蔽地方,贴片后可以遮挡第一种风格明显会影响外观,第二种就很好,这很明显是两个工程的风格,建议内部统一一下,不然回来的板子字号一会大一会小很乱。有联系客服反馈,让下单选不加客户编号,但是只能选无要求,不能不加,然后客服让确认生产稿(收费),客户编号是嘉立创内部使用的,实际上客户并不需要(我并不反对加编号),我不认为需要单单为了这个事情让客户每一次都增加付费,因此建议客服反馈给工程,统一标准,客服回答:这个是反馈不了的哦,抱歉到这...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 反馈 发帖人:神经猫V 发帖时间:2020-03-17 16:24:00
  • 取消指定位置加客户编号必须是原文件的通知,支持GERBER文件
  • 为了提倡客户提供GERBER文件下单,现决定取消指定位置加客户编号必须是原文件的规定,使提供GERBER文件而困拢不能指定位置加客编的客户需求得到解决!客户提供GERBER文件下单,很大程度解决AD,DXP系列版本不兼容及PADS转换gerber文件带来的各种争议,当然对于批量下订单还是建议返单,返单在真正意议上保证了一致性!2018年6月7号深圳嘉立创
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 发帖人:limeng 发帖时间:2018-06-07 14:39:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: