结果:找到"客服",相关内容74条
- 什么是舵机?舵机的种类有哪些?目前舵机的主要使用场景
- 什么是舵机呢?首先,“舵机”这个名号其实是一个俗称,是那些玩航模、船模的人起的名字,因为这种电机常被用于舵面控制。舵机其实就是一个低端一点的伺服电机系统,也是最常见的伺服电机系统。舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器,适用于需要角度不断变化并可以保持的控制系统,由下壳、控制电路、电机、中壳、齿轮组、轴承以及上壳组成。舵机是一个闭环控制系统。控制电路板接收来自信号线的控制信号,控制电机转动,电机带动一系列齿轮组,减速后传动至输出舵盘。舵机的输出轴与位置反馈电位计相连,舵盘转动的同时带动位置反馈电位计,电位计将输出一个电压信号到控制电路板进行反馈,然后控制电路板根据所在位置决定电机转动的方向和速度...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 舵机 微型伺服器 伺服电机 发帖人:DSpower 发帖时间:2023-11-08 14:27:00
- 指定位置加客编选项到底是什么规则呢?
- gerber文件里有JLCJLCJLCJLC,并且下单的时候勾选了指定位置添加客编。板子上的应该是一行的客编-Y序号-时间,还是分开两行呢?我的理解,只要空间够,字体大小不小于0.8mm,应该就会一行显示吧?这个有什么神奇的规则吗?(咨询客服,客服要多花3元确定生产稿仿真图......关键是,同gerber不同时间下单,前一个一行显示,第二个两行显示,就很神奇)PS:附客服原话
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCB 客编 发帖人:Lucy 发帖时间:2023-03-21 14:50:00
- 如何把客户号里的4去掉
- 如何把客户号里的4去掉,不想用这个号下单了,又没有别的手机注册,就算找到别的号注册,又带4也不行呀
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 客户号 发帖人:黑白颠倒才是众生 发帖时间:2022-04-05 18:41:00
- 【通知】立创EDA将于2021.9.30停用旧客户端,请更新至最新版本。
- 【通知】立创EDA将于2021.9.30停用版本低于v6.4.21的旧客户端,将不再启用。为了不影响你的工作,请更新至最新版本。https://lceda.cn/page/download谢谢立创EDA团队2021.09.10
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 客户端 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2021-09-10 12:09:00
- 立创图纸封装有误,导致打废一批板子,客服的态度牛逼
- 铁证如山,我也咨询了几位行业大佬证明你们的图纸是错误的,结果立创的客服给我打太极,各种忽悠。以下是聊天记录,大家评评理,立创即使把我和谐了,看不起我这种小客户,外面还有很多论坛和商城,我一定要讨回一个公道。a2021/1/2817:11:38我跟你讲,你这种处理事情的方法是难以让人接受。这样忽悠我,你说以后大家还能不能合作了?a2021/1/2817:12:31我这个误工费,误时费,先不跟你算,你给我请个人过来帮我焊一块调试好我就没什么意见。a2021/1/2817:13:05图纸明明是错的,就不要抵赖,让人不要看的就不要画在图纸上立创商城2021/1/2817:13:06您这边封装画错了,...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 客服打太极 太坑 图纸有误 误导性消费 发帖人:LiangSaber 发帖时间:2021-01-28 23:28:00
- 第三方服务服务指南-怎样发布需求才获得更多服务商关注竞标
- 第三方服务平台新版上线,网友们十分热情,给予我们无限的支持,在此表示衷心感谢为了一次审核通过,请详细描述您的项目需求,请勿在需求里或图片里写联系方式,需求不符合规范的,审核不会通过的那么,什么样的需求,可以获得更多服务商的关注、竞标呢?1、需求简述详细,清晰明了2、需求预算合理,定太高,服务商会觉得你乱搞没诚意,定太少,不用说了,服务商会觉得你小气,不愿意接,如果你不清楚做这此是多少是合理价,可以填初步预算最少是多少,以后会追加预算、需求样本:【需求简介】1、简述您希望服务商完成什么样的项目需求(如开发什么产品,什么程序开发,或PCBLayout(画板),PCB拼板,PCB输出SMT下单资料...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 第三方服务 发帖人:第三方服务专员 发帖时间:2019-12-18 14:19:00
- 嘉立创的电话客服人员能不能不要那么叼!!!客服意识不能稍微提高一点点???
- 卧槽,每次嘉立创的电话打过来都头大,一顿叼,好像欠她几百万似的,跟她具体讨论方案,居然就不耐烦了,就说反正这样我们做不了,看你要不要做!!!说实话你们其他方面真的挺好的,就电话客服这块,锅里的死老鼠一般。不得不提你们的对手jiepei人家的客服的服务太多是有多好。在贴子里看到不少说你们电话客服态度不好的,建议嘉立创重视一下。我是一个8年多的嘉立创老客户了。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 客服 嘉立创 发帖人:YeeRay 发帖时间:2019-08-14 11:07:00
- WIS800CMQTT客户端连接MQTT服务器使用方法
- WIS800C是否支持MQTT功能?如何使用?答案:支持!今天讲述MQTT功能的使用,操作很简单。小知识:MQTT(消息队列遥测传输)是ISO标准(ISO/IECPRF20922)下基于发布/订阅范式的消息协议。它工作在TCP/IP协议族上,是为硬件性能低下的远程设备以及网络状况糟糕的情况下而设计的发布/订阅型消息协议MQTT协议文档,请自行下载文档,已上传:MQTT-3.1.1-CN.pdf关于准备的材料和工具以及接线方式方法在上个月的一篇文档讲过,请自行查阅,链接如下:http://club.szlcsc.com/article/details_38376_1.html本次采用的MQTT...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2G模块 WIS800CTCP通信 MQTT服务器 客户端 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-03-20 18:09:00
返回