结果:找到"家用热水循环手机APP远程控制系统",相关内容1000条
- 把桥式压力压力传感器、压力传感器信号变送器、PLC(MCU)整合成一个手环大小
- 把桥式压力压力传感器、压力传感器信号变送器、PLC(MCU)整合成一个手环大小1.有没有可能做成一个手环大小,用于检测各个关节,肌肉纬度,膨胀等单点正向压力0-1kgf说白了就是三合一,小型化。把变送器精简,PLC相当于MCU,可行不?2.用恒流源驱动?(恒流源的好处是使得传感器输出信号只与电流和传感器内部电阻值有关,电流恒定,也就是完全和压力值有关)我电池才30mah,350欧姆阻抗,激励电流要10mA吧?3.3/350=0.009428571429,那岂不是用不到10个小时,产品本身需要10个小时以上监测功能,充满一次电3.0.9-2.2mV/V的输出灵敏度,传感器供电5V,假如满量程是...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 手环 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-04-05 10:56:00
- 无刷电机控制器用MOS
- 低压高品质N-MOS.pdf
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无刷电机控制器用MOS 发帖人:元基朱生 发帖时间:2022-07-14 14:02:00
- 热水器语音播放芯片声音提示ic
- 热水器就是指通过各种物理原理,在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置。热水器作为一种较为常见的热水装置,已经广泛应用于日常生活中。而随着人们生活水平日益提高,人们的安全和节能意识越来越高,近几年,因为不合理使用电热水器而引发的事故频繁发生,而各大热水器厂商绞尽脑汁想办法提高产品的安全以及节能,如何才能让用户更安全地使用电热水器?为了用户安全使用电热水器,九芯电子与各大电热水器厂商合作,推出了NV080B语音芯片,在电热水器中置入这款芯片,实现声音提示功能,还可以真人语音安全地引导客户使用,减少事故的发生!NV080B语音芯片简单方便的两线MCU串口控制方式,用户主控MCU可控制任意段语...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 热水器语音芯片 热水器声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-11 16:57:00
- 智能监控系统是由哪几个架构组成的?
- 随着互联网的快速发展,信息价值与信息传送范围形成正比,物联网的应用将这种范围进一步扩展,把信息的价值更大的体现了出来。安防行业作为我国物联网领域应用最早的行业之一,物联网的发展,推动了安防行业往标准化方向发展,往信息开放方向发展,监控管理系统自然也在数据中心级的运维管理工作中的地位越来越高,其重要性也越来越被管理者重视。我们今天就来聊聊,智慧安防监控系统的基本结构。智能视频监控系统的逻辑结构主要分为视频采集、智能视频分析、监控中心三部分。大部分监控管理系统都适用于这套结构。其主要功能是:1.视频采集:由监控摄像机进行视频采集。2.智能分析模块:实现运动目标检测、分类、跟踪并进行行为和事件检测...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 智能监控 监控系统 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-28 10:26:00
- 工厂安防视频监控系统设计方案
- 在现代化的企业中,工厂实施安防视频监控系统,安全保卫部门可以实现在企业厂区门口、厂房、办公楼、周界围墙、仓库等目标进行实时全天候视频监控。方案设计本工程方案采用视频监控系统由主厂房区域、辅助车间区域等部分组成,主厂房区域、辅助车间生产区域、安防区域视频监视系统联网组成工程的生产视频监视系统。视频监控图像由前端摄像机、编码器、网络交换机、监控平台软件、服务器、控制键盘、监视器、解码器、磁盘阵列部分组成。采用IP系统架构,系统由前端IP摄像机、存储管理服务器、视频管理服务器、解码器、电视墙等组成,系统由1000M/100M以太局域网、网络摄像机、区域网络交换机、主干网络交换机、监控中心管理平台、...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 安防监控 安防系统 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-21 14:03:00
- 物联网方案接单
- 本人在深圳工作,身边几个做技术的朋友组织接单。WiFi2/3/4GlorambusRS485物联网阀门类设备巡检(防作弊动态二维码)STM3251单片机ARDUINO绝对认真做好每一个方案本人微信:o1186783040
- 所属专栏: 项目外包 标签: 物联网硬件 APP 云管理系统 发帖人:来了来了 发帖时间:2020-06-03 21:41:00
- 第四届立创大赛震撼作品-fish物联
- 注:后面我会上传整个系统的视频演示效果,目前正在整理中...开源的资源文档请去这个链接下载:https://diy.szlcsc.com/p/fishiot/fish-wu-lian因为发帖子时报敏感词和图片错误,所以更详细的描述,也请点击上面的那个链接,本帖子中只给出几张效果图整个系统的细节还是很多的,也花了我很多时间,更多细节请看我的个人作品官网:www.fishiot.top编辑原因:大赛作品设置超链
- 所属专栏: 技术交流 标签: fish物联 物联网 手机APP 微信小程序 Web控制台 Wifi GPRS PC上位机 STM32 发帖人:书夜难鸣 发帖时间:2019-08-21 09:46:00
- 小型直流无刷电机的控制系统(三)
- 数字地和模拟地的隔离电路数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整个PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理数字地、模拟地公地的问题。在PCB板内部,数字地和模拟地实际上是分开的,它们之间互不连接。电路如图1所示图1数字地和模拟地隔离电路图中电容能滤去电压中的谐波分量。电路中起隔离作用的是线圈L2和L3。数字地和模拟地在这里分开之后,在其它地方的是不会再相见了。换相控制电路换相控制电路主要由6个功率效应管、一些外围电阻和三极管组成。是控制系统硬件部分的主要组成部分,现分几个部分分别介绍。(1)PWM信号放大电路主...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无刷电机 控制系统 发帖人:Genson 发帖时间:2019-02-16 16:43:00
- 易天重点解析监控系统在数据中心机房的重要性
- 科技改变生活,科技的发展让我们的生活越来越精彩丰富,数据中心机房监控系统也可以称为“自我监控系统”,主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理的,其监控对象构成机房的各个子系统:动力系统、环境系统、消防系统、保安系统、网络系统等,通过监控系统采集数据中心机房运行的各种数据参数来判断是否出现异常,以便运维的人员做出积极准确的判断,因此监控系统对于数据中心机房尤为重要。 数据中心机房的监控系统其实是包含多方面的,而不是简单的视频监控,当数据中心机房出现一些隐患时,通过监控系统及时发现,就可以将危险消灭在摇篮之中,理论上,在数据中心机房里任何地方,任何运行的系统都有出问题的可能,监控系统是...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 监控系统 数据中心 发帖人:etulink 发帖时间:2018-10-09 16:10:00
- 「经验」高清监控系统中如何选择合适交换机以及配置注意事项
- 视频处理技术以及网络技术的发展,使得高清监控技术应用快速发展。如今,视频监控网络化、高清化、智能化已经不是概念,而是成为了现实。据相关媒体统计,2017年国内网络摄像机应用占比已高达93%以上。720P、1080P的网络摄像机应用已经很普及。高清监控的好处显而易见,能看得更清,看得更懂。同时,视频监控大数据也为AI深度智能的实现和应用奠定基础。然而,高清监控是一个系统工程。视频监控的最终效果不只是取决于摄像机,而是由摄像机、网络带宽、传输系统、存储系统、显示设备的性能共同决定。在网络高清监控应用中,交换机成为影响高清网络视频监控系统质量的关键因素。造成高清网络视频监控系统中出现画面延时、卡顿...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 交换机 监控系统 光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-21 17:25:00
返回