结果:找到"宽量程",相关内容404条
- UWB超宽带雷达技术优点
- UWB超宽带雷达技术是一种专为精准定位和安全通信而设计的技术,具有以下优点:1.定位精度高:UWB技术利用纳秒级非正弦波窄脉冲传输数据,能够实现厘米级的定位精度,远高于传统的无线定位技术,如Wi-Fi、蓝牙等。2.传输速率高:UWB技术具有非常高的数据传输速率,可以达到几百Mbps到几Gbps,这使得它非常适合高速数据传输和实时通信应用。3.抗干扰能力强:UWB信号具有极窄的脉冲宽度和极宽的频带,这使得它具有很强的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。4.系统容量大:由于UWB信号具有极高的带宽,因此可以同时容纳多个用户或设备在同一空间内进行通信和定位,而不会相互干扰。5.功耗低:UW...
- 所属专栏: 技术交流 标签: UWB超宽带 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-03-18 15:32:00
- 请教关于添加自建库及布线线宽设置的问题
- 1、如何在其他电脑上使用的专业版中添加自己建立的器件库(使用专业版建立的器件库*.elib文件)?查找教程没有看到,使用导入功能,合法文件后缀没有*.elib的。2、如何设置在PCB布线时自动记忆上一次使用的线宽?比如上次布线使用线宽20mil,再次布线时自动使用20mil线宽而非默认线宽。希望能否考虑象AD那样增删外部器件库,以及做个自有库维护入口,可以方便对elib自有库进行修改。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 自建库 线宽 发帖人:半杯清茶 发帖时间:2023-11-23 22:18:00
- 标准版如何批量迁移工程到专业版?
- 嘉立创EDA(标准版)6.5.22-协作模式如何批量迁移工程到嘉立创EDA(专业版)1.8.39?
- 所属专栏: 使用教程 标签: 工程迁移 批量工程 发帖人:ydgd118 发帖时间:2022-10-31 16:23:00
- SMT接单数量放开到30片,交期2天
- 感谢朋友们对嘉立创的支持与理解,目前SMT生产搬迁工作基本完成。目前有9条样板贴片线,产线产能还没有完全释放出来。贴片数量可以放开30片内的数量。可贴数量:5、10、15、20、25、30片。其中5片与10片的数量可以选贴2片。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 数量 发帖人:熊大 发帖时间:2020-09-23 09:12:00
- 嘉立创阻抗神器计算后给出的线宽是上线宽(W2)还是下线宽(W1)
- 嘉立创阻抗神器计算后给出的线宽是上线宽(W2)还是下线宽(W1)
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗 PCB 线宽 发帖人:MU007 发帖时间:2020-02-05 17:34:00
- 正确使用横河质量流量计,发挥其高精度性能
- 在科学技术高速发展的今天,各行各业都在不断进行技术改造,更新设备,生产高精度的,他们这么做是为了什么呢?不言而喻,他们都是在潜移默化做着一项工作,那就是降低成本,增加产量。横河质量流量计是一种先进的智能精密质量流量测量仪表,那么如何让质量流量计发挥高精度作用?横河质量流量计的安装位置必须远离振动源和磁场(如大型电机、大型振动源附近)。并且质量流量计必须接地线,因而防止外界电磁干扰是用好质量流量计的一个重要的因素。横河质量流量计在选型时首先要确定工艺流量,然后根据工艺流量选择流量计的口径,工艺流量的上限应不低于流量计设计上限的70%。只有这样才能保证流量计在最佳的状态下运行。从而确保质量流量计...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 横河质量流量计 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-03-12 16:08:00
- 16位AD推荐!宽量程!
- ADS8689器件属于集成数据采集系统,基于逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)。此类器件采用高速高精度SARADC、集成模拟前端(AFE)输入驱动器电路、高达±20V的过压保护电路以及一个温度漂移极低的4.096V片上基准。此类器件由5V模拟单电源供电,但支持±12.288V、±6.144V、±10.24V、±5.12V和±2.56V实际双极输入范围以及0V至12.288V、0V至10.24V、0V至6.144V和0V至5.12V单极输入范围。各输入范围的增益和偏移误差均可在特定数值范围内进行调节,确保直流精度较高。通过针对器件内部寄存器进行编程可选择输入范围。该器件提供恒定阻性输入阻抗...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: AD采集 宽量程 发帖人:gggg6666 发帖时间:2018-06-12 23:29:00
- 谁有宽电压输入在65V以上的DCDC芯片,推荐一下。详细见内文
- 现在想用一款宽电压输入的DCDC,输入电压不低于65V,输出电压3.3V最好,电流不超过100mA,芯片最好带EN引脚。有没有大神帮忙推荐一下。谢谢!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 宽电压 65V dcdc 发帖人:ldw522 发帖时间:2017-08-28 11:12:00
- JLC的线宽精度参数是多少?
- 看了JLC的工艺说明网页,没有提到线宽的精度,不知这个参数是多少?
- 所属专栏: PCB打样 标签: 线宽 发帖人:sinosage 发帖时间:2017-07-25 09:19:00
返回