结果:找到"封装批量修改",相关内容472条
- 关于如何把eda的封装修改后保存在自己的库里面
- 你好我想请教下,是这样的,我在eda商城里面看到我需要的器件及其封装,但是想要去除丝印。我想把这个封装修改后保存在自己的库,我右击该器件封装另存为删除丝印保存后,在自己库里还是没变化,是咋回事,应该如何操作。
- 所属专栏: 使用教程 标签: 封装修改 发帖人:小白新啊啊啊啊 发帖时间:2022-07-29 09:02:00
- 专业版无法单独修改pcb某个元件的封装?
- 如图,我需要单独修改这个封装,但是我不希望变动其他的同类元件的封装,我记得起码上个月我选择这个后,是可以选择是修改所有封装,还是修改这个pcb上的所有封装,或者修改单独此元件的封装。现在点击直接就是修改此pcb上所有封装了,没用选择,很难受,是嘉立创最近更新的bug?还是我动了什么设置,请教各位大佬
- 所属专栏: PCB设计 标签: 修改封装 发帖人:Kiana77 发帖时间:2022-06-21 10:16:00
- 专业版封装管理器卡顿问题
- 问题:立创eda专业版在封装管理器中批量修改封装会造成卡顿现象,严重的会卡退网页单个修改时已经在卡顿了,在勾选多个器件时基本就成ppt了,要是批量修改网页就直接死机用的是谷歌浏览器,版本是立创eda专业版的版本是v1.6.22在这之前的一个版本也是这样的情况
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA专业版 封装管理器 封装修改 发帖人:ns123 发帖时间:2022-04-15 19:01:00
- 批量修改封装名称错误
- 批量修改封装名称,只会修改当前页面的,并不会修改全部页面。(选中器件可以全部页面选中,但修改全部只能修改当前页面)
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 批量修改 封装名称 发帖人:麦兜叔叔 发帖时间:2021-01-21 10:39:00
- 网络标签——批量【部分】修改
- 遇到了一个原理图,我需要克隆出来一个一样的,然后里面的网络标签原来是B1_XXXX命名的,我需要修改为B2_XXXX命名的。一个个改起来太麻烦了,想看下是否有批量部分替换里面的文本的功能,直接把全部的B1替换为B2。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 批量修改 部分修改 发帖人:麦兜叔叔 发帖时间:2021-01-07 10:18:00
- EDA如何批量修改器件封装
- 画原理图是光偶用错了封闭,几十个,如何批量修改.
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 封装批量修改 发帖人:民以食为天 发帖时间:2020-08-23 18:09:00
- 在库里面找的原件封装不对,能否最佳修改
- 在库里面找的原件封装不对,能否最佳修改,比如2P的插座,库里面找不到对于的封装,能否最佳修改下原件封装,从哪里修改?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 封装 修改 发帖人:菜鸟七号 发帖时间:2020-04-21 15:15:00
- 今天又多了一个问题
- 又发现不能批量修改,比如修改孔直径大小,网络属性等,只能一个一个搞很费时啊
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 不能批量修改 发帖人:老纳不明白 发帖时间:2020-03-17 22:17:00
- PCB界面如何全局批量修改丝印
- 1.PCB界面中想把元件编号的丝印大小改小,但是一个一个的修改费时间,如何选定其中一个目标后进行全局修改2.布线时如何像AD那样只显示或隐藏我想看到的某一个网络飞线,而不是全部都显示或隐藏
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB界面如何全局批量修改丝印 发帖人:渝约电路 发帖时间:2017-08-28 14:07:00
- 【教程】AltiumDesigner批量做PCB封装库的方法.
- 管理几百上千个PCB封装库的时候,如果还是一个一个的去做,就有些点力不从心了.万一要改动一个参数,即使用封装制作向导制作,也是要重新填写一遍.等于又要重来一次.好在AD自带了批量制作的工具.下面分享制作方法.其实非常简单.只有两步第一步 做表.第二步 导入.然后就是享受成果了.截图说明:第一步填表:第二步打开批量导入工具就可以了..//-------------------------------------------------------模板在这里:附件说我这里填好的模板可参考: SOIC.zip
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 批量做PCB封装库 发帖人:JLCSMT 发帖时间:2017-05-20 16:35:00
返回