结果:找到"射频卡",相关内容460条
- 同轴射频电缆里,注塑式网尾与热缩管网尾有什么区别?
- 这个问题我们可以直接看图对比:一、热缩管网尾同轴线缆如图1所示,热缩管通过包裹出线口,减轻线缆所受的作用力,降低了线缆与连接器接合处的压力。RG179同轴线缆,BNC公/BNC公这一款使用压接型75欧姆BNC公口连接器进行端接,以获得耐久性、阻抗匹配同轴线缆组件。镀金触点用于减少插入损耗。另外,RG179B/U同轴线缆具有绞合中心导体以增强柔韧性。二、注塑式网尾同轴线缆如图2所示,注塑式网尾凭借其坚固的结构设计,可达到出色的消除作用力效果。通过注塑工序,网尾、线缆、连接器的接合处贴合更紧密,同时,与热缩管网尾相比,配置注塑式网尾的线缆组件更美观、精细。超细线同轴线缆,BNC公/BNC公该同轴...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 同轴射频 同轴 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-12-29 16:46:00
- XD6500S—LoRaSIP模块
- XD6500S是一系列LoRaSIP模块,集成了射频前端和LoRa射频收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。LoRa技术是一种扩频协议,针对LPWAN应用的低数据速率、超远距离和超低功耗通信进行了优化。通信进行了优化。XD6500S的主动接收电流消耗为4.2mA,电池寿命长、发射功率高达+22dBm。该模块的灵敏度高达-148dBm的高灵敏度,可为各种应用场景提供高抗干扰能力。XD6500S采用LGA封装,尺寸非常小,仅为8x8x1.3毫米。01主要特性占用空间小:8x8x1.3毫米集成射频前端LoRa无线电收发器SX1262系列...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 射频前端 LoRa射频收发器 传感器 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2023-12-07 10:38:00
- 2.4G合封芯片XL2422,集成M0核MCU
- XL2422芯片是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块,并且支持一对多线网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。芯片内含32位ARM®Cortex®-M0+内核MCU,宽电压工作范围的MCU。嵌入24Kbytesflash和3KbytesSRAM存储器,最高工作频率24MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路12C、USAR...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 射频芯片 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2023-11-27 15:16:00
- 射频前端放大器RFX2402E兼容CB2402超高防静电等级
- Cb2402是一个完全集成的,单芯片,单独的前端集成电路。它集成了当今无线通信所需的所有射频功能。Cb2402结构将pa,lna,发送和接收开关电路,相关匹配网络,以及谐波滤波器集成在一个cmos单片设备中。Cb2402适用于2.4ghz的802.11b/g/n应用程序。结合卓越的性能,高灵敏度和效率,低噪音,小型因素,低成本,cb2402是理想的解决方案,单天线应用,和理想的积木式应用。Cb2402具有简单的低电压cmos控制逻辑,并且需要最小的外部元件来实现系统。Pa功率探测器电路也是集成的。特征:2.4ghzism单芯片单模射频前端集成电路单独的tx和rx收发端口和单一的天线收发端口2...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: PA 放大器 射频 2.4G 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-01-17 16:56:00
- 什么是射频模块?无线射频收发器模块
- RF模块(射频模块)是(通常)小型电子设备,用于在两个设备之间发送和/或接收无线电信号。在嵌入式系统中,通常需要与另一个设备进行无线通信。该无线通信可以通过光通信或通过射频RF模块通信来实现。对于许多应用,选择介质是RF,因为它不需要视线。射频通信包含一个发射器和一个接收器。射频模块的特点:1.成本低无线数据传输模块建立了专用的无线数据传输模式,既节省了人力和物力,又节省了投资。2.工期短要使用数据传输模块建立专用的无线数据传输方法,只需安装适当高度的天线,工程周期只需几天或几周。相比之下,无线方法可以快速建立通信链接,并且工程周期大大缩短。3.适应性强使用无线数据传输模块来建立专用的无线数...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 射频模块 无线射频 收发器模块 RF模块 发帖人:feasycom 发帖时间:2021-03-10 15:08:00
- 有源卡2.4G芯片-SI24R2F技术支持单发SOC芯片
- 做有源卡的基本都很熟悉SI24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。SI24R2F与R2E是完全pin对pin替代的,在功率上上调到12dbm,距离可达600-700米;4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,传感功能超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议。做有源卡的基本都很熟悉SI24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。SI24...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 有源卡 2.4G SI24R2F SOC 发射 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:44:00
- ATR5179替代AS179这颗SWICH开关
- ATR5179是一款采用pHEMTGaAs工艺制作的单刀双掷开关单芯片,芯片内部电路结构简单,该芯片的推荐工作频率为20MHz-4GHz,开关芯片采用单电源供电控制,有非常低的电流功耗,开关开启工作时有非常低的插入损耗。如下图所示为该芯片的功能结构示意图,芯片含有两个控制端口,三个射频端口。V1和V2两个控制端口的电压互为反相,状态不同的时候对应不同的开关通路.1,主要应用方向1.1,常规中等功率的开关应用1.2,工业无线电1.3,智能家居1.4,具有收发系统并需要切换的应用\2芯片主要特征2.1,P1dB=+30dBm@VC=3V2.2,IIP3=+43dBm@VC=3V2.3,低插损:0...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 射频放大器开关 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-12-02 09:46:00
- 有偿外包项目
- 2kW27MHz大功率射频本公司已有样板参考!联系方式vx:DJ38324
- 所属专栏: 项目外包 标签: 2kW 27MHz大功率射频 发帖人:LDJXIN 发帖时间:2020-04-10 10:45:00
- 13.56MHz射频芯片:WS1850(兼容RC522,FM17550/FM17520/RM522)
- 最近又发现一种射频芯片WS1850和WS1830,价格还行很优惠,不知稳定性如何,有没人用过的,大家分析一下兼容RC522,FM17550/FM17520/RM522,只是做样器测试过可以用,稳定性暂不知晓
- 所属专栏: 器件替换 标签: 13.56MHz 射频芯片 发帖人:乄木风必胜 发帖时间:2020-04-06 10:46:00
- 2.4G无线射频方案--SI24R1研发经验分享
- Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以及M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Si24R1 2.4g无线射频 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-08 10:45:00
返回