结果:找到"屏幕拓展板",相关内容562条
- 梁山派的双接口的屏幕如何实现横屏显示呢?
- 打扰立创的工程师了,我购买了这个屏幕拓展版,就是第一版的屏幕拓展版,在使用rgb接口的屏幕代码中我不知道如何去修改为横屏显示,默认是竖屏显示的,无论是mcu驱动的代码还是rgb驱动的代码都没有相关说明,这个屏幕的资料我也找不到相关的说明,代码中也没有。麻烦给解答一下。
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 屏幕拓展板 发帖人:QingMT 发帖时间:2024-04-05 16:50:00
- 专业版对屏幕150%缩放不理想
- 专业版版本:V1.8.28.355930我是用笔记本,屏幕分辨率为2560X1440,15.6寸,缩放150%在主页打开新建器件时底部(确认//取消)按钮只能显示一半在原理图面页选中零件,更新工程库面页(确认//取消)按钮都看不到了,屏幕缩放调整为125%时正常眼睛不好,150%以下真难受我认为是子页面没有跟随屏幕缩放造成的
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 屏幕 发帖人:xzy焱 发帖时间:2022-10-01 15:54:00
- EDA标准版6.5.1专业版1.5.32屏幕闪烁
- EDA标准版6.5.1专业版1.5.32在窗口最大化时,和拖动窗口切换显示器时屏幕都会闪烁(瞬间黑屏)
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 屏幕闪烁 发帖人:Lemon699 发帖时间:2022-04-08 09:20:00
- 求助汽车加装LED炫酷屏幕的做法
- 如图所示有谁知道这个怎么弄?网络上有无线语音的但是很贵语音操作不精准。想做键盘控制的。这个是网络控制的图我就是一个爱好者只会做硬件组装的活,不会写程序!!!555555有高手设计一个出来大家玩玩。尽量做到用最少的钱钱diy对大的快乐。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 求助汽车加装LED炫酷屏幕的做法 发帖人:tigger08 发帖时间:2020-12-11 16:46:00
- USBType-C拓展坞方案简介
- USBType-C拓展坞主要用于Type-C接口功能扩展,可方便实现Type-C扩展USB3.0接口,DP/VGA/HDMI显示接口,Type-C充电口等应用。USBType-C拓展坞方案包含了一颗USBPD接口控制芯片,用于PD通信协商、视频AltMode/USB外设功能的切换与协调等,符合USBType-C1.2与USBPD3.0规范,兼容4线或8线DisplayPortV1.2/1.3,可用于DisplayPort/HDMI视频拓展、多USB3.0与Type-C接口拓展、有线网卡、声卡、读卡器等附加功能拓展、USB/Type-C充电等。特点>即插即用,无需驱动,支持USB3.0高...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: CH549 Type-C 拓展坞 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-10-16 16:21:00
- 立创商城展位火爆,比红包更吸引大家的是这些丨CITE2019第二天
- CITE2019(第七届中国电子信息博览会)于4月9日在深圳会展中心隆重开幕,今天是开展第二天,现场持续火爆,立创商城展位客流再刷新高!我们的展位在1号馆1A005,来过现场的朋友们应该都领到了一份红包,今天的红包活动依旧燃爆全场!不过比起送红包,现场最大的福利还是立创的产品和服务。立创商城是正品元器件自营电商,和上游原厂保持密切合作,此次携手聚洵和长江微电两家原厂参展,现场不少观众前来了解品牌和展品。聚洵展柜前,观众前来了解产品并和工作人员交换名片长江微电展柜前,仔细观展展品的工程师立创的工程师客户应该已经对立创EDA非常熟悉了,为了让更多的工程师、创客、高校师生,了解这款免费的、具有自主...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 展会 发帖人:立创小编 发帖时间:2019-04-10 17:49:00
- 全球IC大咖云集上海丨ICChina展会第一天
- 2018年12月11日,上海新国际博览中心迎来IC产业的又一盛会,第十六届中国国际半导体博览会(ICChina2018)在这里隆重开幕!立创商城首次参展,带精美礼品与观众见面,我们的展位号是W3-054A。更为瞩目的,是同期举办的首届全球IC企业家大会,云集国内外行业大咖,围绕全球IC产业发展趋势、全球IC产业链协作、中国IC产业发展路径等热点话题进行探讨。开展第一天,有哪些惊喜?众多大厂亮相、立创商城与客户的有爱互动、大会现场的精彩观点……小编带你直击现场!中国国际半导体博览会(ICChina)已经是第16年举办,今年参展的企业阵容依旧强大,不少是立创商城的合作品牌,比如长电、紫光、华润、...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 展会 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-12-11 22:28:00
- 邀请函丨ICChina2018即将启幕,现场观展送礼品!
- 2018年12月11日-13日立创商城将携丰富展品和惊喜礼品参加ICChina2018展会,诚邀所有新老客户、半导体业内人士前来观展!展会时间:2018.12.11~13活动地点:上海新国际博览中心立创商城展位号:W3-054A开放发展·合作共赢关于ICChina2018半导体博览会:集成电路产业是支撑经济社会发展和制造强国建设的战略性、基础性和先导性产业。今年恰逢我国改革开放40周年、集成电路发明60周年,全球半导体产业格局正发生深刻调整,后摩尔时代半导体技术加速变革创新。中国半导体行业协会(CSIA)和中国电子信息产业发展研究院(CCID)将于2018年12月11日在上海市主办“首届全球...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 展会 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-12-07 21:39:00
- USBType-C拓展坞方案简介
- 概述USBType-C拓展坞主要用于Type-C接口功能扩展,可方便实现Type-C扩展USB3.0接口,DP/VGA/HDMI显示接口,Type-C充电口等应用。USBType-C拓展坞方案包含了一颗USBPD接口控制芯片,用于PD通信协商、视频AltMode/USB外设功能的切换与协调等,符合USBType-C1.2与USBPD3.0规范,兼容4线或8线DisplayPortV1.2/1.3,可用于DisplayPort/HDMI视频拓展、多USB3.0与Type-C接口拓展、有线网卡、声卡、读卡器等附加功能拓展、USB/Type-C充电等。典型应用形式特点即插即用,无需驱动,支持USB...
- 所属专栏: 技术交流 标签: USB Type-C 拓展坞 WCH 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-09-29 16:44:00
- 我们又做了一件了不得的事,比双11卖一千万还激动…
- 立创商城正处于快速发展的阶段,员工人数不断增加,为了让新员工尽快融入立创大家庭,公司组织了一场户外拓展训练,2017年11月25日,商城总部120位员工一早就开赴极越深圳南澳拓展基地。此次活动得到了公司领导的重视和支持,CEO杨林杰、运营总监张银莹及EDA产品&海外商城总监贺定球全程参加了培训。图2017年立创商城总部员工“打造高效凝聚力组织”拓展活动大合照换上统一的迷彩服,所有人不分级别、年龄、甚至性别,大家都是一名“战士”,教官的严肃和严格让我们明白,这里不是游戏场而是训练场,我们要面临的不是娱乐活动,而是一场团队协作与体能极限的挑战!八个队伍,每个队伍里的15个人来自不同的部门...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 团队精神 拓展活动 员工互动 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-11-28 12:40:00
返回