结果:找到"屏蔽线的接法",相关内容1000条
- 【知识科普】什么是焊接?焊接的方法有哪些?焊接的优缺点和应用
- 一、焊接的定义:焊接:通常是指金属的焊接。是通过加热或加压,或两者同时并用,使两个分离的物体产生原子间结合力而连接成一体的成形方法。二、焊接的分类:根据焊接过程中加热程度和工艺特点的不同,焊接方法可以分为三大类。(1)熔焊将工件焊接处局部加热到熔化状态,形成熔池(通常还加入填充金属),冷却结晶后形成焊缝,被焊工件结合为不可分离的整体。常见的熔焊方法有气焊、电弧焊、电渣焊、等离子弧焊、电子束焊、激光焊等。(2)压焊在焊接过程中无论加热与否,均需要加压的焊接方法。常见的压焊有电阻焊、摩擦焊、冷压焊、扩散焊、爆炸焊等。(3)钎焊采用熔点低于被焊金属的钎料(填充金属)熔化之后,填充接头间隙,并与被焊...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 焊接 焊接方法 焊接的优点 焊接的缺点 焊接的应用 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-01 09:47:00
- 接简单的pcb设计
- 空闲时间比较多,想多提升一下自己,接pcb布线,欢迎大家踊跃来单,价格好说,主要练手
- 所属专栏: 项目外包 标签: 接 pcb 设计 ,简单点的布线 发帖人:zyfbkx 发帖时间:2022-09-19 11:48:00
- 接线端子的连接要求你了解吗
- 接线端子主要是指机械行业中经常提到的一种连接器。由于其精度更高,所以将其描述为端子更为准确。现在有很多地方使用接线端子。接线端子在使用时最重要的是要连接好,否则就白费了。下面金航标小编将为大家详细讲解具体的连接方式。一般来说,它由两部分组成。两个独立的部分通过拨插连接。一部分负责压缩线路和整理规范,另一部分负责插入到另一个源中。在片材的顶部实现对接和连接的作用。这是一种简单的机械连接,但对防振要求很高。如果连接不紧密,就无法实现数据和电流的有效传输,也就无法实现其功能。一般情况下,为了方便使用和安装在插座的两端,还可以在上面加配耳,看起来像我们人类的耳朵,但是方便我们用手操作,用力更准确。这...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 接线端子 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-18 16:52:00
- 力创EDA怎么像AD一样屏蔽部分原理图
- 力创EDA怎么像AD一样屏蔽部分原理图
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 力创EDA怎么像AD一样屏蔽部分原理图 发帖人:科欣大叔 发帖时间:2021-08-24 11:01:00
- 求助汽车加装LED炫酷屏幕的做法
- 如图所示有谁知道这个怎么弄?网络上有无线语音的但是很贵语音操作不精准。想做键盘控制的。这个是网络控制的图我就是一个爱好者只会做硬件组装的活,不会写程序!!!555555有高手设计一个出来大家玩玩。尽量做到用最少的钱钱diy对大的快乐。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 求助汽车加装LED炫酷屏幕的做法 发帖人:tigger08 发帖时间:2020-12-11 16:46:00
- 电磁屏蔽技术的原理解析
- 1、屏蔽效能的概念 屏蔽是利用屏蔽体来阻挡或减小电磁能传输的一种技术,是抑制电磁干扰的重要手段之一。屏蔽有两个目的:一是限制内部辐射的电磁能量泄漏出该内部区域,二是防止外来的辐射干扰进入某一区域。 电磁场通过金属隔离材料时,电磁场的强度将明显降低,这种现象就是金属材料的屏蔽作用。我们可以用同一位置无屏蔽体时电磁场的强度与加屏蔽体之后电磁场的强度之比来表征金属材料的屏蔽作用,定义屏蔽效能(ShieldingEffectiveness,简称SE): 2、屏蔽体上孔缝的影响 实际上,屏蔽体上面不可避免地存在各种缝隙、开孔以及进出电缆等各种缺陷,这些缺陷将对屏蔽体的屏蔽效能有急剧的劣化作...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电磁屏蔽 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-04-29 15:29:00
- 压电传感器
- 手上有一个PVDF压电传感器,有两根信号线一根屏蔽线,当把屏蔽线接上地时会产生15M的自激震荡(50mV),如果不接地,悬空则没有这个自激震荡,请教各位这种屏蔽线该怎么接???
- 所属专栏: 技术交流 标签: 屏蔽线的接法 发帖人:lz无字碑 发帖时间:2019-09-27 10:43:00
- 如何对端口进行批量编号
- 如图,立创EDA加上端口后,需要大量的对端口编号.如果一个一个改编号的工作量会非常大,有什么办法可以批量进行编号?感谢!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 端口编号的方法 发帖人:圣圣无忧 发帖时间:2018-10-22 21:58:00
返回