结果:找到"工业控制",相关内容1000条
- 机械入门秘笈,图解数控机床的组成、分类,你都了解数控机床吗?
- 一、数控机床数控机床就组成而言,主要分为机床主体、传动系统和数控系统三大部分。1.机床主体机床主体是机床的主要组成部分,也是机床的硬件,是机床的重要机械附件部分,也是最容易通过肉眼直观看到的部分,包括床身及底座铸件、主轴及变速箱、导轨及滑台、润滑、排屑及冷却等部分。2.传动系统传动系统是数控机床的重要“脉络”,主导机床各部分的有序进行及完成机床的工作使命,他包括刀具、传动机械和辅助动力系统。(1)就刀具部分而言,包括保护装置、刀库和换刀装置;(2)作为传动系统的第二大组成——传动机械包括滚珠丝杆、直线导轨和蜗杆副三个部分;(3)辅助动力系统则包含液压系统和启动系统两个部分,这两个部分是数控机...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 数控机床 数字控制 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-08 09:54:00
- 舵机在弹簧刀无人机中的妙用
- 俄乌冲突爆发后,美国等西方国家已经向乌克兰提供了多种武器。美国五角大楼当地时间9月20日发布的相关报告显示,美方将向乌克兰提供“弹簧刀”600型无人驾驶飞行器。对此,俄罗斯方面已经多次指责美国是在“火上浇油”,从而使俄乌冲突持续下去。那么,弹簧刀究竟是一款怎样的无人机?弹簧刀:一种小型化、低成本、精确制导的巡弋式空中攻击装备。由电池、电动马达和双叶片螺旋桨构成,噪声小,热信号低,难以被探测和识别,该系统能飞行、跟踪、参与“非线性瞄准”,具有精确打击效果。发射前,其螺旋桨亦处于折叠状态,各个翼面在折叠状态下与机身浑然一体,不多占用空间,有效缩小了发射筒的尺寸。发射后,主控计算机控制机身上的旋转...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 舵机 军工 无人机 舵面控制 发帖人:DSpower 发帖时间:2023-11-27 11:46:00
- 原理图PCB代画板工业控制设计开关电源设计
- 十年工程师、业余接单、原理图PCB代画板工业控制设计开关电源设计、AVR单片机,STM单片机开发、合作邮箱:yuze_cn@163.com
- 所属专栏: 项目外包 标签: Layout 工业控制 开关电源 发帖人:yuze 发帖时间:2023-05-27 21:18:00
- 专为智能设备安全打造|基于ACM32MCU的智能断路器方案
- 随着我国电网建设的快速发展,数字化变电站成为建设和研究的热点,数字化变电站的核心在于一次设备的智能化与二次设备的网络化,对于断路器这种极其重要的电力一次设备而言,其智能化的实现有十分重要的意义,断路器智能化在于运行状态实时监测、通断精确、智能控制和信息传递网络化等。随着电力电子技术和自动控制理论的广泛应用,计算机与网络通信技术的飞速发展,以及对传感器技术和人工智能的深入研究和综合应用,智能断路器的功能得到了极大的扩展和完善。本文将介绍基于ACM32F070的智能断路器方案,有效实现电路的智能化控制,让用电更安全更智能。智能断路器概述智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ACM32F070,MCU,智能断路器,物联网,工业控制 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-04-14 15:05:00
- ARM工控主板比X86工控主板好吗?
- 今年芯片货源紧张,x86工控主板价格涨了不少。很多行业原先使用x86工控主板都尝试使用ARM工控主板了。那么ARM工控主板比X86工控主板好吗?现在双赞工控给大家分析一下。一、ARM工控主板ARM工控主板技术的出现给现代工业控制领域带来了一次新的技术革命。嵌入式微控制器组成的系统,其最明显的优势就是可嵌入到任何微型或小型仪器设备中。双赞ARM工控主板多用于工业设备上,具有信息处理能力强、功耗低、运算速度快、灵活性强、安全性和可靠性不错、性价比较高等等特点。有以下的优点:1、ARM工控主板由于使用场合特殊,因此设计接口会根据使用场合做定制或堆砌大量标准接口以适应各种接口。2、ARM工控主板处于...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM工控主板 X86工控主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-08-27 17:16:00
- ML302系列LTECat.1通信模组满足共享、金融支付、POC、能源、工业控制提供可靠解决方案。
- 中国移动OneMO新款Cat.1物联网模组—ML302。以更广的覆盖、更快的速度、更低的延时,可广泛应用于万物互联的多个领域,满足共享、金融支付、POC、能源、工业控制等低速率应用场景需求,加速5G时代物联网的发展。采用28nm成熟工艺,支持LTECat.1bis和GSM双模,上行速率达5Mbps,下行速率达10Mbps,并拥有高集成度,同时集成了蓝牙和Wi-Fi,可实现更稳定的连接,支持VoLTE,同时通过系统优化设计,实现显著的低功耗优势。ML302Cat.1模组的诞生顺利解决了目前物联网连接中的痛点,相比NB-IoT、2G模组在网络覆盖、速度和延时上具有优势,相比传统LTECat.4模...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ML302系列 共享、金融支付、POC、能源、工业控制 发帖人:Hany 发帖时间:2021-04-09 11:28:00
- 自述:理科技术男的创业经历。。。2021/6/11更新
- 先介绍一下:03毕业至今一直从事单片机编程研发工作,对于我这样一个技术老手来说。唯有创业才能安抚那颗躁动不安的心。于是:08年开始创业,公司坚持了三年,由于各种原因没有坚持下来,公司退股后自主创业三年,期间研发出全自动茶叶包装机、绕线机、鞭**插引机、自动加锡机和现在的步骤编程控制器的雏形。在现在看来那个时候自己的技术已经算是相当好,却偏偏没有坚持下来。自主创业这三年,由于资金断裂,放弃了,也错过了一个自动化快速发展的好时期(三年前中文编程控制器市场上还有类似的产品)。然而,时机对于一个生意来说是多么的重要,错过了好时机就得更努力,加倍的付出才能追上错过的那一次;又或许永远也追不上。自主创业...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 创业、中文编程软件、工业控制开发 发帖人:东莞步控电子 发帖时间:2021-01-11 11:51:00
- wifi模块,蓝牙模块控制,cc2541低功耗蓝ic方案
- wifi模块,蓝牙模块控制,cc2541低功耗蓝ic方案技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒
- 所属专栏: 技术交流 标签: 控制 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-07-30 14:44:00
- USB控制器UPD720114GA-YEU-AT
- UPD720114GA-YEU-AT厂家:RENESAS标准包装:1250/托盘供应商器件封装48-TQFP(7x7)简单介绍UPD720114GA-YEU-AT的相关知识:类别:集成电路(IC)产品族:接口-控制器协议:USB功能:集线器控制器接口:USB标准:USB2.0电压-电源3.14V~3.46V电流-电源-工作温度0°C~85°CUPD720114是符合USB2.0规格的集线器控制器,适用于“符合生态原则的解决方案”。这种小型封装的控制器集成了核心逻辑电路的2.5V内部电压调整器、终端电阻器,减少了所需要的外部组件的数量。它缩减了板结构设计的BOM(物料单)的内容。另外,在集线器...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: USB控制器 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-07-10 11:29:00
- 嘉立创不能做阻抗控制么??用阻抗神器算出来的线宽快100mil
- 1.6mm的双层板,蓝牙天线部分需要做50欧姆的阻抗,看了下JLC的阻抗控制神器只能算52欧姆的,线宽要100mil。。。。不知道能不能做阻抗控制啊?大家双层板做的2.4G天线的时候线宽线距都是怎么确定的呢??
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗控制 发帖人:逆流的鱼 发帖时间:2019-04-21 10:01:00
返回