结果:找到"工业级晶振的领导者",相关内容1000条
- 如何让光模块满足工业级温度标准?工业级光模块为什么比较贵?(附案例)
- 我们在选购光模块时,依据工作温度,除了最常见的商业级,我们还能看到有扩展级和工业级等选项。光模块为什么需要划分这么多的温度等级,它们之间有什么区别?工作温度作为光模块最重要的参数之一,它能影响光模块的其他各项参数。当光模块应用的环境温度发生变化时,其工作电流等其他参数也会随之发生变化,从而影响它的正常传输,扩展级和工业级光模块便是针对这一问题而研发的产品。普通光模块多为商业级(C-Temp),正常工作温度为0~+70℃;扩展级(E-Temp)为-20℃~+85℃;而工业级(I-Temp)的工作温度为-40℃~+85℃,可在超高或超低温下的恶劣环境中工作。除此之外,工业级光模块在电气组件、外壳...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 工业级光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-11-03 18:01:00
- 晶振在五种不同行业的应用,你了解多少?
- 晶振是许多电子产品中必不可少的电子元件,选用的种类和标准也及其多。不同类型的晶振具备不同的参数,使用在不同的领域,发挥着不同的功能作用。晶振分有两种频率系列,一款是MHZ系列,一款则是KHZ系列对于一些特定的应用场景,晶振已经有很大一部分形成了专用标准,以下便是不同的晶振频率所使用在什么产品上。1、家电类领域彩色电视机:443MHZ(PA制)、3.58MHZ(NSC制)和8.86MHZ(TDA3560、TDA3565等集成电路用)等。遥控器:455KHz、480KHHz、429MHZ、500MHZ和560MHZ等晶振。微处理器:1MHZ、4MHZ、4.5MHZ、8MHZ和和10MHZ等几种晶...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振行业 晶振频点 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-03-04 18:22:00
- 工业级晶振与民用级晶振分别应用在哪些领域呢?
- 晶振行业的人都知道晶振分类很多,因为不管是陶振晶振还是石英晶振,还是石英晶体振荡器,而石英晶体谐振器都被不同的人称之为是晶振。以至于很多时候大家都搞不清了,一般普通晶振被称之为是民用级晶振,那么到底什么是工业级晶振呢?工业级晶振是指性能达到工业现场使用标准的晶振,主要表现在工作温度范围高达-40-+85℃,具有较强的防震功能、稳定性要比普通的晶振好,并且可由两个极限温度的频差可算出最小温度频飘可以做到20PPM,这个数值越小,相对的该产品质量也越好,当然在成本上也是高了很多的。工业级晶振与普通民用级晶振比有什么区别呢?与民用级晶振相比,工业级晶振在工作温度方面可以达到-40—+85℃,而民用...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 工业级晶振 民用级晶振 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 16:04:00
- 看了才知道,晶振在智能家居应用这么广!
- 近十来年,随着互联网和物联网技术的不断迭代发展,智能家居的时代早已来临,各种无线传输技术以及智能家居也逐渐被大众所接受,比如智能电视、冰箱、灯光控制系统等产品开始层出不穷。进入21世纪后,基本就是智能化时代,提升家居安全性、便利性、舒适性,并实现环保节能的居住环境,以及节省大家的劳动时间,还提高了生活质量,因此智能家居产品很快深得人心。智能家居在我国已经历了概念普及期,常见的智能家居主要包括控制主机、智能照明系统、电器控制系统、家庭背景音乐、家庭影院系统、对讲系统、视频监控、防盗报警、电锁门禁等。晶振应用于智能家居产品系列晶振在智能家居上的作用智能家居市场的消费潜力必然是巨大的,产业前景光明...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 晶振应用领域 石英晶振 晶体振荡器 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-26 17:04:00
- 初级入门!晶振基础知识
- 晶振是什么呢?对于外行人来讲,真的很难理解。接下来小编对晶振进行一个简单的解释。电子元件中有一种叫“压电石英晶体”的元件,这种晶体分为两种,“石英晶体谐振器”和“石英晶体振荡器”。简而言之,这两种晶体都简称为“晶振”。即“晶体”就是“晶振”,也就有了“晶振”这一名词的来源。 01、石英晶体的结构 利用石英晶体(Quartz-Crystal)的压电效应制成的一种谐振器件。石英本质是矿物质硅石的一种,化学成分是Sio2,从一块晶体上按一定的方位角切割成的薄片称为晶片 形状是呈角锥形的六棱结晶体,具有各向异性的物理特性。按其自然形状有三个对称轴,电轴X,机械轴Y,光轴Z。 石英谐振器中的各...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振知识 晶振结构 晶振工作原理 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-08-18 10:20:00
- 盛夏将至,你知道怎么为光模块散热吗?
- 盛夏将至,天气开始变得格外炎热,人在高温情况下都会中暑出毛病,光模块亦是如此,如果你不想机房的光模块热到出毛病,那跟小编一起了解下怎么避免光模块温度过高吧。1、确定光模块的工作温度范围光模块的选择需要根据应用场景来进行选择不同工作温度等级的光模块,避免光模块因恶劣环境导致不能正常使用。一般来说,企业网、数据中心等网络环境可以使用商业级光模块,因为室内数据中心的温度可以控制,室内机房中可以配备空调和温湿度控制器来控制机房内设备的工作环境温度,从而确保光模块的实际应用环境温度在光模块可接受的温度范围内。若用于工业以太网和户外基站,由于工作温度范围较大,室外温度多变,为确保光模块正常运行,需要选择...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 工业级光模块 商业级光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-30 18:06:00
- YXC49S晶振/HC-49US12MHZ20PF±20PPM-40~85度工业级晶振新到货
- YXC49S晶振/HC-49US12MHZ20PF±20PPM-40~85度工业级晶振新到货
- 所属专栏: 代售推荐 标签: YXC 49S晶振/HC-49US 12MHZ 20PF ±20PPM -40~85度工业级晶振 新到货 发帖人:wzq4115 发帖时间:2018-03-16 15:49:00
- YXC49S晶振/HC-49US8MHZ20PF±20PPM-40~85度工业级晶振新到货
- YXC49S晶振/HC-49US8MHZ20PF±20PPM-40~85度工业级晶振新到货
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 49S晶振/HC-49US 8MHZ 20PF ±20PPM -40~85度工业级晶振 发帖人:wzq4115 发帖时间:2018-03-09 15:26:00
- 工业级晶振的领导者TAE(雅晶)贴片5032_2P30PPM20PF
- 工业级晶振的领导者TAE(雅晶),特点:1.性价比超高,100个以上:¥0.67/个(折合1圆盘670.00元)工业级的品牌,工业级-40~85℃工作温度,-55~125℃的存储温度封装:贴片5032_2P,占用面积小,节约PCB板面积。精度:30PPM匹配电容20PF手册:50322PIN规格书--玻璃封装.pdf(下载次数:26)型号:8MHZ,12MHZ,16MHZ,22.1184MHZ,24MHZ,25MHZ8MHZ,http://www.szlcsc.com/product/details_123791.html12MHZ,http://www.szlcsc.com/product...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 工业级晶振的领导者 TAE(雅晶) 贴片5032_2P 30PPM 20PF 发帖人:电子工程师 发帖时间:2017-08-03 14:59:00
- 工业级晶振的领导者TAE(雅晶)贴片5032_2P30PPM20PF
- 工业级晶振的领导者TAE(雅晶),特点:1.性价比超高,100个以上:¥0.67/个(折合1圆盘670.00元)工业级的品牌,工业级-40~85℃工作温度,-55~125℃的存储温度封装:贴片5032_2P,占用面积小,节约PCB板面积。精度:30PPM匹配电容20PF手册:50322PIN规格书--玻璃封装.pdf型号:8MHZ,12MHZ,16MHZ,22.1184MHZ,24MHZ,25MHZ8MHZ,http://www.szlcsc.com/product/details_123791.html12MHZ,http://www.szlcsc.com/product/details_...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 工业级晶振的领导者 TAE(雅晶) 贴工业级晶振的领导者 TAE(雅晶) 贴片5032_2P 30PPM 20PF片5032_2P 30PPM 20PF 发帖人:电子工程师 发帖时间:2017-07-24 17:51:00
返回