结果:找到"工控仪表",相关内容812条
- EDA专业版客户端工程列表空
- 半离线模式,工程列表全空,未更改过路径,切换全离线模式和在线模式均无解
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 工程列表 发帖人:C煜C煜 发帖时间:2022-08-25 23:15:00
- 替代PN60055V400mA仪表板电源ICSL3150
- 总体描述SL3150是一款降压调节器,无需光电耦合器即可提供精确的恒压(CV)调节。它集成了150VMOSFET,以简化结构并降低成本。这些特性使它成为离线低功率应用的理想调节器,如家用电器和备用电源。SL3150是一款绿色模式操作调节器。峰值电流和开关频率都会随着负载的降低而降低。该特性在轻负载下提供出色的效率,并提高整体平均效率。SL3150具有各种保护功能,包括热关断(OTP)、VCC欠压闭锁(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)和开环保护。SL3150采用SOP7封装。特征初级侧CV控制宽输入范围:15V~150v集成150v/5.0ωMOSFET和电源<30mW...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: DC-DC 电源IC 控制器 仪表板 咖啡机 发帖人:senliwel 发帖时间:2022-04-11 15:57:00
- 固定5V输出的150V高耐压非隔离DC-DC转换器SL3150替代PN6005
- 总体描述SL3150是一款降压调节器,它提供精确的恒定电压(CV)无光耦合器调节。它有一个集成150VMOSFET以简化结构和降低成本。这些特征使其成为离线低压的理想调节器电源应用,如家用电器和备用电源。SL3150是绿色模式操作调节器。峰值电流和开关频率随着负载而降低减少。该功能提供了出色的轻负载时的效率,并提高总体平均效率。SL3150功能各种保护,包括热保护关断(OTP),VCC欠压闭锁(UVLO),过载保护(OLP),短路保护(SCP)和开路环路保护。SL3150采用SOP7封装特征初级侧CV控制宽输入范围:15V~150v集成150v/5.0ωMOSFET和电源空载功耗<30...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: DCDC 仪表 电动车 替代 发帖人:senliwel 发帖时间:2022-03-31 14:52:00
- SL3150仪表机电控制功率电源通用可替换U3015外围更简单
- SL3150150VNon-IsolatedOff-lineRegulatorupto400mAOutputCurrentGENERALDESCRIPtiONSL3150isaBuckregulatorthatprovidesaccurateconstantvoltage(CV)regulationwithoutopto-coupler.Ithasanintegrated150VMOSFETtosimplifythestructureandreducecosts.Thesefeaturesmakeitanidealregulatorforoff-linelowpowerapplication...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: dcdc 降压恒压 电源IC 仪器仪表 控制器 发帖人:senliwel 发帖时间:2022-03-31 09:53:00
- DC15V~150V降压恒压芯片,兼容PN6005,无需改板
- GENERALDESCRIPtiONSL3150isaBuckregulatorthatprovidesaccurateconstantvoltage(CV)regulationwithoutopto-coupler.Ithasanintegrated150VMOSFETtosimplifythestructureandreducecosts.Thesefeaturesmakeitanidealregulatorforoff-linelowpowerapplications,suchashomeappliancesandstandbypower.SL3150isagreen-mode-ope...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: dcdc 降压恒压 电源芯片 控制器 仪表盘 发帖人:senliwel 发帖时间:2022-03-22 14:06:00
- ARM工控主板比X86工控主板好吗?
- 今年芯片货源紧张,x86工控主板价格涨了不少。很多行业原先使用x86工控主板都尝试使用ARM工控主板了。那么ARM工控主板比X86工控主板好吗?现在双赞工控给大家分析一下。一、ARM工控主板ARM工控主板技术的出现给现代工业控制领域带来了一次新的技术革命。嵌入式微控制器组成的系统,其最明显的优势就是可嵌入到任何微型或小型仪器设备中。双赞ARM工控主板多用于工业设备上,具有信息处理能力强、功耗低、运算速度快、灵活性强、安全性和可靠性不错、性价比较高等等特点。有以下的优点:1、ARM工控主板由于使用场合特殊,因此设计接口会根据使用场合做定制或堆砌大量标准接口以适应各种接口。2、ARM工控主板处于...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM工控主板 X86工控主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-08-27 17:16:00
- 基于stm32的典型工控板
- 基于stm32的典型工控项目简介项目综述该项目以STM32F103RCT6芯片为主控,5个UART串口全部引出,其中一个用作和流量计Modbus通信,其他四个作为预留。板载4路光耦隔离的继电器输出,用以控制阀门和PLC通信。板载1路模拟量输入,用以处理压力变送器的值。板载两个按键和两个指示灯,用以控制和指示程序状态。硬件设计本项目以1枚STM32F103RCT6为主控芯片,5个sp3485作为串口通信芯片。四个欧姆龙继电器和若干辅助器件。难点处理该项目模仿PLC的工作原理,实现数字量和模拟量的控制,并需要和流量计Modbus通信。本项目的难点在与Modbus通信协议的实现:用C语言做一个标准...
- 所属专栏: 开源设计 标签: STM32工控板 发帖人:哧Joseph 发帖时间:2018-11-07 13:41:00
- 一目了然的工控仪表原理GIF图!仪电大神必修课!
- 一、温度仪表原理1.薄膜热电偶的结构2.固体膨胀式温度计3.热电偶补偿导线的外形图4.热电偶温度计5.热电阻的结构二、压力仪表原理1.弹簧管式压力仪表2.电接点式压力仪表3.电容式压力传感器4.膜盒式压力传感器5.压力式温度计6.应变式压力传感器三、流量仪表原理1.靶式流量计2.孔板流量计3.立式腰轮流量计4.喷嘴流量计5.容积式流量计6.椭圆齿轮流量计7.文丘里流量计8.涡轮流量计9.转子式流量计四、液位仪表原理1.差压式液位计A2.差压式液位计B3.差压式液位计C4.超声波测量液位原理5.电容(http://www.szlcsc.com/so/catalog/312.html)式液位计五...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 工控仪表 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-10-13 12:07:00
- [转]差分输入/输出低功耗仪表放大器
- 目前所有市售的三运放仪表放大器(in-amp)仅提供了单端输出,而差分输出的仪表放大器可使许多应用从中受益。全差分仪表放大器具有其他单端输出放大器所没有的优势,它具有很强的共模噪声源抗干扰性,可减少二次谐波失真并提高信噪比,还可提供一种与现代差分输入ADC连接的简单方式。图1显示了低功耗全差分仪表放大器电路的实现方式,该仪表放大器由OP2177精密低功耗双运算放大器(IC1)和AD8476全差分放大器/ADC驱动器(IC2)级联而成。该复合放大器消耗的电源电流不超过1.2mA,输入噪声为11nV/√Hz,最大输入偏置电流为2nA,最大输入参考失调电压为75mV,最大输入参考失调电压漂移为0....
- 所属专栏: 技术交流 标签: 仪表放大器 发帖人:小宇 发帖时间:2017-08-01 19:43:00
返回