结果:找到"布线操作建议",相关内容913条
- 立创商城元件筛选条件快出个全选吧!!
- 立创商城元件筛选条件快出个全选吧!!想找个BGA封装的芯片一个一个选择的手指痛。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 建议 发帖人:弗兰奇森 发帖时间:2023-01-10 15:17:00
- PCB界面下元件不能移动
- 奇怪了,也不知道为什么,PCB的元件不能拖动了
- 所属专栏: 技术交流 标签: EDA操作 发帖人:会飞的鱼儿 发帖时间:2022-08-21 20:04:00
- 几个小建议
- 填充区域现在还是没有快捷键做电源板的时候经常需要希望加上还有希望增加一个功能就是在操作完成右键取消掉之后按一个键可以恢复成等待这个操作的功能比如没有快捷键的填充区域操作完成之后看了两眼发现需要重复该操作又要去顶部重复点击如果有这个快捷功能就会方便许多之前没有快捷键的吸附和差分线现在都有快捷键了太舒服了希望立创eda越来越好!!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 建议 发帖人:果仁喵儿 发帖时间:2022-08-03 22:12:00
- 立创eda建议
- 各位立创eda的开发者们,你们好,我是一名立创dea的使用者,目前使用的是Windows系统6.5.1标准版,在协作模式下使用立创eda进行pcb设计。我想说,日常使用中立创eda极大的便利了我的工作,云端储存使我在使用不同设备时也能快速转移数据,丰富的元件库使设计变得简单,一站式的采购商城也足够便捷,3d查看与自动布线,还有资源丰富的开源网站!在日常使用中,不光是我,我身边的朋友也给予极大的肯定。当然,在此基础上我看到更多的是作为一个国产的pcb设计软件,我由衷的感到自豪。但与之相对应的,我想,优秀不应该止步,还应该让优秀变得更优秀,所以我再此提一点建议。1、是否可以增加Win10平板电脑...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 建议 发帖人:十七大人 发帖时间:2022-04-08 10:59:00
- [建议]关于EDA专业版的版本管理
- 专业版目前的版本管理模式,管理模型和界面都不甚合理,似乎对"版本"有着比较独特的理解,或者是一个仓促的简单实现.几点意见:1.工作区:所有工程罗列在一起,一个工程,如果打开这个工程的某版本,就必须生成一个新工程,然后同一个工程的不同版本和其他工程的不同版本堆满了界面,没有组织好;2.一个版本是否可以建立"分支,标签"的概念?类似Git,SVN等版本管理策略,这些都是很成熟的版本管理模式,标准版的版本管理概念比专业版的好,但是标准版只能同时打开1个版本,专业版目前可以打开多个版本,但是.........真是很奇怪的组织模式;3.既然版本管理都加进来了,后续可以再增加一个BugFixing系统进...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: [建议] 发帖人:iOTA 发帖时间:2021-12-15 11:16:00
- 给开源社区提个小小的建议
- 这个事得从今天说起......省略一万两千字开源社区-我的主页-我的收藏-工程问题就出现在这里,我发现我收藏的一些项目工程,当被个人或者团队删除之后,我就进不去了(这是肯定的),但是我也不能取消收藏!所以建议在该页面添加能取消收藏的按钮,最好是右下角的小星星,点一下就能取消那样。虽然问题无伤大雅,但是强迫症表示很难受(我不难受)。
- 所属专栏: 使用教程 标签: 建议 发帖人:法式小面包 发帖时间:2021-09-10 13:06:00
- 关于新版的一点建议
- 菜单栏改文字的设计很不好,图标形式更加直观,而且太多常用的功能收进二级菜单操作上效率很低,,“重做”这个快捷键ctal+y这两个键这么远,真的没法单手操作,工程/克隆工程也不能重命名,导出gerber文件也不能选择不导出某些层,比如不需要做顶层丝印,可以不导出
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 建议 发帖人:电离状态 发帖时间:2020-08-18 20:58:00
- PCB设计功能建议-线条融合以及分割和器件布线删除
- 首先还是得夸lceda的团队,这个软件做得很好,我现在经常用,也组织了学生在学和用。1、在使用中,布线的时候有的时候一根线几次画完,对相同粗细而且重复的线,建议软件能够自动将他们融为一根;2、提供针对单根线切断(slice)的功能,便于从指定位置处开始删除;3、提供针对单个器件所有连线的删除功能。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 功能建议 布线 slice 器件删除 发帖人:ndtc 发帖时间:2020-04-23 18:57:00
返回