结果:找到"应用设计",相关内容688条
- 小华半导体应用持续跟新欢迎补充
- 图片
- 所属专栏: 华大MCU 标签: 应用 发帖人:q877378012 发帖时间:2022-11-15 11:52:00
- 使用CBU模块设计五路灯串控制器的应用
- 深圳市亚特联科技有限公司是一家集研发,销售为一体的科技公司,公司业务专注于“感知层+算法”的智能模组研发生产,聚焦5G带动的智能硬件运用,以“智能家居、智慧交通、智能座舱、智能物联”四大主要行业,提供以人为本、万物互连、智慧高效的模组研发方案,以“感知层+算法”为中心点,参与构建未来智慧生活、智慧交通、智慧城市大生态圈。CBU-IPEX是一款低功耗嵌入式Wi-Fi模组。它由一个高集成度的无线射频芯片BK7231N和少量外围器件构成,可以支持AP和STA双角色连接,并同时支持蓝牙连接。CBU模块参数1、内置低功耗32位CPU,可以兼作应用处理器主频支持120MHz工作电压:2、3.0V~3.6...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: CBU模块应用 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-03-31 15:23:00
- CB3S免开发模块设计一款万能红外遥控器
- 深圳市亚特联科技有限公司是一家集研发,销售为一体的科技公司,公司业务专注于“感知层+算法”的智能模组研发生产,聚焦5G带动的智能硬件运用,以“智能家居、智慧交通、智能座舱、智能物联”四大主要行业,提供以人为本、万物互连、智慧高效的模组研发方案,以“感知层+算法”为中心点,参与构建未来智慧生活、智慧交通、智慧城市大生态圈。产品功能:用CB3S模块开发的万能遥控器具有“红外学习上报”和“红外控制下发”两个重要功能,通过对设备的学习来获取当前设备的红外数据,再将此数据上报给“智能生活”云平台,由云平台进行处理后将红外控制数据下发到万能遥控器,再由万能遥控器的红外发射管发射给设备,从而达到控制设备的...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 模块应用 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-03-28 11:01:00
- 基于CB2S模块的电量统计智能插座方案
- 深圳市亚特联科技有限公司是一家集研发,销售为一体的科技公司,公司业务专注于“感知层+算法”的智能模组研发生产,聚焦5G带动的智能硬件运用,以“智能家居、智慧交通、智能座舱、智能物联”四大主要行业,提供以人为本、万物互连、智慧高效的模组研发方案,以“感知层+算法”为中心点,参与构建未来智慧生活、智慧交通、智慧城市大生态圈。产品功能:基于CB2S模块的电量计量智以统计插座是一款可以使用APP查看和控制的远程智能插座,无需开发APP,多种APP面板可选,可自定义AP点,具有:开关控制、倒计时时间设置、当前电流显示、当前电压显示、当前功率显示、故障报警、开关状态显示等。CB2S是一款低功耗嵌入式Wi...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: CB2S模块应用 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-03-24 14:36:00
- 在PCB设计时怎样隐藏元件
- 1、在复制所有元素时连带网络复制,使用很不方便2、元件选项隐藏好像没有,设计规则能选的太少了。3、直线没有中心点,想把直线分段很难操作4、画线时自动删除回路也不太好用。以上是本人第一次使用遇到的问题,不知是否叫做问题。
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB设计使用问题 发帖人:日月明SE 发帖时间:2021-11-10 17:02:00
- 建议快捷键的问题
- 建议原理图和PCB图的快捷键优化一下,优化建议以简为主,一键替之,特别是常用的元件,可以很大的提高画图的效率;1:比如GND,GND在原理图是很常用的器件,可以用G键做快捷键,取第一个字母G(感觉用鼠标像个新手);2:VCC,用V键做快捷键(希望工具栏里的工具全部用一个字母做快捷键);3:布局传递,官方是三个键为快捷键,建议取第一个拼音的字母B键做快捷键(因为是国人在用,建议用拼音第一个字母,也可以用英文的第一个字母);4:元件库,用Y键做快捷键,一键Y就可以直接搜元件,效率很高(用鼠标很慢);5:如遇重叠的拼音或英文字母时,建议Ctrl+一个字母,(如Alt+A,Shift+A,Ctrl+...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图设计 PCB设计 发帖人:keil 发帖时间:2021-01-03 22:52:00
- 原理图器件和PCB器件不能关联
- 整个器件是可以关联的,但是器件分部件后,比如一个运放芯片分两部分,U2.1,U2.2,如此再PCB文档就关联不起来了;再原理图选定U2.1或U2.2,在PCB文件上U2没有高亮提示。希望早日提升EDA性能。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 PCB 设计应用 发帖人:明月当空 发帖时间:2020-10-07 15:23:00
- 元件子库转PCB的问题
- 元件存在太多引脚,如STM32F407VGT6,原理图上设计为同名称的U1.1,U1.2,U1.3三部分,在转PCB时,只希望产生一个STM32F407VGT6,交把外围连线与合并在一起,请问应当怎么做??
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图设计 PCB设计 发帖人:stream789 发帖时间:2020-06-05 10:22:00
- 多款额温枪方案量产,GD32加速医疗电子行业应用
- 从目前海内外疫情的发展趋势来看,国内传播将很快得到控制,但海外输入的潜在问题使公共场合测温检疫的需求将长期存在,同时据医疗仪器制造商预计,国内红外测温仪的需求能见度已经到今年7月份。海外(以欧洲、日韩居多)则出现了类似国内1-2月份的大面积短缺,出口订单蜂拥而至。根据赛迪发布的国内红外测温仪统计数据,2020年预计国内手持式测温仪总产量将达65万台,同比增长117%。进入3月份,元器件供应商和代工企业逐渐复工,但核心器件严重短缺的状况并未好转,相关厂商的方案开发和交付压力仍然巨大。因此,在长期需求驱动下,测温仪供应链寻找稳定可靠、供货充足的相关MCU和热电堆传感器供应商成为重中之重。近日,搭...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: GD MCU应用 发帖人:LOVE67 发帖时间:2020-04-13 15:04:00
返回