结果:找到"建议",相关内容137条
- 立创商城元件筛选条件快出个全选吧!!
- 立创商城元件筛选条件快出个全选吧!!想找个BGA封装的芯片一个一个选择的手指痛。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 建议 发帖人:弗兰奇森 发帖时间:2023-01-10 15:17:00
- 几个小建议
- 填充区域现在还是没有快捷键做电源板的时候经常需要希望加上还有希望增加一个功能就是在操作完成右键取消掉之后按一个键可以恢复成等待这个操作的功能比如没有快捷键的填充区域操作完成之后看了两眼发现需要重复该操作又要去顶部重复点击如果有这个快捷功能就会方便许多之前没有快捷键的吸附和差分线现在都有快捷键了太舒服了希望立创eda越来越好!!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 建议 发帖人:果仁喵儿 发帖时间:2022-08-03 22:12:00
- 立创eda建议
- 各位立创eda的开发者们,你们好,我是一名立创dea的使用者,目前使用的是Windows系统6.5.1标准版,在协作模式下使用立创eda进行pcb设计。我想说,日常使用中立创eda极大的便利了我的工作,云端储存使我在使用不同设备时也能快速转移数据,丰富的元件库使设计变得简单,一站式的采购商城也足够便捷,3d查看与自动布线,还有资源丰富的开源网站!在日常使用中,不光是我,我身边的朋友也给予极大的肯定。当然,在此基础上我看到更多的是作为一个国产的pcb设计软件,我由衷的感到自豪。但与之相对应的,我想,优秀不应该止步,还应该让优秀变得更优秀,所以我再此提一点建议。1、是否可以增加Win10平板电脑...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 建议 发帖人:十七大人 发帖时间:2022-04-08 10:59:00
- [建议]关于EDA专业版的版本管理
- 专业版目前的版本管理模式,管理模型和界面都不甚合理,似乎对"版本"有着比较独特的理解,或者是一个仓促的简单实现.几点意见:1.工作区:所有工程罗列在一起,一个工程,如果打开这个工程的某版本,就必须生成一个新工程,然后同一个工程的不同版本和其他工程的不同版本堆满了界面,没有组织好;2.一个版本是否可以建立"分支,标签"的概念?类似Git,SVN等版本管理策略,这些都是很成熟的版本管理模式,标准版的版本管理概念比专业版的好,但是标准版只能同时打开1个版本,专业版目前可以打开多个版本,但是.........真是很奇怪的组织模式;3.既然版本管理都加进来了,后续可以再增加一个BugFixing系统进...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: [建议] 发帖人:iOTA 发帖时间:2021-12-15 11:16:00
- 给开源社区提个小小的建议
- 这个事得从今天说起......省略一万两千字开源社区-我的主页-我的收藏-工程问题就出现在这里,我发现我收藏的一些项目工程,当被个人或者团队删除之后,我就进不去了(这是肯定的),但是我也不能取消收藏!所以建议在该页面添加能取消收藏的按钮,最好是右下角的小星星,点一下就能取消那样。虽然问题无伤大雅,但是强迫症表示很难受(我不难受)。
- 所属专栏: 使用教程 标签: 建议 发帖人:法式小面包 发帖时间:2021-09-10 13:06:00
- 立创EDA器件管理能否优化更好
- 使用立创EDA专业版时管理元器件(符号和封装)感觉非常不方便,在导入标准版原理图然后提取符合和封装时会将所有的标签以及网表都当作符号提取出来,之后需要重复的删除非常多的不必要的符号和器件,每次智能删除一个。希望立创能够实现一个元器件管理界面,添加批量选择按钮等。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 建议 发帖人:Lishanwen 发帖时间:2021-03-19 16:01:00
- 给贺总的一封信!!!
- 尊敬的贺总:你好!我是重庆的一名单片机、自动化业余爱好者,在看到你们的立创EDA后高兴和兴奋了好几天,终于有这么好用的国产EDA软件了。高兴和兴奋之余,我在想,要是未来有立创Fusion360该多好,一个在线的CAD+CAM软件。你们能做立创EDA也肯定有能力做立创Fusion360.有了立创Fusion360,你们的3D打印业务也可以像现在的立创EDA一样,在你们的立创Fusion360上直接设计CAD文件,直接出STL文件,与3D打印业务紧密衔接......这样以来,CADCAMCAEEDA你们都有了,可以直接瓜分Autodesk的半壁江山,要知道Autodesk市值589.55亿美元....
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 建议 发帖人:神人自有天佑 发帖时间:2021-03-13 14:59:00
- SMT的工艺检查能不能前置?在开始投板之前就检一遍?
- 现在的问题是如果在SMT的工艺检查里遇到问题,需要返工,另外之前在PCB下单等做的事情都成了无用功,反而更麻烦.这个文件名就不能用了.如果开放一个功能,让用户先检测自己的板做SMT会有什么问题,PCB方面也是一样.虚拟的走一遍流程,比如器件有没有,元件位置是否太近,确定了再发过来做,这样大家都省事.你们也没必要一次一次的确认图纸嘛.器件可能有一个抢物料的问题,不过这个应该是很少发生的,基本选料都不会去选哪个只有几个的料,虚拟的不锁定库存,实在遇到虚拟时有,实际下单没有,那就自认倒霉好了,那也省了好多事啊.另外请把PCB确认中曾经遇到的问题写一个清单,这样我们发图时会先对照一下,这个也是大家都...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 建议 发帖人:张e 发帖时间:2020-10-16 09:28:00
- 关于新版的一点建议
- 菜单栏改文字的设计很不好,图标形式更加直观,而且太多常用的功能收进二级菜单操作上效率很低,,“重做”这个快捷键ctal+y这两个键这么远,真的没法单手操作,工程/克隆工程也不能重命名,导出gerber文件也不能选择不导出某些层,比如不需要做顶层丝印,可以不导出
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 建议 发帖人:电离状态 发帖时间:2020-08-18 20:58:00
- 现在做贴片时还是需要每个器件都指定对应哪个物料吗?
- 之前投板,如果没被系统识别,要手工指定,必须要一个一个元件去对应,如果你是做LED灯板,然后灯没被识别,哈,你惨了.系统难道不能统一指定吗?或者有个+,-号可以单选,多选或全选,某一种器件的对应物料?有段时间没投了,有改进吗?
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 建议 发帖人:悠悠球主 发帖时间:2018-10-18 21:47:00
返回