结果:找到"开发,外包,接单",相关内容1000条
- 寻找单片机开发人员软件硬件
- 项目一直是外包的,目前碰到的问题,现在工程师没有思路,寻找有单片机开发的人员,只负责写软件,硬件有现成的,也可以写硬件,打样贴片都不需要负责,我们自己打样贴片,只负责硬件和软件,主打产品智能家居,仪器仪表,电流电压,有愿意的私聊,开发时间30天内
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机开发 发帖人:太阳一一昂 发帖时间:2023-08-28 17:57:00
- DC-CD12V升降压电路
- 需求,输入8-15VDC,电源随机上电、失电,频率为10-40次通断/min;输出稳定11.5V,最大电流0.3A,负载为电磁线圈,需要有续流二极管,上电失电速度在40ms内完成,空间尺寸要求,长*宽*厚28mm*25mm*25mm,需符合煤矿本质安全型等相关规定。帖子不允许有联系方式,有意者私信我。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 外包,PCB 发帖人:老李爱瞎搞 发帖时间:2023-04-16 17:26:00
- 找人做无感无刷直流电机硬件电路设计
- 找人做无感无刷直流电机硬件电路设计,企鹅腰五陆琪琪二其叁五详聊。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 项目外包 发帖人:我是电小二 发帖时间:2022-05-13 15:21:00
- 硬件项目整体外包
- 目前市面上的钢瓶定位均没有定位,通过在配送工车上装GPS,来记录配送三轮车的未知。通过外挂FRID,与楼宇之间的接收器,收集钢瓶数量。我们想做的是在钢瓶手轮位置,三角阀门上方的智能定位,手轮需要承受15公斤的扭矩。同时,手轮硬件有国标文件的,不能超过国标尺寸主要应用场景是钢瓶在户外移动过程中的轨迹,以及精准定位到楼层我们需要有GPS定位、电子围栏、上传数据到IOT中台,驱动形式、通信形式【目前解决方案是电池包驱动,物联卡通信】,如果有更好、更节能的形式,钢瓶的体检周期为4年,手轮设备的驱动续航能否做到更久,或者说2年,然后快充手轮硬件需要防高温、防潮、防漏电、防爆以上是硬件设计手轮最长花瓣直...
- 所属专栏: 项目外包 标签: 项目外包 发帖人:禾安垯科技 发帖时间:2022-03-18 14:35:00
- 建议开设外包板块
- 有些小项目直接可以在这里外包在立创eda设计pcbsmt最终客户直接拿到成品板子
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 外包 发帖人:北京老带鱼 发帖时间:2021-12-13 18:40:00
- 全职承接外包项目电子项目外包开发物联网外包开发单片机外包开发
- 某知名高校研究院首席工程师带队,立足技术优势,寻求合作共赢。【全职】承接外包项目物联网/单片机开发硬件/固件设计开发QQ&微信【363530137】^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓========本工作室========1.电子产品研发,承接电子项目外包:可以按客户对不同电子产品的设计要求,全面做好产品软、硬件设计、开发业务。做到开发周期短,开发的产品性能可靠,收费合理。可在客户现有硬件上编写软件。2产品改进:电子新产品的研发,对老产品进行更新换代,以更好的适应当前市场需求,包括硬件功能设计及软件功...
- 所属专栏: 项目外包 标签: 电子项目 物联网 单片机开发 项目外包 发帖人:哎呦猫了个咪 发帖时间:2021-03-05 09:00:00
- 扫码/刷卡付费插座开发
- 86盒子开发扫码付费插座,需要电能上报远程开关,2G或者nbiot模块插卡取电同理能做的请联系我q9436582
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开发,外包,接单 发帖人:万金油999 发帖时间:2020-05-23 16:45:00
- 外包一个用迪文屏幕设计的上位机,通过485私有协议和驱动板和采集卡通讯
- 要求设计屏幕的UI界面,
- 所属专栏: 项目外包 标签: 项目外包 发帖人:雪剑冰心 发帖时间:2018-09-06 08:03:00
- 谨记!这九种单片机项目坚决不要接!(ZT)
- (以下内容来自网络,版权归属原创作者,如有侵权请告知)第一种:画大饼的项目坚决不接。有的客户会很热情的找到你,告诉你这个项目如何如何地有前途,产品研发成功了之后会有多么大的出货量,会有多么丰厚的利润,建议你一起跟他创业合作,成功了之后给你高额提成,但是产品在研发阶段要大家共患难,共同承担风险,意思是不给你一分钱的开发费,只有等他的产品卖出去之后你才会有提成收入。类似这样的客户我经常会遇到,请记住一句话,不管他们的项目前景有多么诱人,不管他们的理由是多么的充分,凡是不给开发费的客户都是“耍流氓”。工程师索要的开发费,本质上不完全是开发费,还有相当一部分是属于生活费,连生活费都不给的客户,连生活...
- 所属专栏: 项目外包 标签: 外包 接包 发帖人:那林 发帖时间:2017-10-09 11:58:00
- [项目外包]大量外包项目,寻找高手合作
- [项目一]电阻直流焊机开发需求描述电阻点焊机开发,要求焊机电流不够时报警,数据传输,有可接自动化的串口,放电稳定,液晶触摸调节等功能项目详情需要电话确认。价格再商议。[项目二]开发板带AVIN接口的需求描述avin的开发板,视频存储及显示、输出开发一款4412的开发板,210的开发板的接入AV视频信号模块,现有开发板厂家有类似产品,不提供驱动,寻找开发视频模块,及驱动软件的服务商。[项目三]蓝牙维维网开发需求描述一个智能家居主机拖挂七个蓝牙耳机的技术需解决用蓝牙维维网技术实现七个蓝牙耳机与主机间的唤醒与通讯问题优先考虑杭州地区服务商,价格可议![项目四]ACtoAC电源设计需求描述需设计AC...
- 所属专栏: 项目外包 标签: 项目外包 电源设计 开发板 发帖人:alenzou 发帖时间:2017-06-29 09:17:00
返回