结果:找到"征集",相关内容84条
- 关于DRAM方面的知识
- 大家有关于DRAM方面的技术网站交流?
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 高集成 发帖人:广东渣渣G 发帖时间:2023-07-22 13:14:00
- 光学扫描成像测量机自适应PCB板颜色,清晰识别特征点
- 市面上的PCB板颜色不一,如何清晰辨别不同颜色板上的特征?靠人工反复确认,效果不可控,如何保证生产效率?印刷电路板(PCB)通常由焊盘、过孔、阻焊层、丝印层、铜线、各种元件等部分组成。其中,阻焊层(soldermask)是指印刷电路板子上要上绿油的部分。常见的阻焊油墨为绿色,红色、黄色、蓝色、白色以及黑色等。PCB成型工艺后首板需进行Mark点、焊盘等关键尺寸的测量,检测过程中都要进行光学定位校准,但是光学检测仪器存在一定的缺陷,它对于不同底色的油墨识别能力和检测效果都有所不同。光学扫描成像测量机,即使是不同油墨颜色,都可以清晰识别板上特征点,无需人工反复确认,高效精准捕捉特征,完成尺寸测量...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 光学扫描成像测量机 PCB 特征测量 发帖人:中图仪器 发帖时间:2023-02-17 16:09:00
- 项目外包:STM32F103VBT6为MCU,采集至少10Mhz,脉宽20~25ns之间,脉冲间隔...
- 项目外包:STM32F103VBT6为MCU,采集至少10Mhz,脉宽20~25ns之间,脉冲间隔最短50ns的脉冲主要需求:能满足1s内至少10us(采样频率为100k)为一间隔采样脉冲个数,并存入寄存器,每一次间隔10us,上位机会下发MCU改变DAC输出,可以理解成改变采集环境,使采样脉冲个数会有所变化。等1s采集完成,将所有数据通过USB上传至电脑。例如1s分成10us以一间隔,则有100000个脉冲个数采集结果,这100000次采集的开始,都会接收上位机的指令改变DAC输出。其他需求:1.应用MCU控制多个DA芯片(2个TLV5630八通道,5个DAC7513独立通道)输出-5V~...
- 所属专栏: 项目外包 标签: STM32F103VBT6 脉冲采集 发帖人:广子不服输 发帖时间:2022-06-13 15:39:00
- 是德DAQ970A数据采集系统+DAQM901A采集模块
- KEYSIGHTDAQ970A数据采集系统+DAQM901A采集模块型 号:JIANGDAQ970A名 称:数据采集系统品 牌:是徳(KEYSIGHT)分 类:通用电子测试>数据采集器和开关>数据采集器产品属性:主机简 述:DAQ970A数据采集系统是获得由3插槽主机和8个可选插入式模块组成的新一代数据采集(DAQ)系统。您可以通过KeysightBenchVueDAQ软件、直观的图形前面板(包括面向任务的自学手册)或网络浏览器来操作这个DAQ。KeysightDAQ970A数据采集系统主要特性与技术指标配有USB和LAN接口的3插槽主机61/2位(22比特)内置数字万...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 是德DAQ970A数据采集系统+DAQM901A采集模块 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-04-14 21:56:00
- 多通道modbus温度采集器
- 图片
- 所属专栏: 方案应用展 标签: NTC 温度采集 发帖人:gavinpeng 发帖时间:2022-04-14 17:46:00
- 是德34921T采集器
- 是德34921T采集器主要特性与技术指标JIANG·高速USB2.0(480MBit/s)符合TMC488.2标准·可独立运行或作为模块化设备进行运行·高性能·16位分辨率·64个SE/32个DI通道·采样率高达500kSa/s·2个模拟输出通道·1MSa/s模拟输出更新速率描述U2356A是一款高密度USB模块化多功能数据采集设备,提供64个SE/32个DI通道、16比特分辨率以及高达500kSa/s的单一通道采样率。它使用通用而非专有标准的高速USB2.0接口,不仅容易连接,而且借助其即插即用特性,使用户能够轻松快捷地设置和配置其测试。除了容易使用之外,它还捆绑提供了KeysightMo...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 是德34921T采集器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-07-02 21:22:00
- USB小票热敏打印机数据采集硬件解决方案
- USB小票热敏打印机数据采集方案一:方案简介1、此文档是提供一种硬件方式采集USB小票热敏打印机的方案。该方案的特点是不需要在收银机上安装软件,直接用硬件串联在收银机和小票打印机中间,不影响原打印机正常打印,不需要人工干预,即插即用。2、该方案的硬件可以支持USB/并口/串口/网口的小票打印机。具有16G本地存储功能,断网续传;支持WIFI/有线网络/4G网络上传数据。二:方案使用场景1、对于许多商超,购物中心来说如果获取门店的准确营业额是一个痛点:例如,很多商超购物中心是保底提成的模式,而商家不愿意使用物业提供的收银机和系统,所以物业面对众多不同品牌的收银系统无法精准获取商家的营业额,造成...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 小票采集 打印数据采集 商超采集 热敏打印机采集 打印采集 USB采集 USB小票打印机截取 发帖人:广州数贝通 发帖时间:2020-01-10 11:51:00
- 集成电路无功能角怎么处理?
- 请教一下,,原理图设计网络检查总不过,集成电路的空引脚总显示错误,PCB中空引脚不标网络编号可以,原理图中怎么处理呢?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 集成电路 发帖人:小试牛刀 发帖时间:2019-08-02 10:02:00
- 下次立创参加展会,送这个礼品估计火爆!--USBHub
- 含税单价:0.8大洋一个!高性价比USBHUb主控芯片!今年的深圳展会,我看到立创送的都是笔,以后如果送礼改成这个USBHub(PCBA成品板),或许实用性更大些噢~SL2.1A是一颗高集成度,高性能,低功耗的USB2.0集线器主控芯片;该芯片采用STT技术,单电源供电方式,芯片供电电压为5v,内部集成5V转3.3V,只需在外部电源添加滤波电容;芯片自带复位电路,低功耗技术让他更加出众。芯片可以使用外部晶体,也可以使用内置晶体。如果使用内置晶体,需要将芯片的XI输入接地。■完美支持USB2.0高速(480MHz),USB2.0全速(12MHz),和低速模式(1.5MHz)...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: USB Hub 集线器 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2018-05-14 20:31:00
- focus电子设计公司---最近忙的设计告一段落,请大家批评指正
- 最近一直忙于客户的高速信号采集板卡的设计,经过几个月的努力,终于尘埃落定,与客户协商,经客户同意后,将板卡的设计效果向大家展示一下,欢迎大家拍砖~~另,大家有什么设计需求尽管提,即使不能合作,也可以共同探讨~~长的板卡为1通道2.5gsps采样率12位CPCi采集卡,短的板卡为6通道250M12bitPCIe采集卡
- 所属专栏: 项目外包 标签: 高速信号采集 发帖人:FOCUS电路设计 发帖时间:2017-12-24 20:23:00
返回