结果:找到"快速图像尺寸测量仪",相关内容999条
- 原理图修改尺寸问题
- 请问修改原理图图纸大小每次都会多出来一个框应该怎么解决,例如A4到A3或者到A5
- 所属专栏: 技术交流 标签: 原理图 尺寸 图纸大小 发帖人:新时代特色牛马 发帖时间:2023-11-27 16:50:00
- 导入dxf文件转为PCB板框和挖槽后尺寸变化
- 导入dxf文件,外形尺寸为90*82mm,内部圆板直径12.9mm,导入线宽0.1mm;将外部线条转为板框后,外形尺寸变为90.1*82.1mm,内部圆板周围挖槽后,圆板直径变为12.8mm,均变化了一个线宽,导出Gerber后相应尺寸也与输入的dxf尺寸不符,有什么解决方法?
- 所属专栏: PCB设计 标签: dxf 尺寸 发帖人:Rdcong 发帖时间:2023-11-21 11:20:00
- 反映元件库封装尺寸问题
- 我学习过程中发现嘉立创元件库找出来的元件,比如一个自锁开关7X7mm的,在嘉立创软件里看尺寸转换毫米后7mm只有0.183mm,我没明白这个问题?请指教一下?如果是软件问题,那么所有元件尺寸都不对!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 元件尺寸 发帖人:jsc01 发帖时间:2023-08-26 16:04:00
- 专业版改变图纸尺寸的BUG
- 专业版画原理图时,如果要改变默认图纸大小,在图页上单击右键选择属性,然后在右边图纸中单击,弹出的对话框并没有想要的图纸尺寸选项,而是元器件列表。必须先点左侧的“工程”,再点击“系统”,才能看到图纸尺寸选项。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 图纸尺寸 BUG 发帖人:铁凌科技 发帖时间:2022-07-18 11:12:00
- 立创专业版-没有智能尺寸
- 专业版找不到智能尺寸命令,是BUG还是需要前提条件下才会显示,我是小白,请具体解答,不胜感激。。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能尺寸 立创专业版尺寸 尺寸标注 尺寸约束 发帖人:小刀拉屁股 发帖时间:2022-03-03 11:38:00
- 请问lceda专业版如何更改图纸尺寸
- 我在设计->图纸里面只找到了这个A3的图纸尺寸,请问我如何将图纸尺寸修改为自定义的长和宽呢
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图尺寸 发帖人:ReaperLU 发帖时间:2021-03-16 19:56:00
- 一键式测量仪测量接插件的应用原理
- 一、接插件简介 接插件也叫连接器,又称作接头和插座,一般是指电接插件。它作为集成电路板中电流、电压以及各种开关量传输的组件,其尺寸及外观的质量都有着严格的要求。接插件产品类型的划分虽然有些混乱,但从技术上看,接插件产品类别只有两种基本的划分办法:①按外形结构:圆形和矩形(横截面);②按工作频率:低频和高频(以3MHz为界)。 按照上述划分,同轴接插件属于圆形,印制电路接插件属于矩形(从历史上看,印制电路接插件确实是从矩形接插件中分离出来自成一类的),而目前流行的矩形接插件其截面为梯形,近似于矩形。二、接插件检测需求 检测任务:检测某接插件的相关尺寸以及圆角弧度、宽度、R角 检测精度:尺寸...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 一键式测量仪 图像尺寸测量仪 发帖人:中图仪器 发帖时间:2020-01-07 14:37:00
- 怎么改变不了图纸尺寸了?
- 怎么改变不了图纸尺寸了?原来有个设置按钮,输入新尺寸后点击设置按钮可与改变当前图纸尺寸,现在变成了新增和放置,怎么会这样?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 图纸尺寸 发帖人:小试牛刀 发帖时间:2019-07-30 07:48:00
- 一键式测量仪的操作方法
- 一键式测量仪实现多个产品同时检测,速度极快,能在几秒内完成几十上百个尺寸的测量,测量效率较传统提升多倍。检测所需的操作:将产品“放到”工作台面上,在覆盖视野的图像中所呈现的范内,“按一键”即可指令设备同时对测量对象轮廓进行光学检测和数据分析。没有人为操作造成的数据差异。小机台,高效率。产品自动搜索定位,跟踪识别位置和方向软件自动摆正,无需人工建立坐标系和反复摆正与对焦,测量人员可随意摆放多个工件,实现多目标、多尺寸自动识别测量。物体不受放置的位置和角度因素限制,测量效率较传统提升多倍。远心成像与智能图像处理软件的完美结合,自动判断尺寸的OK/NG,并将检测数据自动进行保存。客户第一时间对产品...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 一键式测量仪 二次元测量仪 闪测仪 发帖人:中图仪器 发帖时间:2019-06-18 17:54:00
- 一键式精密测量,VX3000系列闪测仪
- 随着科学技术的不断进步,工业现代化不断朝着自动化、智能化、数字化方向发展,传统测量仪器如投影仪、影像测量仪、工具显微镜、轮廓仪、游标卡尺、千分尺等,在尺寸轮廓测量时面临着诸多如“测量对象需要定位或原点定位费时、批量测量操作时间长、不同测量人员导致测量结果不同、数据统计管理繁杂等”一系列的弊端,已经难以满足现代工业生产过程中有关高精度、高效率、高可靠性的测量需求。为顺应数字化时代工业测量的需求,中图仪器经过数年潜心研发和测试,今天一键式精密测量仪器“VX3000系列闪测仪”宣告问世。内外兼修的VX3000不乏亮点:世界级的工业外观,功能强大的黑科技软件,精度和可靠性更是不亚于同类别的国际品牌。...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 二次元影像测量仪 闪测仪 一键式影像测量仪 快速图像尺寸测量仪 发帖人:中图仪器 发帖时间:2018-12-05 16:42:00
返回