结果:找到"快速开发",相关内容731条
- 这个发货这个快递速度还敢再慢点?
- 江苏寄杭州花了整整四天16号下单19号晚上才到
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 江苏仓快递速度 发帖人:东方哈哈 发帖时间:2022-08-19 08:33:00
- 【快速上手教程1】开源编队无人机-开发环境搭建
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列开发环境搭建图1一、MDK的安装Keil公司开发的ARM开发工具MDK,是用来开发基于ARM核的系列微控制器的嵌入式应用程序。它适合不同层次的开发者使用,包括专业的应用程序开发工程师和嵌入式软件开发的入门者。MDK包含了工业标准的KeilC编译器、宏汇编器、调试器、实时内核等组件,支持所有基于ARM的设备,能帮助工程师按照计划完成项目。下载链接为:https://www.fengke.club/resources/details/20325。这里也提供到了安装包位于“软件工具”文件夹下的“MDK5”内。双击mdk511a.exe进行安装。安装路径可以自...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 开发环境搭建 快速上手教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-15 14:57:00
- 启明云端分享|采用BtoB设计的RK3399核心板【邮票孔,支持4K、H.265硬解码】
- 今天来为大家介绍一款启明云端采用BtoB设计的RK3399核心板,核心板为邮票孔,支持4K、H.265硬解码!概述:·IDO-SOM3909是基于RK3399系列CPU开发设计的一款高性能核心板·双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核,六核64位CPU·搭载Android7.1/8.1/9.0/LINUX系统,主频高达2.0GHz·采用Mali-T864GPU,支持4K、H.265硬解码·在超小PCB面积上,核心板板载LPDDR4,eMMC,PMIC和千兆PHY芯片,·扩展EDP、MIPI-DSI、HDMI、PCIE、TypeC、3路MIPI等接口和多达156路GPIO接口丰...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 开发板 发帖人:启明云端科技 发帖时间:2021-07-29 16:25:00
- 网络通信与便携式应用驱动SRAM技术发展
- 数据通信和便携式系统成为当今SRAM的重要应用领域。某些SRAM由于能够提供实现较高带宽所需的性能(比如在网络系统中)或维持较长电池使用寿命所需的低功耗(比如在便携式设备中)而在许多应用中起着主导作用。这些架构指的是面向高性能应用的NoBL(无总线延迟)和QDR(四倍数据速率)以及针对低性能应用的MoBL(更长的电池使用寿命)。多年来工艺几何尺寸的不断压缩使得兼顾速度、功耗和密度的新型架构的推出成为可能。以CYPRESS为例。不断缩小的工艺几何尺寸使得各家公司能够在存储器技术上确立诸多优势,如实现更快的速度、更低的功耗、更高的存储密度和更有竞争力的制造成本。CYPRESS赛普拉斯代理商宇芯电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,同步快速SRAM,CYPRESS 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-07 14:14:00
- 可跑C代码的串口屏之T12白光烙铁
- T12白光烙铁也是电子DIY中一个非常经典的项目,以至于T12白光DIY烙铁也是广大爱好者和专业人员的标配工具;T12的整个电路可以说是一个标准的温控系统,因此把代码稍微改制,就可以实现各种温控器的方案;T12目前大多数采用12864的OLD方案在做,少数低端的还在使用数码管,为了彰显豪华版的T12,我们决定拿2.8吋的shmictrl液晶屏来做,这样显示就可以足够豪华为了做这个项目,某宝上买了一个最低档的套件,说实话,就是买个手柄,怕烫到自己。好了,废话不多说,上图:利用原来的外壳做个一个支架,连接屏幕。电路上采用标准的T12控制:加热部分:PWM信号控制MOS给烙铁头加热烙铁头热电偶信号...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 液晶屏 控制器 人机 快速开发 shmictrl T12 发帖人:jetbin 发帖时间:2019-07-12 10:56:00
- pcb布线中如何快速换层,元件标号批量放置位置,线宽如何跟随设计规则变动
- 1.pcb布线中如何快速换层,比如说布线到某个位置需要换层了,是否有快捷操作支持自动添加via,自动换层?2.元件标号如何批量放置,目前支持查找相似对象功能,可以筛选查找,然后右键选择偏移,统一设置字体大小统一移动,这个功能很好用,但是不知道如何把所有标号全部移动到元件中心,就是AD里面的查找相似对象-----》position-----》center(这个功能可以加速元件布局)3.设计规则线宽设定是个固定值,不满足某些应用,比如电源布线线宽应该是个区间。另外设置了不同网络的线宽,实际布线的时候不同网络不跟随设计规则变动,需要手动更改,举例说明网络A6mil网络B10mil网络c15mil,...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 快速换层 快速放置标号位置 发帖人:永远的菜鸟 发帖时间:2019-06-26 17:39:00
- USBType-CPD快速充电方案
- 概述USBType-CPD充电方案包含了一片针对USBPD充电协议管理芯片,用于处理PD协议相关的通讯控制,该方案符合USBType-C1.2与USBPD3.0规范,可实现对各类兼容Type-CPD2.0/3.0的设备的快速充电,并具有完整的硬件过压、过流保护机制,可广泛应用于交流电源适配器、车载充电器、UPS、移动电源等各类场合。典型应用方案特点符合USBType-C1.2与USBPD2.0/3.0规范。支持DFP(DownstreamFacingPort),UFP(UpstreamFacingPort),DRP(DualRolePort)电源角色功能。支持Type-C正反插检测与自动切换...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Type-C PD 快速充电 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-06-30 09:24:00
- 优速快递山东区域暂停收派通知
- 尊敬的立创商城客户:由于上合组织峰会于2018年5月至6月在山东省青岛市召开,接邮管局通知,优速快递将于5月20日至6月12日期间,暂停山东省的收派业务,6月13日恢复正常。在此期间,立创商城将暂停收件地址为山东的订单选择优速快递。给您带来的不便敬请谅解。立创商城2018.5.21
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 优速快递 暂停收派 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-05-21 11:33:00
- 招ios和安卓APP马甲封装上架技术人员
- 具体要求:1、APP成品要求项目框架完整,可上架发布至ios+Android,百度助手,华为,小米及360助手及其他应用市场(需全部提交,其中之一有发布通过即可)2、壳子类型范围广泛:可以是各种常见论坛彩票/娱乐/游戏/资讯/攻略等APP类型(APP名称需按我们提供的名称,内容尽量要相关,类型不限)3、需要开发一个URL接口及简易后台作为所有app通用管理后台,后台开发费用可以另算(细节详聊)4、引导图:放在你app里面的图片,用户下载app后第一次打开的时候展示,一张即可。5、介绍图:介绍图就是用户搜索app的时候展示的图片,根据你自己做的app截图,四张,然后套上漂亮的模板就行了。6、我...
- 所属专栏: 项目外包 标签: ios开发 android开发 发帖人:ios888 发帖时间:2017-11-22 15:21:00
- 速尔快递广东省内范围暂停派送
- 尊敬的立创商城客户:因速尔公司内部调整,即日起暂停速尔快递广东省内派送,商城将不允许收件地址为广东省的订单选择速尔快递,具体恢复时间等待快递公司安排,给您带来不便敬请谅解。立创商城2017-11-03
- 所属专栏: 立创动向 标签: 速尔 快递 广东 发帖人:立创商城IT运营 发帖时间:2017-11-03 15:35:00
返回