结果:找到"态度",相关内容207条
- 为什么我测试的合科泰HT7550-1静态电流这么高
- 这是原理图万用表串在12V输入处,测试出的电流是2.45mA,和说明书上面的2-3uA相差很远,5V输出没有接任何元件。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 提问 静态电流 7550 发帖人:小兵GTS 发帖时间:2024-04-16 14:44:00
- 【机械设计】形位公差:圆度、圆柱度、同轴度、同心度等讲解
- 形位公差简单讲解一、圆度提取圆周应限定在半径之差为t的两个共面同心圆之间的公差带内。二、直线度圆柱表面提取的棱边应限定于指定方向且间距为t的两条平行直线之间的公差带内。三、平面度是距离为公差值t的两个平行平面之间的区域。四、圆柱度提取圆柱表面应限定在半径差为t的两个同轴圆柱面之间形成的公差带内。五、同心度圆的提取中心应限定在直径为t的与基准同心的圆周所形成的公差带内。六、同轴度提取轴线应限定在直径为t的与基准同轴的圆柱面形成的公差带内。七、垂直度提取轴线应限定于直径为t且垂直于基准面的圆柱面形成的公差区域内。提取面应限定在间距为t的且垂直于基准轴线的两个平行平面之间形成的公差带。八、圆跳动(...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 行位公差 圆度 圆柱度 同轴度 同心度 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-07 09:44:00
- 晶体振荡器三态输出技术是什么?
- 石英晶体振荡器常用的输出模式主要包括:TTL、CMOS、ECL、PECL、LVDS、SineWave。其中TTL、CMOS、ECL、PECL、LVDS均属于方波,SineWave属于正弦波。今天给大家讲解到的是晶体振荡器中的三态输出技术。大多数数字系统使用由两个状态级别0和1表示的二进制数系统。在一些特殊应用中,需要第三状态(Hi阻抗输出)。TTL,HCMOS或HCMOS石英晶体振荡器提供三态输出或三态启用/禁用功能。其常见应用包括自动测试,总线数据传输。这三种状态是低,高和高阻抗(HiZ或浮动)。高阻抗状态的输岀表现得好像它与电路断开,除了可能有小的漏电流。三态器件具有使能/禁止输入,通常...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振三态,石英晶体,振荡器,晶体的三态 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-04-13 15:54:00
- 拟上市公司固态电容柏瑞凯公司研发人才招聘
- 一、研发专家1、招聘人数:3人2、薪酬待遇:1)硕士:起薪9000+项目奖励+年终奖+股权激励。2)博士:起薪20000+项目奖励+年终奖+股权激励。3、任职要求:1)全日制硕士或博士学历,化学或高分子材料专业。2)提供代表性SCI/EI论文或研究成果,勤奋、上进心强、有钻研精神。4、工作时间:8:00-12:0013:30-17:30,八小时工作制,单休5、工作地点:江西赣州市经济开发区工业一路柏瑞凯工业园6、其他福利:五险一金,免费吃住,三节福利,年度旅游,年度免费体检,享受国家法定假,带薪年假,婚假,产假/陪产假。二、研发工程师1、招聘人数:5人2、薪酬待遇:起薪6500+项目奖励+年...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 固态电容 发帖人:柏瑞凯固态电容 发帖时间:2021-04-02 17:09:00
- 静态SDRAM和动态SDRAM的区别
- SDRAM有一个同步接口,在响应控制输入前会等待一个时钟信号,这样就能和计算机的系统总线同步。时钟被用来驱动一个有限状态机,对进入的指令进行管线(Pipeline)操作。这使得SDRAM与没有同步接口的异步DRAM相比,可以有一个更复杂的操作模式。下面宇芯电子介绍关于静态SDRAM和动态SDRAM的区别。静态记忆假设我们要将16Mb存储器连接到FPGA。16Mb表示内存可容纳1600万位(准确地说是16777216位)。现在,很少对比特进行单独寻址,而是通常以8或16的数据包(我们称其为字)进行寻址。因此,如果我们的16Mb存储器被组织为16位的1M字,则需要20位地址总线和16位数据总线,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 静态SDRAM,动态SDRAM,SDRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-24 13:48:00
- 固态继电器和固态调压器的区别
- 固态继电器的原理 固态继电器是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。固态继电器是具有隔离功能的无触点电子开关,在开关过程中无机械接触部件,因此固态继电器除具有与电磁继电器一样的功能外,还具有逻辑电路兼容,耐振耐机械冲击,安装位置无限制,具有良好的防潮防霉防腐蚀性能,在防爆和防止臭氧污染方面的性能也挺好,输入功率小,灵敏度高,控制功率小,电磁兼容性好,噪声低和工作频率高等特点。目前已广泛应用于计算机外围接口设备,调温、调速、调光、电机控制、电炉加温控制、电力石化、医疗...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 固态继电器 固态调压器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-15 14:31:00
- 固态电容的作用和优点
- 固态电容的作用 固态电容最大的作用在于它的稳定性与防爆性。 由于固态电容采用导电性高分子产品作为介电材料,该材料不会与氧化铝产生作用,通电后不致于发生爆炸的现象;同时它为固态,自然也就不存在由于受热膨胀导致爆裂的情况了。固态电容具备环保、低阻抗、高低温稳定、耐高纹波及高信赖度等优越特性,是目前电解电容产品中最高阶的产品。由于固态电容特性远优于液态铝电容,固态电容耐温达260度,且导电性、频率特性及寿命均佳,适用于低电压、高电流的应用,主要应用于数字产品如薄型DVD、投影机及工业计算机等,近年来也被电脑板卡产品广泛使用。 图 固态电容的优点 1.高稳定性 固体铝电解电容可以持续...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 固态电容 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-26 14:46:00
- 固态继电器的使用问题
- 请教大家一个问题,固态继电器可以接2相的火线么,即380VAC。2相火线和单相电波形相似,幅值不同,如下图所示。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 固态继电器 380VAC 发帖人:陈臻 发帖时间:2017-12-27 08:19:00
- 想试一下能把AD做到什么程度,有人给个目标吗
- 目的是验证一下自己能把AD的精度做到什么程度,哦,确切地说,分辨率。分别验证在我公司电源模块和线性电源供电模式下,也给大家一个参考。首先我还没什么具体的项目能用到这个,所以很想有熟悉行业的给我一个可以去尝试的产品,我该做个什么好呢?然后想要个常用方案,用什么AD,要不要前置放大,滤波有什么要求,什么的,这样也方便比较,看看到底做得怎么样目前的想法是,第一版实验在板上放一片16位AD,一片24位,STM32控制
- 所属专栏: 技术交流 标签: AD精度 发帖人:风过琴弦 发帖时间:2017-11-21 23:32:00
- 整个和美工业区关停,将有可能影响pcb打样小批量交期!
- 和美工业区位于深圳龙岗坪地,是专业从事PCB及电镀的产业基地,已经有10多年的历史,已经成为PCB样板及小批量的生产基地,有10多家pcb厂家在其生产,嘉立创的样板生产基地就位于其中,因环保政策原因,导致和美工业区关停,嘉立创将PCB样板生产基地转移到新圩小批量工厂,因为两个工厂生产板子类型不同,及生产设备不一样,在调整期间,不可避免的会影响部分客户小批量板子交期及部分样板交期,望所有的客户见谅!一:不过大家可以放心的是:和美样板生产基地的产能只占嘉立创体系的20分之一,嘉立创还有三大生产基地,新圩,大亚湾,珠海先进,我们也会为你们的交期付出百分之百的努力!二:跟随订单的变化,不排除会提价,...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 公司动态 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-06-23 11:46:00
返回