结果:找到"惠州大亚湾",相关内容325条
- TIM0开发板测评报告简单点个灯
- 整体使用评价抽到的是MSPM0L1306,第一次用德州仪器的单片机,还可以。开发项目流程0.环境配置根据官方教程:QuicklygetstartedwithMSPM0MCUs。先下载并安装了MSPM0-SDK—MSPM0SoftwareDevelopmentKit(SDK)和CCSTUDIO,详见MSPM0L1306官网资料以及参考这个MSPM0设计流程指南,发现支持用XDS110和J-Link烧录,现买了个J-Link1.编程、编译与上传1-0.编程作为入门项目,先在CCSTUDIO中找到驱动LED灯的GPIO案例1-1.编译与上传直接上传发现出错,因为默认使用XDS110,而我用的是J-...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MSPM0L1306 德州仪器 发帖人:劉啟迪QidiLiu 发帖时间:2024-01-22 18:33:00
- 亚克力板定制
- 想给开发板定制简单的亚克力板,像下面图里的。问了淘宝的商家都要dwg格式的文件,用什么软件来画好?还有就是亚克力板价钱是个什么范围?之前用立创eda画了下,下单的时候显示要三四十块钱。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 亚克力板 发帖人:jiweirhbcx 发帖时间:2022-09-07 19:17:00
- 大亚湾基地为什么这么慢,慢的订单有没有投诉路径
- 首先说明这个情况不是第一次了,同时确认付款的pcb,每次都是大亚湾基地最慢,好点差一天,坏点的差两三天。不急的订单就无所谓了,着急的订单催促都没路径,投诉也没路径,只会让你理解。我不是大客户,只能算小散户,但是希望也能重视。我这单很急,天天催促,根本没用,也不知道上哪儿投诉,心态炸裂了!!!能不能有途径帮我催催这款板子!而不是年底了,让我理解,尽量发出来!能不能今天发出来啊!!!希望以后沉金的板子可以指定生产基地!可以加急处理!
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 大亚湾基地 今天能不能发出来 发帖人:Abbott 发帖时间:2022-01-27 10:13:00
- 【好书下载】德州仪器白皮书-新一代可视门铃
- 借助最新的音频/视频处理器和无线通信技术,门铃正从拥有百年历史的电子音乐门铃转变为完全实现云连接的一线安全系统。这些变化给系统集成商和嵌入式设计人员带来了挑战,即如何将运动警报、视频分析、双向音频通信、降噪和云连接等功耗密集型处理功能整合到一个紧凑(有时是电池供电)、可靠且易于使用的封装中。家庭自动化和家庭安防技术已从小众奢侈品转变为大多数家庭用得起的一套可行解决方案。同时,用于工业自动化、办公室安防和安防系统的成像系统也历经发展,如今包括更先进和联网的监控功能。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。【德州仪器白皮书】启用新一代可视门铃.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 德州仪器 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-25 16:52:00
- 立创商城四月大聚惠,回帖赢1000元现金
- 参加活动的奖励已到账,上面截图,我现在的项目基本都是在嘉立创打板及立创商城元件采购,希望还有更多的活动及优惠
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 立创商城四月大聚惠,奖励到账 发帖人:缘分五月 发帖时间:2018-05-11 11:15:00
- 浓情五月,狂送660元豪礼!新人专享100元首单礼
- 浓情五月,钜惠来袭!有些事情根本不需要理由比如,发优惠!如果你错过了三月的京东E卡,又错过了四月的下单返现,千万不要再错过五月的钜惠大礼包660元!↓猛戳下图领券新人专享区:100元大礼包不限新老区:560元大礼包¥20(满399可用)¥20(无门槛领用)¥60(满999可用)¥30(满299可用)¥180(满2999可用)¥50(满399可用)¥300(满4999可用)>>立即领取<<活动注意事项:1.活动时间:2018.5.2-5.31,全品类通用,每张券限领一次;2.VIP折扣等使用后商品金额须达到优惠券满减条件(不含运费);3.新人专享区仅注册会员(从未下单客...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 优惠券 新人优惠 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-05-02 17:20:00
- 每次来板,每个孔口都发黄,大家帮忙想想办法
- 在惠州大亚湾生产的小批量板,孔口都是发黄的。售后说这是正常现象,每次都发黄,怕这种正常慢慢就变成特色了。想换一家生产基地生产,答复是随机的,大家说我该咋办?
- 所属专栏: PCB打样 标签: 孔口发黄 惠州大亚湾 发帖人:阿郑 发帖时间:2018-03-07 15:09:00
- 台湾町洋DINKLE螺钉式PCB端子到货,端子拧不紧的同学看这里
- 町洋集团创立于1983年7月22日,总部位于台湾,且在全球均设有贸易与服务机构。于1995年进入中国设厂,目前设有位于江苏昆山的全球研发中心、OEM产品开发中心、CNAS国家级认证实验室,以及台北电子产品研发中心直立式,侧边接线,间距5.00EK500V-02Phttp://www.szlcsc.com/so/product/details_194202.htmlEK500V-03Phttp://www.szlcsc.com/so/product/details_194203.htmlEK500V-04Phttp://www.szlcsc.com/so/product/details_194...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 台湾 町洋 DINKLE PCB端子 发帖人:navyzhao 发帖时间:2018-03-02 12:29:00
- 高寿命贴片4脚轻触开关
- 推荐两款高端器件,采用刚弹片,寿命100万次,价格实惠,贴片4脚轻触开关贴片按键100gf行程0.25mmSPST圆形按键;值得拥有。规格6.2*6.2*7mm:DTSM-63N-S-V-T/R刚弹片编带链接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_172981.html规格6.2*6.2*5mm:DTSM-62N-S-V-T/R轻触开关4脚钢弹片编带链接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_177268.html
- 所属专栏: 器件替换 标签: 台湾圆达 发帖人:阿斯蒂芬 发帖时间:2018-01-25 20:16:00
- 高寿命贴片4脚轻触开关
- 高寿命贴片4脚轻触开关6.2*6.2*5可达50万次,在轻触开关寿命要求高的,适合用于中高端产品(如:机器人、示教器、数控系统、变频器、伺服驱动、智能家居主机、智能面板等)6.2*6.2*5型号DTSM-62N-V-T/R链接:http://club.szlcsc.com/article/details_10018_1.html6.2*6.2*7型号DTSM-63N-V-T/R链接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_145281.html6.2*6.2*9.5型号DTSM-65N-V-T/R链接:http://www.szlcsc.com/so...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 台湾圆达 发帖人:阿斯蒂芬 发帖时间:2017-11-29 17:03:00
返回