结果:找到"慕尼黑上海电子展",相关内容1000条
- 汽车黑匣子EDR用到哪些晶振呢?
- 什么是EDR?自2022年1月1日起,国内新生产的乘用车被要求配备汽车事件记录系统,简称EDR。汽车黑匣子的主要作用在于记录车辆碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段中的运行关键数据,好比如说车辆时速、碰撞加速度、方向盘的转向角度以及发动机状态、辅助驾驶系统、驾驶人在事件发生时的反应等。总而言之就是,EDR记录的信息可帮助专业人员重现事故过程,进而用于汽车事故分析,用于辨别是驾驶员操作失误,还是行车系统故障。汽车黑匣子提高车辆营运管理水平等诸多方面发挥重要的作用,并将为事故分析鉴定提供原始数据参考。EDR功能及晶振应用1、记录功能车规级24mhz晶振于数据采集中发挥了重要的作用,使汽车黑匣子能够监测...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 汽车黑匣子 EDR 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-02-21 16:36:00
- 嘉立创助力2020慕尼黑上海电子展
- 7月伊始,在盛夏将至的上海,与慕尼黑电子展的约定,嘉立创如期而来。超乎预料的拥挤人群,是此次慕展带来最大的惊喜,也是给嘉立创最大的欣慰。疫情让口罩阻隔了我们的呼吸,却无法浇灭人们观展的热情。嘉立创双面板5元/款、四层板30元/款的PCB打样服务是整个嘉立创展台上最大的亮点。很多观众惊叹的说“这不会是假的吧?”“是不是展会期间做的活动?”我们可以很肯定的告诉您:这是真的,而且这个活动长期存在!嘉立创SMT贴片打样,让您花60元就能体验收到5片贴好元件的电路板极致服务。SMT激光钢网,嘉立创能做到每日2000张的出货量,体现了在行业内的标杆作用。与其说这是与新客户的初识,不如说这是一次与老客户的...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 慕尼黑 嘉立创 发帖人:嘉立创罗工 发帖时间:2020-07-07 17:44:00
- 上海灵动微电子授权代理MM32F103C8T6国产32位单片机
- 上海灵动微电子MM32F103C8T6使用高性能的ARM®CortexTM-M3为内核的32位微控制器,最高工作频率可达168MHZ,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。MM32F103C8T6工作电压为2.0V~5.5V,工作温度范围包含-40◦C~+85◦C常规型和-40◦C~+105◦C扩展型。具有多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。并提供LQFP100、LQFP64、LQFP48、LQFP32和QFN32共5种封装形式,根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。这些丰富的外设配置,使得本产品微控制器适合于多种应用场合,电机驱动和应用控制,医疗和工业应用以...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 国产32位单片机,上海灵动微电子,MM32F103C8T6,MM32 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-18 13:56:00
- →提供样品←基于MM32F防疫产品应用解决方案分享-固定式多点测温仪
- 固定式多点测温仪—MM32L3xx方案特色控制模块:由红外接收管、红外发射管,红外管发射和接收控制模块、红外光信号处理模块和红外光信号放大模块等部分组成,主要负责处理驱动红外发射管发射红外接收、红外接收管收到的光信号的放大、AD转换和信号分析,将数据发送到操作模块;通讯模块:完成PC上层软件与下面模块的数据通讯,支持无线BLE\WIFI;显示模块:负责显示处理后的相关信息与数据,显示检测结果。存储模块:支持本地数据存储,可支持远程数据传输存储。方案规格方案工作电压:12\24V测量时间:1sec测量范围:35~41℃精确度±0.2℃LCD数字显示支持多点测量发烧警示功能可记忆温度:10组可与...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: MM32F 灵动微电子 灵动微 上海灵动微电子 灵动微代理 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-18 15:43:00
- 嘉立创2019慕尼黑上海电子展参展回顾
- 慕尼黑上海电子展(electronicaChina)已经成为了亚洲重要的电子行业展览,也是中国电子市场行业交流和业务发展的重要平台。今年的展会再创新高,同2019慕尼黑电子生产设备展(productroniaChina)一起,不仅续写了往届的辉煌,而且各项数据刷新,共有24个国家和地区的1,586家展商前来参展,较上届增长了15.4%。展示面积达到90,000平方米,较上届增长12.5%。三天共接待92695名专业观众莅临参观,相比上届,增长了19.2%。本届展会嘉立创首次携手中信华集团一同参展,嘉立创向客户展示了快速PCB打样业务、SMT贴片业务和激光钢网业务。嘉立创PCB快速打样作为PC...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 展会 慕尼黑电子展 发帖人:嘉立创罗工 发帖时间:2019-03-25 11:48:00
- 慕展第一天:立创商城送出1279个微信红包+18个大奖
- 3月20日,整个电子行业的目光都聚焦上海,亚太区最具影响的专业电子展览会——2019慕尼黑上海电子展(electronicaChina2019)在上海新国际博览中心盛大开幕!整个展馆,被e星球红色标志霸屏!电子行业上下游的顶级分销商、原厂几乎悉数参展,所有展馆热闹非凡,其中E5馆5148展位的立创商城成为分销商区域的人气焦点。不限量微信红包、整点抽大奖、免费送书、维密模特秀,立创商城携手亲密合作伙伴——天河星、聚洵、智达和微硕,为新老客户带来四重观展惊喜,如果你在上海,千万不要错过!此外,展会期间还有下单福利——3月22日前,立创商城下单送京东E卡,最高单笔8000元!一重惊喜:送微信红包,...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 慕尼黑电子展 发帖人:立创小编 发帖时间:2019-03-20 23:00:00
- 下单送京东E卡,最高单笔8000元!仅限7天
- 喜迎2019慕尼黑上海电子展立创商城再送优惠3月15日-22日下单送京东E卡仅限7天,火速抢购!50元京东E卡(满1999即送)200元京东E卡(满6999即送)300元京东E卡(满9999即送)1000元京东E卡(满30000即送)3500元京东E卡(满100000即送)8000元京东E卡(满200000即送)>>查看活动详情<<活动规则:1)活动时间:2019年3月15日-22日(活动期间提交的订单方可享优惠);2)单笔订单实付金额满足条件获得京东E卡奖励,本次活动共六档奖励,单个客编每档奖励限参与1次,同时单笔订单最终奖励以满足的最高档为准;3)本次活动须订单出...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 京东E卡 慕尼黑电子展 特惠 发帖人:立创小编 发帖时间:2019-03-15 09:45:00
- 嘉立创诚邀您亲临上海慕尼黑电子展
- 作为亚洲重要的电子行业展会,慕尼黑上海电子展是向各应用行业发布新产品及解决方案的理想平台。涵盖了半导体、传感器技术、微纳米系统、电源、无源元件、开关及连接器技术,全方位展示电子产业链的关键环节。今年,上海慕尼黑电子展将于3月20-22日,在上海新国际博览中心举办。上千家全球知名的电子元器件公司,近8万名各应用领域的电子研发工程师和企业决策者集聚一堂,与您零距离互动交流。届时嘉立创将携手中信华集团共同参加本次展会。我们的展位号是:E5馆5374号。欢迎广大客户、合作伙伴及业内精英到场参观、洽谈!
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 展会 慕尼黑电子展 发帖人:嘉立创罗工 发帖时间:2019-03-14 10:25:00
- 立创商城亮相2018德国慕尼黑电子展!
- 2018年11月13日至16日,全球规模最大、影响最广、最具专业性的电子元器件博览会之一——德国慕尼黑电子展(electronica2018),再次吸引了来自全球各地电子行业的精英们相聚在慕尼黑,共同展示过去两年全球电子行业的新发展、新技术!继今年参加纽约、旧金山MakerFaire创客展之后,立创商城再次走出国门亮相德国慕尼黑电子展,与海外客户惊喜见面!慕尼黑电子展自1964年起每两年举办一届,已成为全球电子行业的顶级盛会!据官方统计,今年展会共有来自50多个国家超过3100家展商参展,吸引了来自全球80多个国家的80000多名专业观众观展,观众比去年增加了10%,面积扩大了20%。除了在...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 慕尼黑电子展 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-11-27 09:56:00
- 中国电子第一大展,立创商城多重惊喜邀您观展!
- 中国电子展已有53年的历史,是亚洲电子展览联盟(AEECC)五大成员之一,也是中国最权威的电子行业展会。第90届中国电子展已进入倒计时阶段,即将于2017年10月25日正式开幕!这场万种瞩目的中国电子行业盛会,立创商城又怎会缺席?!第90届中国电子展主题:信息化带动工业化,电子技术促进产业升级展会时间:2017年10月25-27日展会地点:上海新国际博览中心(上海市浦东新区龙阳路2345号)地铁直达:乘2号线到龙阳路地铁站,换乘7号线到花木路地铁站。立创商城展位:W2号馆2A122号,从W2号馆北侧主入口进入,可快速找到我们!立创商城展位示意图:W2号馆2A122号想知道本届中国电子展将会有...
- 所属专栏: 立创动向 标签: 立创商城 中国电子展 第90届中国电子展 发帖人:立创君 发帖时间:2017-10-19 22:26:00
返回