结果:找到"手持式粒子计数器、超净工作台",相关内容1000条
- 安捷伦Agilent34401A台式数字万用表
- Keysight(原Agilent)34401A数字万用表以异乎寻常的经济价位建立了价格/性能的新标准,可以提供61/2数字分辨率、每秒钟1000个读数和15ppm的基本直流精度。34401A是满足你当前和今后需要的性能优良、适用面广的数字多用表。良好的台式工作性能34401A的清晰合理的前面板使你能够很容易地选择所有的主要测量功能,包括传统的“台面工作"功能,像连续性和二级管测试;数字运算功能,如零位,dB,dBm,界限测试和最小/平均等功能也很容易选择。简单的菜单可让你访问强有力的高级功能,例如把多达512的读数存储到内部存储器中。测量结果显示在明亮的高可见度的显示器上。坚固的机壳可保证...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 34401A Agilent34401A 台式数字万用表 发帖人:深圳沙井方丰瑞仪器 发帖时间:2023-05-10 17:39:00
- N9937A手持式是德微波频谱分析仪
- N9937A手持式是德微波频谱分析仪型号:N9937AFieldFox手持式微波分析仪蒋(产品介绍)频率范围:100kHz至18GHz添加**发生器、**分析仪和内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(±0.5dB)直观的频谱图显示和记录功能可以轻松定位**信号结合USB功率传感器可以轻松测量平均功率和脉冲功率,结合时间选通功能可以测量脉冲参数仅6.6磅重的轻巧型手持式微波频谱分析仪(3.0千克)描述FieldFox组合分析仪,技术概述FieldFox简要比较FieldFox可执行常规维护、深入故障诊断等任务。无论您在什么地方工作,FieldFox都能执行出...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: N9937A手持式是德微波频谱分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-07-02 21:47:00
- N9938A是德手持式微波频谱分析仪
- N9938A是德手持式微波频谱分析仪,26.5GHz频谱分析仪JIANG*5kHz至26.5GHz*±0.6dB幅度精度、全频段、温度范围是-10至+55°C(14至131°F)*无杂散动态范围≥105dB发生器*30kHz至26.5GHz*VSWR和反射测量功率测量*信道功率、占用带宽和相邻信道功率比*通过USB传感器进行平均功率和峰值功率测量*内置功率计:5kHz至26.5GHzFieldFox仪器特性*电池使用时间:3.5小时*重量:3.0kg或6.6lbs*工作温度:-10至+55°C(14至131°F)描述FieldFox组合分析仪,技术概述FieldFox简要比较FieldFox...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: N9938A是德手持式微波频谱分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-04-24 21:51:00
- KEYSIGHTN9917AFieldFox手持式微波分析仪
- KEYSIGHTN9917AFieldFox手持式微波分析仪,18GHzN9917AFieldFox手持式微波分析仪主要特性和功能jiang·18GHz最大频率·随身携带功能齐全的手持式分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪·添加VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等选件能够扩展分析仪的功能·单次扫描同时测量DTF和TDR的功能可以节省时间·同时测量全部4个S参数·无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(±0.5dB)·应用快速校准(QuickCal)可以轻松完成校准·仅6.6磅重的轻巧型综合分析仪(3.0千克)N9917AFieldFox手持式微波分析仪技术指标最大频率18GHzCAT/...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: KEYSIGHT N9917A FieldFox 手持式微波分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-03-07 20:35:00
- 安立MS2724B手持式频谱分析仪
- 日本安立MS2724B手持式频谱分析仪JIANG类型手持式频谱分析仪品牌日本安立型号MS2724B覆盖频率1Hz~3MHz(MHz)显示方式超大TFT液晶屏幕适用范围1Hz~3MHz专门针对外场测试的手持式(电池供电)设计超大TFT液晶屏幕,阳光下可正常观看内置前置放大器(标配)3公斤左右的重量(带电池),便携性出众同类产品中的DANL指标:-159dBm@1GHz(MS2724B)以1-2-5顺序快速改变扫描宽度RBW:1Hz~3MHz(按1-3顺序)VBW:1Hz~3MHz(按1-3顺序)自动或手动输入衰减控制典型幅度精度±0.5dB标配多项单键测量功能轨迹平均功能正常刷新、zui大保持...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 安立 MS2724B 手持式频谱分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-10-31 22:59:00
- 嵌入式MCUARMCortex-M3工作模式与异常
- 单片机MCUCortex-M3是一个32位处理器内核。内部的数据路径是32位的,寄存器是32位的,存储器接口也是32位的。CM3采用了哈佛结构,拥有独立的指令总线和数据总线,可以让取指与数据访问并行不悖。这样一来数据访问不再占用指令总线,从而提升了性能。下面宇芯电子介绍关于嵌入式MCUARMCortex-M3工作模式与异常。一、工作模式线程模式和手柄模式。当处理器处在线程状态下时,既可以使用特权级,也可以使用用户级;另一方面,handler模式总是特权级的。在复位后,处理器进入线程模式+特权级。二、向量表因为地址0处应该存储引导代码,所以它通常映射到Flash或者是ROM器件,并且它们的值不...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 嵌入式MCU,Cortex-M3,MCU,MCU工作异常,MCU工作模式 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-16 14:25:00
- 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板3.关于电调板。。。。
- 不想写这个的。。。。。一想起来就肉痛。。。。。。。。为了本系列帖子的完整性,想想还是把这一篇写了吧。。。。避免有人又走了我的老路。。。先讲一下本人的交学费经验。。在一开始制作电动滑板时,笔者错误的选择了航模电调,于是电机就不工作了。。。航模电调不推荐使用,一来性价比不高,二来真不知道能不能用。。。。。。。。。。。。。。。二者的适用环境不同,航模的电机一般偏大电流,低电压,以达到减轻电池重量的目的,而电动滑板电机一般偏小电流,高电压,以达到减少元件损耗的目的,使电机和电调电路的使用寿命更长。言归正传,讲讲如何选择电调板如果不想费事,仅仅买现成的集成板即可,最大可支持到800W,双电机,36V电...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: 电子制作 DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-26 16:59:00
- 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板——2.电机选择
- 说到电机。。。。。。。就比较玄乎了。。。。。。这里仅列出一些个人经验,仅供参考,有失误之处更是劳烦多多指正正文开始1.滑板使用的电机一般滑板电机都在一个200w以上所以一般不使用用直流电机而使用三相交流电机(直流电机并不常见,放在文末讲)三相交流轮毂电机,尺寸较大,一般为越野滑板或双轮电动滑板车用滑板轮电机,最直接的方案还有一种大功率三相电机,但需要配套传动系统和大功率电调,放在文末讲。一般来讲使用这两种电机最为经济划算,可以使用电压偏高,电流偏低的通用电调直接驱动例如36v的电瓶车电调,本人亲测在29.4v下两个250W的滑板轮电机最高可以达到25km的时速可以通过加多轮子数目,加大电机功...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: diy 电子制作 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-26 10:38:00
- 一招教你搞定datasheet,再也不怕英语了
- Datasheet的快速阅读能力,是每个工程师都应该具备的基本素养。无论是项目开始阶段的选型还是后续的软硬件设计,到后期的项目调试,经常有工程师对着英文的Datasheet发愁,这么厚的资料,一页页的读,那得加班到几点啊?那么如何用最短的时间找到最需要的内容?Datasheet(数据手册):电子元器件或者芯片的数据手册,一般由厂家编写,格式一般为PDF,内容为电子元件或者芯片的各项参数,电性参数,物理参数,甚至制造材料,使用建议等,内容形式一般为说明文字,各种特性曲线,图表,数据表等。数据手册的PDF文件一般是免费发放的。作为工程师,必须注意的还有器件的典型性能、最小和最大需求以及特性、在不...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据手册 datasheet 电子工程师 发帖人:天启XP 发帖时间:2018-03-23 10:21:00
- 这些电子实验工作台,大家觉得如何?
- 近期的HK秋季电子展上,我看到的部分电子实验工作台,跟大家分享一下。好像还算实用,适合DIY或办公使用,大家觉得呢?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 实验 工作台 工作桌 DIY 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-10-16 16:53:00
返回