结果:找到"手环",相关内容229条
- 专业版安装失败
- 原来用的是标准版。为了打开一个专业版的工程文件,就安装嘉立创专业版。安装完后打开一片白屏。下到C盘,重装了好几次了,还是一样的现象,运行软件后,就是一片白屏。不知道咋回事
- 所属专栏: 技术交流 标签: 环境安装 发帖人:倒走的小小驴 发帖时间:2023-10-26 09:28:00
- 把桥式压力压力传感器、压力传感器信号变送器、PLC(MCU)整合成一个手环大小
- 把桥式压力压力传感器、压力传感器信号变送器、PLC(MCU)整合成一个手环大小1.有没有可能做成一个手环大小,用于检测各个关节,肌肉纬度,膨胀等单点正向压力0-1kgf说白了就是三合一,小型化。把变送器精简,PLC相当于MCU,可行不?2.用恒流源驱动?(恒流源的好处是使得传感器输出信号只与电流和传感器内部电阻值有关,电流恒定,也就是完全和压力值有关)我电池才30mah,350欧姆阻抗,激励电流要10mA吧?3.3/350=0.009428571429,那岂不是用不到10个小时,产品本身需要10个小时以上监测功能,充满一次电3.0.9-2.2mV/V的输出灵敏度,传感器供电5V,假如满量程是...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 手环 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-04-05 10:56:00
- 【智能穿戴开发教程5】开源蓝牙心率防水运动手环-OLED屏幕显示
- 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列OLED屏幕显示Lcd屏幕显示1相关简介本次Lcd屏幕显示是采用SSD1306。SSD1306是一个单片CMOSOLED/PLED驱动芯片可以驱动有机/聚合发光二级管点阵图形显示系统。有128segments和64Commons组成。该芯片专为共阴极OLED面板设计。SSD1306中嵌入了对比度控制器、显示RAM和晶振,并因此减少了外部器件和功耗。有256级亮度控制。数据/命令的发送有三种接口可选择:6800/8000串口,I2C接口或SPI接口。我们本次就是使用软件模拟I2C接口控制LCD屏幕。2硬件设计下图是我们的LCD屏幕的接口,这里使...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 OLED 屏幕显示 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-05 15:04:00
- 【智能穿戴开发教程2】开源蓝牙心率防水运动手环-开发环境搭建
- 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列开发环境搭建本节开发环境搭建主要讲解KEIL、JlinK驱动、SmartSnippets、USB转串驱动的安装。。KeilMDK是基于ARM的微控制器最全面的软件开发解决方案,并且包含了需要创建、建立和调试嵌入式应用的所有组件。大家可以通过http://www2.keil.com/mdk5/525下载目前最新的MDKv5.25,安装Keil。当然,也可以通过我们所提供的资料包安装。这里以我们资料包中的MDK5为例。(1)运行mdk511a,点击Next。图1(2)勾上IagreetoallthetermsoftheprecedingLicen...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 开发环境搭建 智能穿戴 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 16:36:00
- 光纤环形器有什么作用?
- 在无线接入网中,环形器主要用于基站天线输出信号与输入信号的隔离。环形器、隔离器是5G基站中的一个核心器件,随着5GMassiveMIMO的大量增加,光纤环形器的应用需求量也将大幅增加。光纤环形器的主要特点是可实现单根光纤上的双向光信号传输。环形器的信号传输方向是不可逆的,一次只能在一个方向上将光信号从一个端口引导到另一个端口,光信号虽然可重定向方向但必须沿着一个方向按顺序通过端口。比如三端口的环形器光信号必须从端口1到端口2,然后传播到端口3。如下图所示三端口环形器的原理图,信号若从端口1输入,则从端口2输出;而信号从端口2输入,则将从端口3输出,其输出损耗都很小。光从端口2输入时,从端口1...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤环形器 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-01-05 15:53:00
- 承接穿戴式手环、手表软硬件设计
- 承接穿戴式手环、手表软硬件设计。有相关意向的产品开发需求可进一步沟通。邮件:liengzcin8@163.com
- 所属专栏: 项目外包 标签: 穿戴式手环 智能手表 运动手表 发帖人:liengzcin8 发帖时间:2019-09-12 16:55:00
- 高精度室内室外位置定位及健康穿戴定位手环设备及方案提供商
- 深圳市云石智能科技开发有限公司专注于健康手环及位置高精度定位系统设计及研发集成,主要研发设备包括:健康定位信息手环、GPS定位、蓝牙采集基站、定位管理引擎。目前公司已成功对接国内数百家知名企业及院校,包括医院,养老院,学校,银行、健身房、铁路局、社区、幼儿园、工厂等领域,成功应用于多项实际项目,本公司研发之智能手环及定位基站以高精度,高技术,高品质为标准,竭力为客户提供最优质的服务与产品。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 室内定位,智能手环二次开发,智能设备 发帖人:韵石2019 发帖时间:2019-01-27 13:56:00
- TTP233D-SB6适用于蓝牙耳机,智能手环,指纹锁,小夜灯等单通道DFN-6封装触摸芯片
- 芯派科技优势供应TTP223D-SB6,TTP223D-RB6,TTP223D-BA6,TTP233D-HA6,TTP233D-QA6,TTP233D-MA6系列触摸IC,蓝牙耳机,智能手环,指纹锁,小夜灯专用。概述TTP233D-SB6TonTouchTM是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电?,提供稳定的电压给触摸感应电?使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足?同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小可依?同的灵敏?设计在合?的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。特性工作电压2.4V~5.5V内建稳压电?提供稳定的电...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: TTP233D-SB6 智能手环触控开关 指纹锁触控ic 发帖人:power86 发帖时间:2018-11-16 10:33:00
- PCB手工布线过程中环路无法自动删除
- 在PCB手工布线过程中我假如从元件的焊盘到另一个元件的焊盘走线,第一次走线过程中走了很多弯,想再次走线优化,但再次布线时重复的部分软件无法自动删除,需要手动删除,而且手动删除时也不是一段一段的删掉,只要点删除第一次走的线就全部删掉了。非常不方便要是能像AD那样重复回路的部分能自动删掉,而且想删哪段就删哪段走线就好了各位有什么最佳方法吗
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB手工布线过程中环路无法自动删除 发帖人:渝约电路 发帖时间:2017-08-29 09:46:00
- CD4046各种后缀的区别
- 同样用CD4046BE的电路换成的CD74046Bt或是别的都不能用,不知道这个区别在哪里,如果用贴片的CD4046BE应该用哪个后缀
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 4046 锁相环 PLL 发帖人:我叫电磁侠 发帖时间:2017-05-14 19:04:00
返回