结果:找到"招聘",相关内容23条
- 电子实验室助理(技术员)--深圳
- 我司坐落于深圳福田区,拥有较多各类先进电子仪器(频谱分析仪、七位半台表等等),工作环境优美,办公区超级大!专业从事各类电子元器件的检测、应用与研究。公司发展很快,现借立创论坛之宝地,诚招1~2名实验室技术人员。主要职责:1、负责各种电子元器件(电容、二三极管、芯片等)的来料检验(电性能测试、功能测试、外观检查等)2、编写相关测试报告。3、开发相关测试夹具(如:测试用的电路板PCB)4、能独立做相关应用方案更佳。岗位要求:1、了解各种电子元器件的工作原理和特性。2、会使用各种常见电子仪器仪表(万用表、电源、示波器、电子负载。。。)3、大专及以上学历,电子相关专业。应届生也可以考虑!4、对电子感...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2022-08-10 22:27:00
- 机械商城招聘业务精英,跟单客服!请老友们多推荐!
- 招聘业务精英,跟单客服岗位职责:1、通过线上等沟通工具销售公司商城的机械零部件产品2、根据公司发展战略独立开发行业新客户,维护老客户3、客户下订单后,协助跟进订单的各流程情况,并处理订单异常问题;4、配合解决客户的采购、设计需求,积极帮助客户提高采购效率及节约成本,并与客户保持紧密的、长期的互动交流,与客户建立相互信任的关系。5、维持服务好客户,与客户保持良好的关系,做客户的深入挖掘变现"技能要求1、20-40岁,大专及以上学历,男女不限2.1年以上机械零部件客户开发工作经验3、有机械零部件、FA工厂自动化、模具或CNC机加工从业经验者优先,有行业客户资源优先录用4、吃苦耐劳,热爱销售工作,...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 招聘 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-20 10:04:00
- 机械商城招聘业务精英,跟单客服!请老友们多推荐!
- 招聘业务精英,跟单客服岗位职责:1、通过线上等沟通工具销售公司商城的机械零部件产品2、根据公司发展战略独立开发行业新客户,维护老客户3、客户下订单后,协助跟进订单的各流程情况,并处理订单异常问题;4、配合解决客户的采购、设计需求,积极帮助客户提高采购效率及节约成本,并与客户保持紧密的、长期的互动交流,与客户建立相互信任的关系。5、维持服务好客户,与客户保持良好的关系,做客户的深入挖掘变现"技能要求1、20-40岁,大专及以上学历,男女不限2.1年以上机械零部件客户开发工作经验3、有机械零部件、FA工厂自动化、模具或CNC机加工从业经验者优先,有行业客户资源优先录用4、吃苦耐劳,热爱销售工作,...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 招聘 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-08 10:17:00
- 帮一位90后的美女BOSS找一个技术人员【深圳】
- 大家好,快年底了,还有人准备换工作或找工作的吗?我近期再帮一位90后的美女BOSS找一个技术人员主要需求如下:岗位:FAE(技术支持工程师)工作地点:深圳福田区岗位职责:1、主要是做被动器件(阻容感、二三极管MOS管等)的技术支持、对接和处理工作。2、根据市场信息研发新产品与业务推广、展示之各项支持;3、懂芯片设计原理,与工厂制定封装策略与产品认证计划;4、负责对接工厂的样品认证;5、完成客户提出的项目技术支持和协助解决销售开发新/老客户研发中遇到的问题。任职资格:1、电子相关专业,熟悉二、三极管等电子元器件产品,有1-2年同岗位工作经验者优先;2、有较强的沟通、协调能力;3、能吃苦耐劳、认...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘,人才 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2021-11-01 10:55:00
- 嘉立创招电子工程师(智能工厂方向)
- 嘉立创招电子工程师,智能工厂的产品&实施方向薪资范围:12K-20K岗位职责:1、负责智能工厂产品实施,智能传感器、智能工厂安装布线规划,采集服务器配置及维护;2、负责工厂自动化智造实施,自动化生产改进工作,与供应商沟通相关事宜;3、其他上级安排日常工作。4、本岗位开发工作很少,更多的是应用,需要较全面的电子、机械相关知识。任职要求:1、电子或电气自动自动化相关专业背景;2、熟悉485总线、Modbus协议、DTL645协议等相关工业总线及通信协议;3、有机械自动化相关工作经验优化;4、有良好的沟通协调能力,有责任心。有意这,请发简历发送至:pengxiaoyin@sz-jlc.co...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘 发帖人:KCC123 发帖时间:2020-10-28 17:23:00
- 警惕EDA代理钓鱼
- (0755)28269295,警惕这个电话,十有八九是AD代理钓鱼的。刚接电话询问招工的,很奇怪不找HR?我说找请找HR,然后她就问你们用P-R-O-T-E-L吗?还是AD,哪个版本?结合先前的AD敲诈邮件,突然明白了是ad在钓鱼。
- 所属专栏: PCB设计 标签: AD 招聘 硬件 发帖人:ANGEL91265 发帖时间:2020-08-28 14:45:00
- 嘉立创招聘C++开发人员
- 嘉立创招聘C++开发人员,主要负责与CAM软件相关开发工作。岗位要求如下:1、计算机、软件、电子等相关专业。2、精通C/C++编程语言,有良好的面向对象编程思想。3、熟练使用vs进行高效编码、调试,熟练使用MFC、STL、boost库及windowsAPI函数调用,有图形算法开发经验优先。4、数学基础好(特别是线性代数)、肯钻研、有责任心。5、有电路设计、CAM制作相关经验优先。薪资范围:10K~20K工作地点:深圳福田嘉立创总部。我们软件团队有60多号人,欢迎有志之士加入。有意者,请发邮件到gaochutao@sz-jlc.com,并注明来自立创论坛,并写明论坛的ID。
- 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2019-01-03 12:07:00
- HOT!2018立创商城工程部诚招5名工程师
- 立创商城,成立于2011年,致力于为客户提供一站式电子元器件线上采购服务,成交量全国领先。集团电子全产业链自营服务涵盖:在线EDA(LCEDA)+行业领先的PCB打样/中小批量+元器件商城+钢网制造+SMT贴片+电子设计教育及方案。工程部,作为商城元器件的资料数据提供、维护和对外技术支持部门,2018年需要以下5名工程技术人员助力加盟我们,欢迎大家自荐或推荐!一:工作时间:9点开始(5天制)二:工作地点(深圳市福田区商报路,莲花山公园附近)三:薪资待遇(税前6K起步!五险一金,上不封顶。不同岗位待遇不同,具体根据能力而定,只要您想来!)四:招聘负责人:赵先生,企业QQ:2355740879@...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘 工程师 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-12-15 19:19:00
- 上海某人工智能公司高薪诚聘单片机数字电路设计工程师
- 工作地点在上海。职位要求:1、电子电路、计算机硬件、通信、自动化等专业本科以上学历,3年以上电子产品设计开发工程师岗位经验,英语4级以上,对数字电路设计有强烈爱好;2、具有扎实的单片机、数字电路、模拟电路理论知识,精通数字电路设计和PCB板设计,精通Protel/AltiumDesignet(ORCAD或PADS等)、AUTOCA等开发工具的应用;3、熟悉单片机和数字电路应用、善于用C语言编写驱动程序,4、开发过电机控制的单片机电路和驱动程序;5、熟悉常用电子元器件的特性和选型方法;电子组件板的加工工艺、流程和检验,以及相关产品技术性能和检测文件的编制;6、逻辑思维敏捷,思路清晰,善于分析问...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘 高薪 发帖人:Howii 发帖时间:2017-10-16 14:07:00
- 借电子制作节气势和热风,诚聘2名电子技术支持和应用工程师
- 最近举办的第二届立创商城电子制作节,短短的1个月,报名的作品超过了350个!这个数量,还是挺出乎我们的预料,毕竟这次活动,还是有些限制的(比如,作品里至少需要包含有:ST单片机)。当然,更大的惊喜,还是内容上!从本届参赛作品的初步申请内容来看,今年的难度和竞争烈度还是很高的,比如:无人机、机器人、双轮平衡车、FPGA+ARM结合的示波器、物联网、甚至人脑相关的设备等等。还有更多创意和高科技,太多在此就不能一一举例了。到底今年第一名花落谁家?让我们拭目以待!请参赛的小伙伴们,努力打磨自己的精品,就是正确路线~回到正题,本帖的主要目的----招兵买千里马随着嘉立创集团在高端高密度PCB制造、大规...
- 所属专栏: 赛事动态 标签: 招聘 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-06-27 16:06:00
返回