结果:找到"捕获",相关内容12条
- 画符号直线怎么设置不一定在格子上
- 图片
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 画符号直线不捕获网格怎么设置 发帖人:jhjkdz 发帖时间:2023-05-05 12:38:00
- 【飞控开发基础教程5】开源编队无人机-串口(视觉数据获取)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列串口(视觉数据获取)图1一、OPENMV模组简介OPENMV是一个开源、低成本、功能强大的机器视觉模块。以STM32F767为核心,集成了OV7725摄像头芯片,在小巧的硬件模块上,用C语言高效地实现了核心机器视觉算法,提供Python编程接口。开发者、电子发烧友以及智能设备开发商都可以用Python语言使用OPENMV提供的机器视觉功能,为自己的产品和发明增加有特色的竞争力。OPENMV上的机器视觉算法包括寻找色块、眼球跟踪、边缘检测、标志跟踪等。可以用来实现非法入侵检测、产品的残次品筛选、跟踪固定的标记物等。使用者仅需要写一些简单的Python代码...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 串口 视觉数据获取 飞控开发基础 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-18 15:10:00
- 【飞控开发基础教程4】开源编队无人机-串口(光流数据获取)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列串口(光流数据获取)图1一、光流模块简介光流(opticalflow)是指的是空间运动物体在观察成像平面上的像素运动的瞬时速度。光流法是利用图像序列中像素在时间域上的变化以及相邻帧之间的相关性来找到上一帧跟当前帧之间存在的对应关系,从而计算出相邻帧之间物体的运动信息的一种方法。通常将二维图像平面特定坐标点上的灰度瞬时变化率定义为光流矢量。一般而言,光流是由于场景中前景目标本身的移动、相机的运动,或者两者的共同运动所产生的。当人的眼睛观察运动物体时,物体的景象在人眼的视网膜上形成一系列连续变化的图像,这一系列连续变化的信息不断“流过”视网膜(即图像平面)...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 串口 光流数据获取 飞控开发基础 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-18 11:48:00
- 立创EDA完善资料提示获取失败怎么办
- 立创EDA完善资料提示获取失败怎么办
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 完善资料 提示 获取失败 怎么办 发帖人:Gdotai 发帖时间:2021-08-09 12:07:00
- PCB的捕捉功能可以做栅格约束吗
- 在PCB画线的时候,如果线到空的地方,捕捉是按照栅格的,可是一旦线去到了另一根导线上的时候,马上就不按照栅格捕捉了。空的地方按照栅格捕捉线去到另一根导线上,捕捉完全不受栅格限制希望这个问题可以解决一下,画线到另一个导线上,最好可以按照导线方向做栅格的约束,或者栅格有磁力的效果,不然这一瞬间丝滑有时候利用栅格来画尺寸的时候很不方便。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 捕捉 发帖人:rm543 发帖时间:2020-08-26 16:13:00
- 网页版,网络捕获,对正不正常BUG
- 版本为当前网页版本,操作设备网络为1mm,以及0.2mm出现的问题,鼠标中心点不能对准网络交叉点,自动捕获功能一直,辅助定位在一定的偏移位上,不能正常的辅助捕获在网络的交叉点上,使用了对齐功能来修正,还是歪的。。。。我需要的是对准网络交叉点来作为定位点,画出一条准确尺寸的线路,现在出现了不能准确定位到网络交叉点后,软件一直在辅助捕获一个有偏差的点上。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 网页版,网络捕获,对正不正常BUG 发帖人:邪恶会会 发帖时间:2020-08-16 04:56:00
- 立创EDA助力2019电赛奖金发放通知
- 来喏来喏它真的来喏!立创EDA助力电赛大家最期待的环节终!于!来!临!没错!接下来!要开始发奖金啦!优惠券使用规则以及奖金发放规则如下:1.获得助力优惠券的用户,优惠券有效期为3个月,无论金额大小。且在立创商城的消费金额仅需高于优惠券金额1元。(例:优惠券金额为50元,消费金额需≥51元,实际支付费用大于等于1元)2.获得助力奖金的用户,需扣除20%个税,无论金额大小。(可能会有部分用户觉得扣除20%的个税扣太多,但是按照国家规定,偶然所得奖金是必须要扣除20%个人所得税。)所以为了大家能获得完整的助力,立创可提供将奖金转为优惠券的方式。奖金转为优惠券说明:1.优惠券有效期增加:优惠券有效期...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 电子竞赛 立创EDA 获奖 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-09-23 13:54:00
- stm32项目按键控制pwm输出显示转速
- 这个项目是我上学期间学习stm32单片机时候做的一个小程序,其功能是基础定时器输出pwm信号控制电机转动,高级定时器输入捕获直流电机反馈的转速频率,然后计算在液晶屏上显示出来电机转速,对初学STM32的定时器的人有一定的参考价值。开发板:秉火f103驱动模块,直流减速电机,液晶屏。主函数#include"stm32f10x.h"#include"./lcd/bsp_ili9341_lcd.h"#include"./usart/bsp_usart.h"#include<stdio.h>#include"bsp_AdvanceTim.h"#include"stdlib.h"#incl...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: STM32+PWM输出捕获+液晶显示 发帖人:G42zhao 发帖时间:2018-12-12 17:24:00
- 分享视频中奖奖金已到位,立创好样的!
- 第一获得这么大的奖,!感谢立创。一直都在用立创,放心、省钱!
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 获奖 分享视频 发帖人:晟军科技 发帖时间:2017-12-28 15:49:00
- STC+DHT11温湿度计【捕获功能程序】【70分钟视频教程】
- 单片机为STC的IAP15W4K58S4,用的是捕获功能,捕获功能非常适合测量一个周期内高电平和低电平的时间,用在这里非常合适。温湿度传感器为奥松电子在今年推出的新版DHT11电容式温湿度传感器。现在旧版已经停止向市场供货,如果你买的是旧版,可能是库存,也可能是假货。新旧版差别还是很大的,下面图片是官方网站上公布的新旧对比图:程序实现的是把读取到的温湿度数据转换为ASCII码后显示到串口程序:DHT11温湿度模块-STC51例程.zip视频教程一共70分钟左右,其中涉及到了如何看懂时序图、如何根据时序图写程序,还有一些实用的C语言设计技巧。视频教程已经放到百度传课了,免费的,链接:https...
- 所属专栏: 方案教程 标签: STC DHT11 温湿度传感器 捕获 发帖人:o技小新o 发帖时间:2017-10-30 09:39:00
返回