结果:找到"改良PCB建议",相关内容960条
- 立创商城元件筛选条件快出个全选吧!!
- 立创商城元件筛选条件快出个全选吧!!想找个BGA封装的芯片一个一个选择的手指痛。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 建议 发帖人:弗兰奇森 发帖时间:2023-01-10 15:17:00
- 立创eda建议
- 各位立创eda的开发者们,你们好,我是一名立创dea的使用者,目前使用的是Windows系统6.5.1标准版,在协作模式下使用立创eda进行pcb设计。我想说,日常使用中立创eda极大的便利了我的工作,云端储存使我在使用不同设备时也能快速转移数据,丰富的元件库使设计变得简单,一站式的采购商城也足够便捷,3d查看与自动布线,还有资源丰富的开源网站!在日常使用中,不光是我,我身边的朋友也给予极大的肯定。当然,在此基础上我看到更多的是作为一个国产的pcb设计软件,我由衷的感到自豪。但与之相对应的,我想,优秀不应该止步,还应该让优秀变得更优秀,所以我再此提一点建议。1、是否可以增加Win10平板电脑...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 建议 发帖人:十七大人 发帖时间:2022-04-08 10:59:00
- 谈谈专业版立创EDA改进建议
- 使用专业版EDA画原理图时,很多条信号线网络标签类似,为了少打几个字母,采用复制修改的方式,结果弹出以上错误,每粘贴一次都弹出一次窗口,好烦哦。另外复制网络标签无法放置在空白地方也好不方便,建议修改一下。另外不能同时打开两个工程,两个工程之间的原理图和PCB不能相互复制内容,我就想问问这样设计不觉得不方便吗?意图何在?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 专业版EDA,建议,改进 发帖人:德力控自动化科技 发帖时间:2022-01-27 09:27:00
- [建议]关于EDA专业版的版本管理
- 专业版目前的版本管理模式,管理模型和界面都不甚合理,似乎对"版本"有着比较独特的理解,或者是一个仓促的简单实现.几点意见:1.工作区:所有工程罗列在一起,一个工程,如果打开这个工程的某版本,就必须生成一个新工程,然后同一个工程的不同版本和其他工程的不同版本堆满了界面,没有组织好;2.一个版本是否可以建立"分支,标签"的概念?类似Git,SVN等版本管理策略,这些都是很成熟的版本管理模式,标准版的版本管理概念比专业版的好,但是标准版只能同时打开1个版本,专业版目前可以打开多个版本,但是.........真是很奇怪的组织模式;3.既然版本管理都加进来了,后续可以再增加一个BugFixing系统进...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: [建议] 发帖人:iOTA 发帖时间:2021-12-15 11:16:00
- 给开源社区提个小小的建议
- 这个事得从今天说起......省略一万两千字开源社区-我的主页-我的收藏-工程问题就出现在这里,我发现我收藏的一些项目工程,当被个人或者团队删除之后,我就进不去了(这是肯定的),但是我也不能取消收藏!所以建议在该页面添加能取消收藏的按钮,最好是右下角的小星星,点一下就能取消那样。虽然问题无伤大雅,但是强迫症表示很难受(我不难受)。
- 所属专栏: 使用教程 标签: 建议 发帖人:法式小面包 发帖时间:2021-09-10 13:06:00
- 给贺总的一封信!!!
- 尊敬的贺总:你好!我是重庆的一名单片机、自动化业余爱好者,在看到你们的立创EDA后高兴和兴奋了好几天,终于有这么好用的国产EDA软件了。高兴和兴奋之余,我在想,要是未来有立创Fusion360该多好,一个在线的CAD+CAM软件。你们能做立创EDA也肯定有能力做立创Fusion360.有了立创Fusion360,你们的3D打印业务也可以像现在的立创EDA一样,在你们的立创Fusion360上直接设计CAD文件,直接出STL文件,与3D打印业务紧密衔接......这样以来,CADCAMCAEEDA你们都有了,可以直接瓜分Autodesk的半壁江山,要知道Autodesk市值589.55亿美元....
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 建议 发帖人:神人自有天佑 发帖时间:2021-03-13 14:59:00
- 关于新版的一点建议
- 菜单栏改文字的设计很不好,图标形式更加直观,而且太多常用的功能收进二级菜单操作上效率很低,,“重做”这个快捷键ctal+y这两个键这么远,真的没法单手操作,工程/克隆工程也不能重命名,导出gerber文件也不能选择不导出某些层,比如不需要做顶层丝印,可以不导出
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 建议 发帖人:电离状态 发帖时间:2020-08-18 20:58:00
- 第3次建议
- 1.导出DXF,线路丢失。线路/字符/开窗没有分层2.没有在原理图的情况下,直接新建PCB.无法直接批量更改元件封装(LED行业,同一种板,更改灯珠,位置不变)(目前只能多次放置新元件,手动输入坐标)3.没有在原理图的情况下,元件封装无法更改(目前只能放置新元件,手动输入坐标)4.默认尺寸标准,原理图导入到PCB或直接新建PCB。单位是MM,但栅格尺寸,网格大小还是mil的5.PCB直接放置焊盘时,找不到属性更改,如大小,层次
- 所属专栏: PCB设计 标签: 改良PCB建议 发帖人:好看的小哥 发帖时间:2020-05-26 17:56:00
- 改进立创EDA的建议
- 个人有个改进立创EDA的建议,就是目前的立创EDA不支持导入彩色图片,只有下图这种导入图片方式.建议添加导入彩色图片对象功能.支持导入彩色图片有以下两个好处.1.就是画异形板方便.可以用实物图进行缩放来画.2.立创EDA无形就多了个抄板的功能.在PADS上是直接支持插入彩色图片对象的哦.立创的效果图:PADS上的效果图:
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 改进立创EDA的建议 发帖人:执着成就梦想 发帖时间:2019-06-04 18:15:00
- 力创EDA使用bug记录和功能改进建议
- 力创EDA使用bug记录和功能改进建议,体验了一下,觉得力创EDA这种模式大有前途,同时希望更加改进,提高工作效率
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 力创EDA bug 改进 建议 发帖人:飞奔的乌龟 发帖时间:2019-05-29 09:33:00
返回