结果:找到"改进立创EDA的建议",相关内容1000条
- 立创EDA完善建议
- 今天用立创EDA专业版V1.6.26.5525c9画的第二块版。在使用过程中发现几个问题。反馈给开发工程师,希望下版能改进。1.铺铜后元件很难选取,因为铺铜层在最上层。关闭铺铜没有快捷键。要靠鼠标设置太慢!2.多个元件重叠时,不好选取较小的元件。建议用tab可以循环选取(pads里的方法)。如下图,我要选取Q4但每次选取的都是CN2.(先关闭了铺铜)3.铺铜时铺到元件里面了。4.不能对单独的网络设置安全间距,线宽,等规则。建议象pads这样可以对网设置独立的规则。只有了解用户的痛点开发的产品,才能快速成长!希望LCEDA越来越好!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 完善建议 发帖人:sunny0sun 发帖时间:2022-11-23 09:38:00
- 立创EDA专业版的使用建议
- 本人原来一直用着AD,现转投立创EDA。废话不多说,直接引出话题。原立创EDA标准板卡,布线不是很顺,现改专业版了,专业板新出,有一个很大的不足,我强烈建议改进升级一下。专业版屏下方的那些个符号,封装很鸡肋,能看,能改,但是就是不能放置,还占用屏幕空间。能隐藏,但关键是不能放置。几百个元件找出来改好了,不能放置。在“封装管理器”中可以看,能绑定,能放,但就是不能改封装,我真的是很火这一点,我还得关了此界面。另外找上述中的“屏下方的框”改元件。改好不能放置。保存后再去找“封装管理器”去绑定。》》》》》》》希望改进的地方,在“封装管理器”那里可以点进去,可以修改,更新元件,这不是很好吗?主界面屏...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 立创EDA专业版 建议 发帖人:为人民服务 发帖时间:2022-05-04 00:38:00
- PCB设计颜色建议
- PCB设计时,能否像AD一样板子内和板子外颜色不一样。都是相同颜色画久了,眼睛感觉特别酸
- 所属专栏: PCB设计 标签: 建议 立创EDA专业板 发帖人:lhdjp 发帖时间:2022-03-01 16:14:00
- 谈谈专业版立创EDA改进建议
- 使用专业版EDA画原理图时,很多条信号线网络标签类似,为了少打几个字母,采用复制修改的方式,结果弹出以上错误,每粘贴一次都弹出一次窗口,好烦哦。另外复制网络标签无法放置在空白地方也好不方便,建议修改一下。另外不能同时打开两个工程,两个工程之间的原理图和PCB不能相互复制内容,我就想问问这样设计不觉得不方便吗?意图何在?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 专业版EDA,建议,改进 发帖人:德力控自动化科技 发帖时间:2022-01-27 09:27:00
- 边框设置
- 1.有没有考虑自动生成边框应该从起始点向第一象限延伸(右上),现在是向第四象限(右下),感觉右上比较合理2.边框生成应该再加一个从起始点为中心点自动生成,这样对一些以中心原件为核心的设计应该友好一点
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA建议 发帖人:丨辉丶丨 发帖时间:2021-12-10 18:31:00
- 立创EDA建议
- 建议在数字输入框内加入类似建模软件的自动计算功能如:输入“10+2”自动得出”12“这样会方便很多
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA建议 发帖人:丨辉丶丨 发帖时间:2021-11-20 10:53:00
- EDA能不能加一个高亮单个网络的功能啊,还有隐藏/显示某些网络的功能
- 1、高亮单个网络的功能啊,按ctrl加鼠标左键就可以一直高亮某个网络。2、隐藏/显示某些网络的功能
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA添加功能建议 发帖人:bboy110 发帖时间:2021-02-04 21:43:00
- 对于立创EDA的建议
- 1.建议恢复开源工程保存,因为开源是要经过无数次更改和给大家交流学习的,不能更改和保存怎么叫开源2.如果恢复开源工程保存和修改的话,版权是个问题,建议加强发布审核力度,但不要禁止保存和修改3.自动布线技术算法不太完美,我近期使用总会有一点线失败
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 立创EDA 建议 发帖人:一个人的回忆 发帖时间:2020-05-18 00:34:00
- 改进立创EDA的建议
- 个人有个改进立创EDA的建议,就是目前的立创EDA不支持导入彩色图片,只有下图这种导入图片方式.建议添加导入彩色图片对象功能.支持导入彩色图片有以下两个好处.1.就是画异形板方便.可以用实物图进行缩放来画.2.立创EDA无形就多了个抄板的功能.在PADS上是直接支持插入彩色图片对象的哦.立创的效果图:PADS上的效果图:
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 改进立创EDA的建议 发帖人:执着成就梦想 发帖时间:2019-06-04 18:15:00
- 力创EDA使用bug记录和功能改进建议
- 力创EDA使用bug记录和功能改进建议,体验了一下,觉得力创EDA这种模式大有前途,同时希望更加改进,提高工作效率
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 力创EDA bug 改进 建议 发帖人:飞奔的乌龟 发帖时间:2019-05-29 09:33:00
返回