结果:找到"放置电源网络的时候,修改网络名称,不能保持!",相关内容1000条
  • GND网络名称变成了VCC
  • 发现一个问题,GND网络名称变成了VCC,更新到PCB之后,导致芯片供电都是VCC,本来应该一个是VCC一个是GND为了找规律,把GND标签和芯片断开,只画了一小段线,发现依然被识别成VCC现在工作基本上暂停了,用的是立创专业版在线版
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 错误 发帖人:AXITAKA 发帖时间:2023-01-01 21:03:00
  • 立创eda原理图网络名称自动变得不一致
  • 遇到一个很奇怪的问题,如下图,有一个网络名称会自动的变成另一个毫不相干的网络名称。并且这两个网络能够确定是没有任何相连的。只是从不同的复用模块里同步过来的。在这种情况下更新PCB就会出现PCB里的网络错乱。这两个网络没有联系,是两个独立的复用模块,模块内的名称也不重复。之前也遇到过类似的,但是不知道怎么弄,就把引脚删除,或者不用复用模块,重新画一个一模一样的图,但是太麻烦了。没有找到原因,从社区里看到有同学遇到了相同的问题,https://club.szlcsc.com/article/details_61456_1_2.html#floor_2不知道这位同学后来是怎么解决的?有立创eda的...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 错乱 发帖人:AXITAKA 发帖时间:2023-01-01 00:39:00
  • 关于专业版网络名的自动生成问题
  • 想问一下专业版网络名的自动命名风格以后会变更吗?还是说一直沿用了。现在的这种方式看上去很不适应,就是很不直观,不像AD,Allegro那样,采用类似元件加编号的方式,这样看着要直观些。下面是专业版的网络名风格:AD网络名风格:
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版, 发帖人:悠悠三千在 发帖时间:2022-09-26 09:28:00
  • 专业版,没有标准版的标签功能,定义网络名称效率太低
  • 这里的网络名称,序号是连续的,但专业版里,没有标准版中标签功能(标签名称序号自动加1),对网络名称的定义,只能点击导线,再单独添加名称,效率降低了很多,请问有没有其它方法来定义网络名称?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 标签 发帖人:Irox 发帖时间:2021-10-11 17:48:00
  • 关于专业版网络名的问题
  • 1.如果为一条线添加两个网络名?2.目前增加网络名的操作很麻烦,鼠标选中->鼠标移到右边点名称的文本框->写名称,网络多的时候很费时间,能否直接双击导线直接跳出文本框填写?(类似修改网络名的操作)3.批量修改网络名的功能默认是从左到右,从上到下,对于引脚是从右到左,从下到上,或者顺时针或者逆时针排列的,只能一个个改,对于并行通信的元件十分痛苦.能否增加按选择顺序排列的选项?4.目前的批量选择模式是完全包含在选择框中的选中,能否增加类似kicad的任何一部分包含在选择框中的选中?这个特性配合3,会大大提高效率另外,能否说明一下专业版中去掉网络标签功能的原因?---PS:我发现问题4...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 发帖人:windwolf 发帖时间:2021-07-17 13:06:00
  • 批量修改封装名称错误
  • 批量修改封装名称,只会修改当前页面的,并不会修改全部页面。(选中器件可以全部页面选中,但修改全部只能修改当前页面)
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 批量 封装 发帖人:麦兜叔叔 发帖时间:2021-01-21 10:39:00
  • 网络标签——批量【部分】修改
  • 遇到了一个原理图,我需要克隆出来一个一样的,然后里面的网络标签原来是B1_XXXX命名的,我需要修改为B2_XXXX命名的。一个个改起来太麻烦了,想看下是否有批量部分替换里面的文本的功能,直接把全部的B1替换为B2。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 标签 批量 部分 发帖人:麦兜叔叔 发帖时间:2021-01-07 10:18:00
  • PCB设计时,处于另一层的PAD不显示网络名
  • 编辑顶层时,底层器件的PAD不显示网络名(走线上会显示),同样的,编辑底层时,顶层器件的PAD上也不显示网络名。这里的PAD指的是表贴器件的PAD,通孔除外
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 发帖人:XQLA 发帖时间:2020-05-17 14:56:00
  • 如何在原理图中手动为元件引脚添加网络
  • 在原理图转成PCB,显示有未完成的网络,如检查确实有需要修改的网络,请问如何修改?以及如何新增和删除网络?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 如何 如何新增 如何删除 更新PCB 发帖人:Aimy 发帖时间:2020-03-19 13:48:00
  • 有个地方需要优化一下
  • 当我放置VCC网络时,将VCC改成VUSB,然后打算连续放置,但是放置完第一个之后,网络名称又恢复默认名称VCC,这点不方便。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:Dxx2018 发帖时间:2018-11-30 17:05:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: