结果:找到"方案",相关内容360条
- 世微dc-dc降压恒流LED车灯驱动IC100V8ASOT23-6AP5125
- 产品描述AP5125是一款外围电路简单的Buck型平均电流检测模式的LED恒流驱动器,适用于8-100V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用固定频率140kHz的PWM工作模式,利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性,高精度的输出电流特性。AP5125芯片集成了高低亮功能,可以通过MODE端口实现高低亮功能切换。在MODE引脚悬空或接地时,为高亮模式,MODE引脚接高电平时,为1/2电流的低亮模式。AP5125芯片内部集成了VDD钳位稳压管以及过温保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。特点宽输入电压范围:9V~100V固定工作频率:140KHZ可...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 摩托车灯方案,车灯驱动方案 发帖人:LEDIC 发帖时间:2023-11-27 15:45:00
- 世微多功能LED降压型恒流芯片内置2.2ALED摩托车灯全亮半亮爆闪AP2403
- 产品描述AP2403是一款PWM工作模式,内置功率管,适用于5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出功率可达22W,电流2.2A。AP2403可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。AP2403工作频率固定在150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2403带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2403还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。特点宽输入电压范围:5V~100...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 摩托车灯方案,车灯驱动方案 发帖人:LEDIC 发帖时间:2023-11-23 15:29:00
- AP5101高压线性恒流电源驱动输入24-36V输出3串18VLED线性恒流驱动方案
- 1,输入24V-36V输出3串18V直亮参考BOM表如下2,输入24V-36V输出3串18V直亮参考线路图如下3,产品描述AP5101B是一款高压线性LED恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6-60V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B可实现内置MOS做1.0A,外置MOS可做2.0A的。AP5101B内置温度保护功能,温度保护点为130度,温度达到130度时,输出电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。AP5101B支持PWM调光功能,可通过EN或VG脚用PWM信号调节LED输出电流。AP5101B采用ESOP8封装。4,产品特点:宽输入电压范围:6V~60...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: LED电源方案,车灯驱动方案 发帖人:LEDIC 发帖时间:2023-07-31 10:30:00
- 降压恒流工作灯方案4线6珠AP5218车灯恒流芯片LN2516
- 1,资料来源:深圳市世微半导体有限公司汤巧工作方案:4线-左右闪单片机6珠工作灯方案3,产品特点内部集成100V功率管宽输入电压范围:5V~100V固定工作频率:130KHZ可设定电流范围:10mA~1500mA平均电流模式采样,恒流精度更高0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护过温保护功能模式:全亮/半亮ESOP8封装4,应用领域电动车,摩托车灯照明汽车灯照明手电筒5,可免费提供样品和技术支持
- 所属专栏: 器件替换 标签: 车灯方案 发帖人:LEDIC 发帖时间:2023-05-25 12:03:00
- 苹果20w快充,超精简pd20w快充方案出炉!
- 随着iPhone12的正式开售,不再标配耳机和充电器,没有标配的充电器,对于充电器厂商来说,这也是一个商机,iPhone12发布之后,各大平台充电器的需求暴涨,国内的充电器厂商出现供不应求,骊微电子顺势推出基于PN8162+PN8307H超精简小体积PD20W快充方案!PN8162内部集成了准谐振工作模式的电流模式控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源,该芯片提供了极为全面和性能优异的保护功能,包括输出过压保护、逐周期过流保护、过载保护、软启动、输入欠压保护功能。通过QR-PWM、QR-PFM、Burst-mode的三种模式混合调制技术和特殊器件低功耗结构...
- 所属专栏: 技术交流 标签: pd20w快充方案 发帖人:骊微电子芯朋微代理 发帖时间:2020-10-23 10:18:00
- 喷香机方案
- 成熟喷香机方案技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒我司有成熟喷香机方案,性价比极高A.主板上三个拔动开关,第一个为电源开关,第二个分三档,一档为7.5分钟,一档15分钟,一档为30分钟,第三个开关为24小时工作,白天工作,晚上工作,B.一个正常的主板,在我们打开电源开关,马上电机工作一次,接下来指示灯开始连续间断性闪动.如果我们把开关拔到24小时,7.5分钟(或15分钟,30分钟),那么我们不管白天黑夜,每隔7.5分钟(或15分钟,30分钟)电机工作,指示灯闪烁.如果我们打在白天档,那么我们在白天时也就是有灯光时,每隔7.5分钟(或15分钟,30分钟)电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 喷香机方案 发帖人:热心网友陈某 发帖时间:2020-08-06 16:14:00
- 七彩灯方案
- 七彩灯方案,性价比优技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒我司芯片完全兼容pic12c508,em78p153,性价比优,现有成熟七彩灯方案带24或28键遥控器,可根据遥控器显示各种真彩色,同时,具有渐变,闪烁等名种显示效果。并可根据客人要求开发各种闪灯方案
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 七彩灯方案 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-08-01 12:09:00
- 降压高端检测调光方案H62274-60V输入1.8A
- 下面来分享东莞惠海半导体一款应用于LED调光或者恒流应用可以做无频闪的介绍:H6227是一款恒流精度高、线性调整率高以及负载调整率高的DC-DC降压恒流LED驱动器,内置60V功率开关管,高端检测,支持PWM模式调光,调光响应时间快,可响应小于100ns的PWM脉宽波形,辉度达到65536级。可多路输出共阳,连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串,H6227内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性,H6227具有优异的负载调整率和线性调整率。H6227内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式4、...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 调光方案 无频闪调光方案 降压调光方案 发帖人:惠海半导体 发帖时间:2020-03-29 11:24:00
- 智能家居与无线射频
- 随着时代的变迁,很多人都羡慕智能家居生活,但装修好的房子大多布线没有考虑,故不知道该如何实现想要的智能生活。那么我们能够提供一种智能家居技术—无线射频。★无线射频技术★无线射频技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的无线通信技术。无线射频技术就是通过高频的无线频率点对点传输,实现对灯光、窗帘、家电等功能遥控控制。这种技术的优点:部分产品无需重新布线,这类系统功能比较弱,控制方式比较单一,且易受周围无线设备环境特别是同频及阻碍物干扰和屏蔽;较适用于新装修户和已装修户。这也就是我们家庭网络中所提到的有线网络和无线网络的区别。无线网络技术在没有布线的情况下也可以搭建家庭局域网。这类...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 方案设计 发帖人:小時光Megood 发帖时间:2018-09-14 14:25:00
返回