结果:找到"方言语音模块,方言语音控制,小语种语音模块,小语种语音控制,支持方言唤醒的语音模块",相关内容1000条
- 用语音控制晾衣,智能生活从晾衣架开始
- 一、晾衣架的新革命:语音识别技术的应用 语音识别晾衣架,顾名思义,就是通过语音识别技术来控制晾衣架升降和衣物晾晒的智能家居产品。与传统的晾衣架相比,语音识别晾衣架具有以下优点: 方便快捷:用户只需对晾衣架发出指令,如“上升”、“下降”、“烘干”等,晾衣架便会自动完成操作,无需手动干预。 节省时间:晾衣架的自动化操作,避免了传统晾衣架需要用户一个个手动操作的麻烦,大大节省了用户的时间。 智能化管理:语音识别晾衣架还具有定时烘干、衣物重量感知等功能,让你的衣物始终保持干净整洁。 二、语音识别晾衣架的应用场景 家庭生活:只需一句话,晾衣架自动降低到眼前,轻松完成晾衣、消毒等功能。 公...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 语音控制模组|单片机语音控制|语音识别模块|语音识别模组|语音识别方案 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-12-07 18:03:00
- 离线语音识别及控制是怎样的技术?
- 引言: 随着人工智能的飞速发展,离线语音识别技术成为了一项备受瞩目的创新。离线语音识别技术能够将人的语音转化为可理解的文本,无需依赖网络连接,极大地提升了语音识别的便捷性和实用性。 一、什么是离线语音识别 离线语音识别是指在设备本地进行语音信号的识别和转换,而无需依赖互联网连接或云端服务。具体来说,离线语音识别是借助本地的语音识别引擎和算法,在设备上对用户的语音输入进行处理和解析,将语音信号转化为文本或语义结果。 与传统的云端语音识别相比,离线语音识别的工作原理是将语音识别技术算法和模型部署在用户的设备上,通过设备内部的处理能力进行语音信号的分析和识别,而不需要将语音数据上传至云...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 语音芯片,语音识别,语音控制,语音模块,离线语音 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-24 17:49:00
- 方言离线语音控制场景解决方案
- 随着科技的不断发展,离线语音识别技术已经变得越来越成熟。在日常生活中,老人或小孩可能会遇到一些困难,如操作复杂的电子设备。为了解决这一问题,离线语音识别模块成为了一个很好的解决方案。 一般情况下,留守老人和小孩说方言比较多,在雷龙离线语音模块自定义语音的帮助下,老人或小孩不再需要手动操作复杂的电子设备。他们只需对设备用方言说出自己的需求,即可实现设备的控制。这一功能对于老人和小孩来说非常友好,降低了他们使用设备的门槛。 在实际应用中,老人或小孩只需简单地对设备说出自己的需求,即可完成对设备的控制。例如,如果老人想要打开电视机,他只需对遥控器说:“打开电视”,即可完成操作。如果小孩想要...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 方言语音模块,方言语音控制,小语种语音模块,小语种语音控制,支持方言唤醒的语音模块 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-17 17:57:00
- 离线语音识别和控制的工作原理及应用
- 引言 离线语音识别是指在没有网络连接的情况下,通过在本地设备上进行语音信号处理和识别,实现语音命令的转化和执行。随着智能设备的普及,离线语音识别技术在智能客服、电话会议、智能交通等领域的应用越来越广泛。本文将深入探讨离线语音识别的工作原理,以及其所使用的技术。 一、离线语音识别的工作原理 离线语音识别的工作原理包括信号采集、预处理、特征提取和匹配等步骤。下面我们逐一详细介绍这些步骤: 1.信号采集 离线语音识别系统的第一步是信号采集。声音信号通过麦克风(传感器)以电信号的形式被捕捉到,这是后续处理的基础。 2.预处理 预处理阶段包括去除噪声、回声消除、降噪等处理,以提高语音信号...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 离线语音识别模块 离线语音控制 语音控制 语音芯片 语音模组 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-07 18:06:00
- 思必驰:离线语音识别芯片简介
- 一.使用场景 夏天某个凉爽的早晨,当你躺在床上玩着手机,突然一阵困意袭来,原来已经中午了,此时你一个侧身准备休息,突然发现一阵酷热袭来,你定睛一看,原来是风扇没有打开,这个睡姿很舒服你又不想起床怎么办?此时如果你有一个智能语音风扇,你只需要说一句打开风扇即可。关于语音识别这个功能,市面上有多家公司开发有关离线识别的芯片和算法,可是识别效果不是很理想,但是思必驰是例外,该公司的芯片唤醒率和识别率均高于市场同行,抗噪音的能力也非常优秀。 二.思必驰芯片简介 本文主要介绍思必驰股份有限公司推出的一款离线语音识别芯片。该芯片是根据智能语音交互市场需求及思必驰算法的发展方向定义开发的“芯片+算法”人工...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 离线语音 语音识别 语音模块 语音控制 智能语音 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-10-19 18:07:00
- 使用语音模块时,这些常见问题和处理办法你知道吗?
- 大家对于能够发声的玩具或者电子产品并不会感到陌生,而要这些产品能够发出声音则需要使用相应的语音模块将各种声音内容录制进去,然后组装到产品之中,通过电路控制来达到发声甚至是录音播放的目的。那么企业在使用语音模块时会有哪些常见问题及处理办法呢?指示灯正常闪动,但是与电脑软件连接不上并显示“搜索设备”因为有的语音模块转换器达不到高速率,所以在录音时需要使用低速,因此当出现这种问题时就要把模块的几组端子短接,并且将录音界面勾选上“低速”选项。然后再开始正常操作录音。但是如果专业的语音模块转换器只能发而不能收或者接收有问题,那么就要在录音界面勾选“无握手”选项。指示灯待命时闪动,但是触发后没有反应仍然...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片,语音模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-11-17 14:34:00
- 眼部按摩仪语音控制芯片方案设计——NRK330X
- 由于长时间近距离用眼、高强度用眼,眼睛很容易出现疲劳、干涩、甚至引发炎症。如果眼睛长时间得不到放松,特别容易引起眼部的各种疾病,如结膜炎。而眼部按摩仪可以有效地改善眼部的血液循环以及新陈代谢,增加眼部肌肉的调节能力,达到改善视力的目的,每天坚持使用五至十分钟,即可帮助消除由于睡眠不足和血液循环不畅形成的眼袋及黑眼圈,加强眼部细胞的新陈代谢。抚平眼角皱纹,使眼角的肌肤更加的光泽富有弹性。眼部按摩仪语音控制方案设计需求:1、眼部按摩仪体积较小,多种功能集中在一个按键上,在使用过程中,我们的眼睛是被罩住的,只能用手乱按,不能更好地切换模式,不能更好地给眼部减压。2、想要同时进行多种模式时,要一个一...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片方案 语音控制芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-11 16:44:00
- NRK3301语音识别模块在头盔上的应用方案
- 据统计,我国电动自行车年销量超过3000万辆,电动两轮、三轮自行车保有量已超过3亿辆,并且仍在快速增长。电动车已经成为城市日常出行的主要交通工具之一,庞大的用户体量也给交通治理带来了不小的难度,不佩戴头盔造成二次人身伤害的事件屡屡发生,枯燥、重复的中长距离骑行也促使骑行者发生超速、逆行、骑行看手机等行为,进而增加交通事故的产生。头盔是交通事故中保护电动车车主安全的最后一道屏障。为了增加骑行用户的安全保护,改善骑行用户的出行体验,让用户从被动使用头盔到主动佩戴头盔,头盔厂家与九芯电子合作,推出了语音智能头盔,它具备首家骑行专用的智能语音交互系统以及头部姿态识别能力,解决了骑行时智能产品的交互可...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音模块 语音识别模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-19 13:51:00
- 市面上常用的语音识别模块有哪些组件?
- 语音识别模块又被称为语音识别系统,通俗点说具有识别功能的语音芯片组块,它广泛应用于各行各业,高品质经久耐用的语音模块在赋予电子产品智能化的同时最大限度的为人们提供方便的服务。那么,市面上常用的语音识别模块包含哪些组件?!今天一起和九芯电子小编了解一下。1、功放模块为了能够听到更好的语音我们需要功放模块的帮助,语音模块除了可以收集各种各样的语音外还需要通过功放来让大众所听到,这样才能够很好将语音功放出来让人们听到,其中的功放模块也是非常重要的一部分,有了它才能够让模块更加完整组成一个接收与播放都灵活自如的语音模块。2、控制器语音模块作为便利我们生活一项新兴事物,它其中比不可少多种控制器与传输器...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别模块 语音模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-26 18:04:00
- VT100语音识别模块(本地语音,无需联网)
- VT100语音识别模块--无需二次开发--无需更改原有的电路板设计,直接集成--可以用最快的速度让你的产品出货,无需漫长的开发等待这款语音识别模块,需要开发人员自备咪头和喇叭,不做赠送。本款模块可以根据功能需求定制,可提供技术支持。
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 语音识别,离线语音,语音识别模块 发帖人:IC小妹 发帖时间:2019-05-15 16:46:00
返回