结果:找到"无刷电机控制器用MOS",相关内容1000条
  • 直流有刷电机驱动IC国产替代CFM4137
  • CFM4137为照相机、消费品、玩具和其他低压或电池驱动的运动控制应用程序提供了一个集成的电机驱动器解决方案。该设备可以驱动低压直流电机或其他设备,如电磁阀。CFM4137可提供高达1.8A的输出电流。电机电源电压为0V~11V,设备电源电压为1.9V~6V。CFM4137是一个h型桥接驱动器,它可以通过PWM接口(IN1或IN2)来控制输出来驱动直流电机。包括一个低功耗睡眠模式,可以使用nSLEEP大头针启用。该装置通过将必要的驱动FET和FET控制电路集成到单个装置中,大大减少了电机驱动系统的组件计数。此外,CFM4137增加了传统离散实现之外的保护功能:欠压锁定、过电流保护和热关闭。应...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 驱动 IC 发帖人:领越Victor 发帖时间:2024-01-10 16:31:00
  • 承接无刷电机控制器定制开发
  • 本团队全职承接无刷电机控制器开发,包括方波FOC,有感,无感,单驱双驱等。邮箱:zzwwpp@foxmail.com
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 发帖人:云和月儿 发帖时间:2023-08-24 18:01:00
  • 接layout项目
  • 本人对电机驱动类电子产品的设计具有丰富的经验,主导过多类产品开发,开发产品大部分已投入市场中。现利用业余时间承接PCB设计,有需要联系。提供最优质的设计服务!遵循保密的原则,让您更放心。合作项目,可以提供样机的成本控制辅助服务,在不改动软件的情况下,优化电控成本。合作内容:电路设计,PCBLAYOUT期待您的洽淡
  • 所属专栏: Layout布线 标签: layout 发帖人:木木电控 发帖时间:2022-10-17 22:14:00
  • DRV8313无刷电机驱动器功能不正常
  • 自己参考稚晖君和其他开源方案之后,打算设计一个SimpleFOC的驱动板,MCU是STM32F411CEU,驱动芯片用的是DRV8313打样之后发现程序烧录没有问题,但是测试开环速度模式的时候,电机转动不正常,具体表现就是:如果直接单独给驱动板供电,电机将没有反应;如果利用电脑先给单片机供电,然后再给驱动板供电(相当于先给MCU供电,再给功率部分供电),从0开始慢慢升高安全电源的最大电流,电机将会按照设定转速进行旋转,升高至1.5A左右时,电机停止转动,DRV8313报错(FAULT引脚变成了低电平)请问各位大佬们,这是原理图设计的问题还是什么其他的问题呢?原理图如下:
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SimpleFOC 驱动 发帖人:Ronaldo79 发帖时间:2022-09-18 21:27:00
  • 电机专用MCU芯片LCM32F037系列内容介绍
  • LCP037B*32系列是32位内核的面向电机控制等应用领域的高性能处理器,同时集成了三相半桥栅极驱动模块,可直接驱动6个N型MOSFET。产品特性:·96MHz32位M0内核·支持三种低功耗模式:睡眠模式、停机模式、超低功耗停机模式·三相半桥栅极驱动模块·工业级工作温度·32KBytes嵌入式Flash(位宽32bit),支持预取功能和读/写保护·4KBytesSRAM(位宽32bit),分为两个独立分区,每个分区2Kbytes·两路UART,两路SPI,一路I2C·1个16位高级控制定时器TIM1·5个16位通用定时器,TIM3/14/15/16/17·1个16位基本定时器TIM6·1个...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 三相、直流 发帖人:赵S528 发帖时间:2022-06-22 10:24:00
  • MC33035DWR2G大电流驱动器可控制3相MOSFET电桥直流无刷电机控制器
  • MC33035DWR2G是一款高性能的第二代单片无刷直流电机控制器,包含了实施全功能开环、三相或四相电机控制系统所需的所有有效功能。用于正确换向顺序的转子位置解码器、能够为传感器供电的温度补偿参考、频率可编程的锯齿波振荡器、三个开路收集器顶部驱动器,以及三个高电流图腾柱底部驱动器,适用于驱动功率MOSFET。还包含了保护功能,有欠压锁定、按周期电流限制且带有可选择时间延迟的关断模式、内部高温关断以及可以接口到微处理器控制系统中的独特故障输出。典型的电机控制功能包括开环速度、前向或反向、运行启用和动态制动。MC33035DWR2G用于运行电子传感器相位为60°/300°或120°/240°的无...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MC33035DWR2G 直流 发帖人:Hailey 发帖时间:2021-12-22 14:22:00
  • 小型直流无刷电机的控制系统(三)
  • 数字地和模拟地的隔离电路数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整个PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理数字地、模拟地公地的问题。在PCB板内部,数字地和模拟地实际上是分开的,它们之间互不连接。电路如图1所示图1数字地和模拟地隔离电路图中电容能滤去电压中的谐波分量。电路中起隔离作用的是线圈L2和L3。数字地和模拟地在这里分开之后,在其它地方的是不会再相见了。换相控制电路换相控制电路主要由6个功率效应管、一些外围电阻和三极管组成。是控制系统硬件部分的主要组成部分,现分几个部分分别介绍。(1)PWM信号放大电路主...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 系统 发帖人:Genson 发帖时间:2019-02-16 16:43:00
  • 18年新款C2000PiccoloMCU推荐——TMS320F280049
  • 芯片简介TMS320F280049是TI最新C2000Piccolo系列(该系列的最高级型号为TMS320F280049C,具有可配置逻辑块CLB,而不带C标的则没有CLB)。该系列芯片带有能与TMS320F2837x级Delfino系列芯片相媲美的超强外设+复杂数学处理能力,但价格定位在2807x和2806x之间。笔者认为,新产品若采用此型号芯片,能以接近2806x的价格,获得更低的功耗和足以与2807x媲美的性能和外设,因此十分值得开发数字电源、电机驱动器的工程师和学生朋友们使用!笔者自己已经在最新的项目中采用了该型号的芯片,这款芯片功能确实十分强大,相比之前流行的28335来说,各方面...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: C2000 TI DSP MCU 发帖人:njyq2008 发帖时间:2018-06-11 20:27:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: