结果:找到"无标识的贴片电容、电容值",相关内容1000条
  • ​电容的谐振频率
  • 电容的谐振频率单纯的电容或者电感哪里来的谐振频率一说?对应的谐振频率不是有LC或者RC才对吗?R和L都是未知的情况下,这些谐振频率
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​谐振频率 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-09-18 16:18:00
  • 双电层电容器和赝电容器区别
  •   双电层电容器和赝电容器区别  1、炭材料的稳定性、导电性要好,由于双电层利用的是材料的表面,而这些过渡金属氧化物能够利用体相,所以质量比电容要高很多,但是主要是理论值,且循环寿命和倍率受限制。  2、双电层电容是通过电极表面吸附电荷进行储能,而赝电容是通过活性电极材料进行氧化还原反应进行储能。  3、双层电容器从储能机理上面分的话,双层电容器分为双电层电容器和赝电容器。是一种新型储能装置,它具有功率密度高、充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。双层电容器用途广泛。  双电层电容器  双电层电容器是超级电容器的一种,是一种新型储能装置。双电层电容器其双电层的间距极小...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 双器 赝 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-16 11:21:00
  • 何为无极性电容?是干什么用的?
  •   无极电容就是众多电容中的一种,根据电容的极性可以将电容分为无极性电容和有极性电容两种,而此篇文章我将给大家说说,何为无极性电容?它到底是干什么用的?无极性电容该如何选用?下面主要通过以上三个问题来给大家详细讲讲:  第一个问题:何为无极性电容?  很简单,无极电容就是没有极性电源正负极的电容器,无极性电容器的两个电极可以在电路中随意的接入。因为这款电容不存在漏电的现象,主要应用在耦合,退耦,反馈,补偿,振荡等电路中。下图为无极性电容参考图。  第二个问题:无极性电容到底是干什么用的?  无极性电容应用在纯交流电路中,并且由于它的容值比较小,也可以应用在高频滤波,下面就给大家举例说明该电容...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 极性 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-13 13:47:00
  • 电路板上无标识的贴片电容如何判断电容值
  • 贴片电阻一般都有标识,可以直接看到阻值大小,但是电容基本上没有任何的标识,一但损坏,只能是去猜电容值。不知有什么办法来搞定这个问题。
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:蓝蓝的天上白云跑 发帖时间:2017-08-18 16:06:00
  • 为什么电容的pdf都没有esr值
  • 查了好几个品牌的pdf,有的只是说了lowesr,有的根本不提esr,感觉选个型好难。请教下,普通的0603和0402的1uf-10uf的esr一般在多少
  • 所属专栏: 技术交流 标签: esr 发帖人:qwerty 发帖时间:2017-08-12 11:56:00
  • 安规电容
  • 安规电容1、概述安规电容器是行业对抑制电源电磁干扰用固定电容器的俗称,因为该类电容符合安全规范、且通过安全规范测试/认证,同时其本体印刷有多个国家的安全认证LOGO/标志,故而称为安规电容器。此类电容在实际应用中的“安规”表现在:即使电容器失效后,也不会导致电击,不危及人身安全;此外,它采用阻燃材料制造,顶多会爆炸(只是炸裂,没有火产生,只产生气体),然后就是短路,不会导致火灾发生。【引申】安全规范(简称“安规”)安全规范对产品的装置与电子组件有明确的陈述及指导,以避免由于设计不良或使用不当而导致电击、能量(打火/拉弧/爆炸)、火灾、辐射、机械与热/高温危险、化学危险等事故和灾害,要求生产厂...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 基础 发帖人:立创快报 发帖时间:2017-08-08 11:52:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: