结果:找到"无线收发",相关内容1000条
- Ci2454—集成无线收发器和8位RISCMCU的SOC芯片
- Ci2454是一款集成无线收发器和8位RISC(精简指令集)MCU的SOC芯片。主要应用在遥控玩具、智能灯控、数据透传、工业控制等领域。主要特性无线收发器主要特性MCU主要特性相关图示CI2454封装图
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 8位RISC MCU,SOC芯片,无线收发器 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-11-07 15:57:00
- 2.4G无线射频方案--SI24R1
- Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24l01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以及M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R1 模块 2.4G 无线 收发 IC 无线收发 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:42:00
- VishaySiliconix单端总线收发器SI9241AEY简要分析
- 自2011年,第一颗2.4G收发一体芯片SI24R1的推出,到后续单发的SI24R2,以及2.4G内置MCU的SI24R2E,还有近年来最新推出的大功率的2.4G单发芯片SI24R2F,SI系列的芯片一直是业内有源RFID应用的引领者。今天要给大家说一个好消息,单端总线收发器SI9241AEY也推出了新的国产替代芯片DP9241,目前原厂已经测试样品通过,投入市场大批量生产了。今天小编就先给大家说一说VishaySiliconix的Si9241AEY。Si9241AEY是一个单片总线收发器提供汽车双向串行通信诊断应用程序。该装置具有过电压保护和VBAT短路。收发信管脚受到保护可以驱动超过VB...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Vishay 单端 总线 收发器 SI9241AEY 收发 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-25 15:40:00
- 关于SX1262IMLTRT、SX1261、SX1268选型指南分析对比
- 今天这个篇幅我们继续来探讨下LORA领域的相关芯片,Semtech公司推出的SX1261/62/68系列的芯片,不知道各位朋友有没有了解过这系列芯片,一开始推出市场,就是打着特殊的LoRa调制方式、低功耗跟超远距离传输的卖点。而事实上,这系列芯片的功能也确实更为强大,体积方面也有优势。现在我们就重点关于SX1262、SX1261、SX1268这三款芯片的选型指南进行分析对比。产品简述:SX1261、SX1262和SX1268等无线电收发器是远程无线应用的理想选择。这几款芯片的电池寿命都很长,只有4.2m.A的有源接收电流消耗。SX1261可以传输高达+15dBm,而SX1262和SX1268...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SX1262 1268 lora asr 无线 元距离 Semtech 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-22 15:27:00
- Semtech低功耗LORA技术SX1276/SX1278无线收发器芯片对比分析
- 近年来,LORA技术低功耗广域网络,在大大小小的行业活动中,一直都是物联网的一个热门话题。LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915MHz等。基于LorawAN的网络能够提供安全的数据传输距离远的双向通信,并且用最少的网络基础设施覆盖城市区域。适用于密集度更高,局部区域,具有相对独立、信号更强、成本更低等特点。能在保证更远距离的通信传输的同时,最大限度的降低功耗,节约传输成本。那么今天,我们就来探讨一下LORA芯片中的两款:SX1276和SX1278。SX1276/78是Semtech公司推出的一款远距离、低功耗的无线收发器,是一款性能高的物联网无线收发器,具备特殊的LoRa...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Semtech 远距离 lora sx1276 sx1278 无线 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 14:02:00
- SI9241AEY-T1-E3单端总线收发器
- SI9241AEY-E3,驱动器,接收器,收发器
- 所属专栏: 技术交流 标签: 收发器 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-07-11 11:02:00
- 无线接收芯片2210LC
- 无线接收芯片.外部电路简单.技术问题来这里交流
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 无线接收芯片 发帖人:电子狂人 发帖时间:2018-04-10 14:56:00
- 无线收发芯片/BC7601双十一未班车
- 大家期待已久的低功耗蓝牙无线收发芯片/BC7601,总算入库了,搭上了双十一未班车,具体性能参看http://club.szlcsc.com/article/details_9664_1.html#floor_8
- 所属专栏: 代售推荐 标签: BLE收发芯片 无线收发芯片 串口蓝牙 发帖人:凡凡 发帖时间:2017-11-11 22:14:00
- 5.1家庭影院无线音频收发器
- 图片
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 无线音频收发器 发帖人:无线音频模块 发帖时间:2017-11-05 00:09:00
- SE8R01替代nrf24L01无线收发芯片才一块多钱
- 最便宜的2.4g无线收发芯片,下面是具体参考实例SE8R01详细资料.rar
- 所属专栏: 器件替换 标签: SE8R01 nrf24L01 无线收发 发帖人:老野 发帖时间:2017-06-08 14:07:00
返回