结果:找到"易飞扬光模块",相关内容1000条
- 推荐:100GQSFP28光模块产品数据连接解决方案
- 数据通信的传输从前几年的40G发展到了现在的100G、200G甚至400G,光模块的封装也从之前的GBIC发展到今天的QSFP28光模块,可以说100GQSFP28光模块是这一大数据时代的产物。并且根据权威机构统计,到2018年,全球将会有38%的服务供应商部署100G网络,这意味着100G时代已经到来。市面上光模块的产品有很多,而100GQSFP28家族产品中,包括:100GQSFP28光模块,100GQSFP28AOC有源光缆、100GQSFP28DAC高速线缆。100GQSFP28光模块诞生100GQSFP28光模块首次出现是在2013年,经过近几年的发展,100GQSFP28光模块已...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 光模块 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-09 14:28:00
- 什么是CPRI?CPRI和obsai光模块产品的应用介绍
- 通用公共射频数字接口(CPRI)是一种标准化协议,定义了无线基础设施基站的射频设备控制(REC)和射频设备(RE)之间的数字接口。这实现了不同供应商设备的互操作性,保护了无线服务提供商的软件投入。CPRI还在不断发展,线路速率也在不断提高,目前最新标准V7.0最高工作速率已经高达24.3Gbps,应对的是25GbpsSFP28光模块可以满足其工作速率需求。移动通信系统简介图CPRI/OBSAI标准背景知识1、3G时代分布式基站具备巨大优势分布式基站具备低成本、高性能、快速运营等特性,能够大大节省运营商的建网与运维成本。因此分布式基站成为当前3G网络建设的最主要选择。2、分布式基站核心理念把传...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CPRI CPRI光模块 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-01 15:23:00
- 100GCFP光模块有哪些?详解CFP光模块全系列产品
- 100G光模块的封装有多种,从2000年开始到现今,光模块封装类型得到了快速发展,主要的封装类型有:GBIC、SFP、XENPAK、SNAP12、X2、XFP、SFP+、QSFP/QSFP+、CFP、CXP。随着数据中心、互联网的高速发展,光模块封装封装方式也随着更新迭代,有些光模块因已经不能满足现在的数据传输因此被淘汰,有些光模块随着数据数据中心、互联网提速而发生升级改版,例如:100GCFP光模块。100GCFP光模块有哪些?CFP光模块全系列产品又有哪些?下面我们继续探讨。目前,100GCFP系列光模块主要有三种不同大小的封装:CFP、CFP2和CFP4,如下图所示,CFP光模块的尺寸...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G CFP光模块 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-27 15:46:00
- 什么是CWDM光模块?有什么应用和优点?
- 光模块根据封装可以分为GBIC、SFP、XENPAK、SNAP12、X2、XFP、SFP+、QSFP/QSFP+、CFP、CXP等封装方式,根据传输速率可以分为10G、25G、40G、100G、200G光模块等,但是,CWDM光模块是什么,有哪些的应用和优点,你知道吗?什么是CWDM光模块?CWDM光模块是一种采用CWDM技术的光模块,用于实现现有网络设备与CWDM多路复用器/解复用器之间的连接。当与CWDM复用器/解复用器一起使用时,CWDM光模块可以通过在同一单个光纤上传输具有单独光波长(1270nm至1610nm)的多个数据通道来增加网络容量。CWDM光模块有哪些封装方式?CWDMGB...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM光模块 易飞扬光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-10 14:26:00
- 【产品评测】100GQSFP28CWDM4光模块怎么样?好不好?
- 100G数据传输速率是在各大厂商和用户的需求之下发展起来的。而QSFP28光模块封装更是光模块封装的进步表现。100GQSFP28CWDM4光模块怎么样?好不好?下面易飞扬通信就给大家讲述一下。【光模块封装】100GQSFP28CWDM4光模块采用的光模块封装是QSFP28,它是一种可用来支持100G传输的光模块,为目前超大型数据中心不断增加传输速率的需求提供了理想解决方案,QSFP28光模块的封装大小比CFP4光模块更小,这意味着QSFP28光模块在交换机上具有更高的端口密度。【数字诊断功能】100GQSFP28CWDM4光模块内置数字诊断功能,可以有效监测光模块发射光功率、接收光功率、温...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 QSFP28光模块 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-08 15:29:00
- 光模块的选择和使用注意事项
- 随着光通讯和光网络的发展,光模块的地位越加重要,越来的多的光模块封装产生,光模块的速率也越来越大。现在市面上的光模块可以分为三种:一种是原装光模块、一种是二手光模块、一种是兼容光模块;这三种光模块之间是存在着一定的区别的。原装光光模块的价格是三种光模块中最贵的,性价比让很多厂商望而却步;二手光模块、顾名思义,二手,价格虽然便宜,但是可能会存在问题;兼容光模块,这个类型的光模块是众多厂商的最爱选择了,其性能与原装光模块几乎无二,而在价格上更比原装光模块便宜好几倍,这也是兼容光模块能大热的原因。但是,林子大了,什么鸟都有。兼容光模块的大热,让很多人将目光投到这里,这其中,也不缺用次充好的存在。那...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块选择 易飞扬光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-05 15:19:00
- 100G光模块专题:100G光模块概述、优点和应用
- 用户对数据传输需求的增长,意味着光通讯供应商不能只停留在25G、40G这些数据传输阶段。近两年来,由于光学行业以“100G网络部署”为中心进行发展,100G光模块在数据中心市场上得以快速发展。100G光模块甚至成为这个时代某一个阶段的潮流。今天我们就来谈谈100G光模块这一大数据时代的产物。市面上,光模块的封装有很多种,但是,100G光模块是封装为CFP/CFP2/CFP4/QSFP28的光模块,并且传输速率为100G的光模块。下面,易飞扬通信为大家详细介绍一下100G光模块概述、优点和应用。100G光模块的技术发展100G光模块的技术方案最早要追溯到2010年,IEEE802.3ba项目组...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 易飞扬光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-01-30 14:27:00
- 解密100GQSFP28光模块种类、解决方案
- 过去几年,40G网络十分盛行,现在据权威机构统计,到2018年,全球将会有38%的服务供应商部署100G网络,这意味着100G光模块就是这一大数据时代的产物。而100GQSFP28光模块更是受到各大供应商的喜爱。下面,易飞扬通信为大家详细介绍一下100GQSFP28光模块种类和解决方案等。100GQSFP28光模块是什么顾名思义,100GQSFP28光模块就是传输数据为100G、封装形式为QSFP28的光模块。更加详细来说,100GQSFP28光模块是一个4通道全双工光模块,传输数据速率每通道最高可达26Gbps,主要应用于10G互联光网络。100GQSFP28光模块结构光模块发射部分是:输...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 QSFP28光模块 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2017-12-27 14:46:00
- 介绍:100G-PSM4QSFP28光模块标准、原理是什么?
- 随着网络宽带的增长,10G、25G、56G等速率的传输已经慢慢不能满足通信数据的传输要求。在这样的情况之前,厂商、用户都需要一种更高速率的数据传输。那么,100G光模块的传输速率成为了必然的解决方案。但是,速率的提升,也意味着成本也会随着相对应提升,那么,有没有哪一种光模块的数据传输速率达到了100G,而成本也相对较低的呢。今天小编给大家介绍一款解决方案-100G-PSM4QSFP28光模块。什么是100GPSM4(标准)?100GbpsPMS4标准由MSA组制定。该标准定义了一个低成本的解决方案来实现长距离数据中心间的互联。随着数据中心规模的进一步增大和光纤传输速率的提高,人们需要一种能够...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 QSFP28光模块 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2017-12-22 14:55:00
- 200G光模块有哪些?详解易飞扬200GQSFP-DDSR8光模块
- 随着近年来光通信的快速发展,用户对网络需求也顺势猛增,光模块也经历了10G-40G-100G或10G-25G-100G发展的趋势,100G光模块应运而生,并在市场中迅速崛起,在构建100G网络系统中发挥了至关重要的作用。我们知道,现在100G光模块封装有QSFP28光模块、CFP/CFP2/CFP4光模块。其中QSFP28光模块与QSFP光模块的设计理念相同,有四个发射和接收端口,每个通道传输速率高达28Gbps。具有端口、宽带、成本等优点,是目前100G光模块的主流封装方式,如100GQSFP28光模块。尽管100G光模块已成市场主流,但对带宽、端口密度、以及系统能耗量的要求依然在不断提高...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G光模块 易飞扬光模块 SR8光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2017-11-24 15:43:00
返回