结果:找到"易飞扬通信",相关内容554条
- 一分钟了解千兆与万兆光模块的那些事儿
- 听过最好的关于提问问题答案的一句话就是:问题即是答案,即你想知道的答案就在你提出的问题里。这句话言简意赅,又不失内涵。好了,不谈生活哲理了,今天将大家对于千兆光模块和万兆模块关心的一些事儿进行了汇总,我们来看一下答案是怎样藏在问题中的吧。千兆光模块和万兆光模块是什么?千兆,即千兆以太网(GigabitEthernet,GE),千兆以太网的速率是1250Mbps=1.25Gbps,为了方便,目前行业已基本达成共识也会叫1000Mbps;万兆,即万兆以太网(10GigabitEthernet,10GE)。千兆光模块:传输速率为1.25Gbps,即1.25G光模块,其封装形式为SFP和SFF,应用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 易飞扬 光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-28 16:16:00
- 低速率光模块和高速率光模块哪个好呢?25G光模块VS100G光模块
- 随着通信市场的快速发展,光模块涌现出大量不同的封装和不同的速率。而100G光模块因具有较高的速率和较小的封装成为市场的宠儿,但是,在高速率横行的情况之下,低速率光模块依然坚强的活着。那么,低速率光模块和高速率光模块哪个好呢?在本文中,易飞扬通信将给大家详细介绍25G光模块和100G光模块。25G光模块介绍25G以太网根据IEEE802.3by协议制定,可实现3到5米的铜双轴线以及100米的多模光纤传输,旨在满足更多客户的需求,即10G以太网的速度标准满足不了大中企业网络流量高速增长的需求,而100G速度标准又太高,有些浪费,因此25G以太网标准的出现正好弥补了两者的不足。而25GSFP28光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 易飞扬 光通信 光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-24 17:45:00
- 易飞扬100GCFPDCO通过国内外设备商测试验证
- 近日,易飞扬公司联合中国、中东等国家的设备商,进行100G相干光传输测试,圆满地完成既定目标测试。此次测试标志着易飞扬公司相干光模块商业化征程的开启,是易飞扬技术发展中的一个里程碑。相干光通信,一直以来是光通信技术制高点。易飞扬秉承光互连设计革新者的理念,于2018年初正式投资进入相干光模块开发,开放性地与上游供应链进行战略合作,在低功耗设计、信号调制模型上进行优化创新,取得了重大成果。目前优化的算法模型支持长距离2000km链路传输。为顺利启动商用,易飞扬于近日邀请国内外相关厂商,在OTN传输设备上进行了联合测试,在兼容性、业务开通和传输性能等方面均取得优异的效果。测试实验也充分验证了当前...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 易飞扬 相干光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-16 17:59:00
- 工业级波分复用模块在5G部署中的应用
- 5G是当下最为热门的话题,从去年开始,全球运营商就已经在自己的网络上测试5G技术;截至2018年11月,全球182家运营商已在78个国家进行了5G试运营和投资。随着5G技术的发展,更高速率的光模块将在更高密度的蜂窝基站上部署,而这给工业级波分产品带来了新的发展机会。由于工业波分模块在5G市场的重要地位,易飞扬(Gigalight)开始着手对高速率工业级波分模块的研制,并取得了一些成果。10G/25G光学器件在5G市场的预测在过去的3G/4GLTE部署中,2.5G/10G光模块占据了主流;而随着5G商业服务和应用的快节奏,尤其是无线前传市场的空前激增,25G光模块的需求也在不断增加。下图是来自...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 易飞扬 光通信 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-28 17:30:00
- 什么是28G光模块?介绍28G光模块各项参数
- 光模块的封装和速率有多种,有10G/25G/28G/40G/56G/100G/200/400G等速率的光模块,有cfp/cfp2/cfp4/qsfp28/qsfp/sfp28等封装的光模块;市场的高速发展,越来越多人将目光聚焦到更高速率的光模块上,而在本文中,易飞扬通信将给大家介绍的是另外一款光模块——28GSFP28光模块.什么是28G光模块?28G光模块又有哪些参数?各位客官请继续往下看。什么是28G光模块?顾名思义,28G光模块就是传输速率为28G、封装为sfp28的光模块。并且参照易飞扬通信上28G光模块的介绍,它是一款单通道、支持热插拔SFP28封装、用于32G光纤通道连接。28G...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 28G光模块 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-08 16:29:00
- 什么是无源WDMPON模块?介绍WDMPON模块网络原理和分类
- WDMPON,无源光网络(PON)是解决接入网“最后一公里”、实现FTTX的最具吸引力的技术。“无源”是指ODN中不含有任何有源电子器件及电子电源,全部由光分路器(Splitter)等无源器件组成。因此,其管理维护的成本较低,这是PON在接入网发展中最具优势的一面。WDM-PON的基本原理和特点WDMPON是一种采用波分复用技术的、点对点的无源光网络。即在同一根光纤中,双向采用的波长数目大于3个以上,利用波分复用技术实行上行接入,能够以较低的成本提供较大的工作宽带,是光纤接入未来重要的发展方向。波分复用型无源光网络(WDMPON)分类PON按信号分配方式可以分为功率分割型无源光网络(PSPO...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM PON模块 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-28 14:19:00
- 百科:WDM基础知识
- 接触光通信行业的都听过WDM波分复用这个词吧,但是,WDM是什么呢?易飞扬通信将在本文做一个详细介绍。WDM是什么WDM是WavelengthDivisionMultiplexing,简称:波分复用;是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。WDM产生的背景随着各种业务...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM知识 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-21 16:38:00
- 高速线缆相比有源光缆有什么优势?怎样选择和应用?
- 在近些年来,数据中心的高速发展,厂商、用户对于数据传输数据的增大;光模块速率从25G、40G发展到现在的100G、200G等,相对应地,光纤光缆也也有了改进。例如:有源光缆AOC.有源光缆AOC可以说是针对大数据时代,高密度、高带宽应用而产生的新型传输介质,相较于传统线缆,有源光缆具有传输速率高、传输距离长、能耗低、使用方便等诸多优点,能够帮助通信设备享受到光传输的巨大优势,是数据中心、消费电子等领域理想的传输线缆。但是,为什么在这样的优势之下,高速线缆还是可以在市场上发展呢?首先,我们来了解一下高速线缆。高速线缆(DirectAttachCable,简称DAC)通常是以固定长度采购、两端带...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高速线缆 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-15 16:33:00
- QSFP28光模块专题:介绍QSFP28光模块基础知识和类型
- 人们对于网络、数据传输的需求持续增大,推动者整个光通信行业的快速发展。传输速率从低速提升至现在的100G、200G甚至400G,100G可以说是这些年受到市场追捧的宠物,但是,不只是100G受到市场的追捧,QSFP28光模块的封装也是市场的一大组成。那么,QSFP8光模块封装有哪些基础知识是需要我们认识的呢?易飞扬通信将在本文给大家做详细的介绍。第一代100G光模块是CFP光模块,体积非常大,随后出现了CFP2和CFP4光模块,其中CFP4光模块是目前最新一代的100G光模块,其宽度只有CFP光模块的1/4,封装大小和QSFP+光模块的封装大小一致。而QSFP28光模块的封装大小比CFP4光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: QSFP28光模块 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-15 14:26:00
- 光纤专题:全面介绍光纤和光纤接口
- 大家都知道,信息通信离不开光纤的传输。大部分人都只是知道有光纤这个事物存在,但是却不知道其确切的信息。例如:什么是光纤?有哪些类型?工作原理是什么等等,下面,下面,易飞扬通信详细给大家介绍介绍。什么是光纤?光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。[在这里要注意]光纤和光缆是有区别的:光导纤维是一种传输光束的细而柔软的媒质。光导纤维电缆由一捆纤维组成,简称为光缆。光纤是光缆的核心部分,光纤经过一些构件极其附属保护层的保护就构成了光缆.光纤大小在多模光纤中,芯的直径是50μm和62.5μm两种,大致与人的头发的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤接口 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-12 15:44:00
返回