结果:找到"是NB-IoT",相关内容197条
- 安信可科技正式进军5GNB-IoT广域网市场
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安信可科技正式进军5G NB-IoT广域网市场 发帖人:爱学习123456 发帖时间:2021-11-12 10:03:00
- 物联网方案(合宙4G+NB+WIFI)、单片机开发
- 本人及伙伴具有3年物联网开发经验使用合宙模块AIR202/AIR302/AIR724等也可进行单片机开发欢迎有需要的朋友联系
- 所属专栏: 项目外包 标签: 物联网 4G NB WIFI 发帖人:来了来了 发帖时间:2021-05-08 09:22:00
- 基于中移物联网NB-iotM5311OpenCPU开发RTU(远程遥测终端单元)
- M5311是一款高性能、低功耗NB-IoT无线通信模组,满足中国移动蜂窝物联网通用模组技术规范。尺寸仅为16mm×18mm×2.2mm,能够最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,有效地帮助客户减小产品尺寸并优化产品成本。供电电压低至2.1V,支持AA干电池,能够最大限度地压榨电池,可以帮助客户获得更长的终端寿命。提供丰富的外部接口,支持外接传感器设备.本案例采用M5311的OpenCPU进而减少一个核心MCU,控制生产成本,提高竞争力,可大量铺设.硬件外设接口包括GPIO、I2C、SPI、PWM、ADC、RTC、FLASH、UART等●支持水计量,电计量和时间计量;●先进的NB-Io...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: NB-iot OpenCPU 物联网 RTU 发帖人:自强不息的波波 发帖时间:2020-09-29 15:05:00
- 最新一款LoRa集成了单芯片SoCASR6501/ASR6502
- 全球先进半导体产品供应商Semtech宣布向阿里云IoT授权LoRa这一IP,打破了LoRa在全球范围内仅有Semtech这一个芯片供应商的局面,使得LoRa在芯片半导体供应市场中更加多元化。特别是现在正处于中美贸易战,贸易形势不明朗,芯片进出口的未来不可预料。现在,国内也拥有了LoRa供应商。阿里云IoT认证的基于ASR6501的RF-AL42UH这一新的LoRa无线方案能有效缓解国内芯片半导体客户的紧张情绪。ASR的ASR6501/ASR6502和ASR6505均是基于SX1262射频收发器设计的SoC芯片按照以往的模块设计,一般采用SX1278、SX1276射频收发器来设计模块,例如安...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LoRa NB-IOT 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-03-11 15:04:00
- NB-IoT标准演进R13-R14
- 2019年7月17我国完成了IMT-2020(5G)候选技术方案的完整提交。据悉,在提交的方案中,NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合,预计2020年6月ITU将正式宣布5G技术方案的诞生。而NB-IoT也将成为未来5G物联网主流技术。截止目前,NB-IoT在全国范围内完成了超过300多个城市的覆盖,终端连接数已经超过6000万,且每年以千万级的数量在递增,覆盖了智慧城市、环保、农业、医疗、物流等各个行业。NB-IoT连接量最大的细分应用领域是表计及消防应用领域,燃气表、水表均已经超过了1000万接入量,烟感也有较大量级的出货。尤其2019年,NB-IoT在表计领域得到了快速增长,在表...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NB-IOT,物联网 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-21 14:18:00
- 求大专物联班用的STM32开发板
- 想找一个给物联网专业的大专生用的STM32开发板,最好能有让外行人觉得高逼格的产品例程
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: STM32 IOT 物联 教学 发帖人:鑫森淼焱垚 发帖时间:2018-06-27 12:28:00
- “缺芯”?周立功电子新推出ZLGMCU!这或许是开发电子产品最快键、最高效的方式!
- 【题前话】赵工点评:为何说这或许是开发电子产品最快键、最高效的方式?因为传统的硬件开发过程,众多原因导致开发效率较低,甚至设计品质较差。而ZLG新推出的这些ZLG116和ZLG217搭配了AMetal(这是一个不依靠MCU厂商和型号的标准API接口,主要实现了将外设操作标准化,避免上层软件和驱动再次开发,提高软件开发效率),它提供了各个外设的驱动程序、丰富的例程和详尽的资料,是工程师进行项目开发的首选,也可用于教学、毕业设计及电子竞赛等。2018年4月16,ZLG推出全新IoTMCU,ZLG116和ZLG217,带你感受AMetal全新编程体验!在中国半导体行业大发展的历史潮流中,在IoT和...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ZLG IoT MCU ZLG116 ZLG217 AMetal 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-04-23 09:04:00
- SN12-B8是NB-IoT窄带物联网无线通讯模块,移动、联通版
- SN12-B8是一款NB-IoT窄带物联网无线通讯模块,此款是:支持移动、联通版的。SN12是一个超小型的NB_IOT无线数据模块。它是基于华为公司旗下的--海思芯片设计而成。SN12设计了丰富的外围接口和强大的软件支持平台,具备友好的二次开发软硬件平台,可以支持多种外围设备,外围通过56pinLCC邮票孔封装接口连接。支持AT等软件设计开发。支持UDP,COAP等协议。参考价格:¥52.84/个采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_193117.html数据手册:Simware_SN12硬件规格书_V1.3.pdfSimware_MD1...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: SN12-B8 是NB-IoT 窄带物联网无线通讯模块,移动、联通版 发帖人:模拟之家 发帖时间:2018-01-31 14:56:00
- Nabto物联网服务器,周末推荐给大家参考
- 现在IOT、智能硬件产品,可谓是红红火火的今天周末无意看到一个有特色、有商业价值的IOT物联网服务器,特记录一下,方便大家日后的参考,暂时还没时间去对比跟其他技术(如MQTT)的关系abto的解决方案是一种简单的交互式的设备连接方案,因此能够即时又直接地通讯并且不依赖云。Nabto的专利技术提供安全的、加密的通讯,穿过防火墙连接到设备,无论它们在哪里以及它们和互联网如何连接。相关资料:Nabto平台简介.pdfNabto隧道通信.pdfNabtoSDKAPI客户端应用手册.pdf官网:http://www.nabto.com
- 所属专栏: 技术交流 标签: Nabto 物联网 IOT 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-07-08 17:39:00
- 【NB-IOT模块推荐】海思NB-IoT方案BC95-B5NB-IoT无线通信模块电信版本
- LTEBC95NB-IoT模组BC95是一款高性能、低功耗的NB-IoT无线通信模块。其尺寸仅为19.9×23.6×2.2mm,能最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,同时有效地帮助客户减小产品尺寸并优化产品成本。BC95在设计上兼容移远通信GSM/GPRS系列的M95模块,方便客户快速、灵活的进行产品设计和升级。BC95采用更易于焊接的LCC封装,可通过标准SMT设备实现模块的快速生产,为客户提供可靠的连接方式,特别适合自动化、大规模、低成本的现代化生产方式。SMT贴片技术也使BC95具有高可靠性,以满足复杂环境下的应用需求。产品概述BC95是一款高性能、低功耗的NB-IoT无线通...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: BC95 NBIOT NB-IoT 电信版本 发帖人:佚风 发帖时间:2017-06-28 19:15:00
返回