结果:找到"普冉",相关内容16条
- 你们觉得这两个示波器选哪个好?普源DHO914S和鼎阳SDS814X+SAG1021I
- 最近想买个新的示波器,看中了两款,普源DHO914S和鼎阳SDS814X+SAG1021I选哪个好?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器 普源 鼎阳 发帖人:zeruns 发帖时间:2024-01-29 00:29:00
- MSO5204RIGOL普源数字示波器
- MSO5204RIGOL普源数字示波器RIGOL普源MSO5204数字示波器产品描述 系列数字示波器是基于RIGOLUltraVisionII代技术的高性能中低端数字示波器,采用9英寸多点电容触摸屏,集7种仪器于一身。具有超高的采样带宽比和存储深度等优异的性能指标,以及精巧便携的外观设计。高集成度的ASIC芯片组和创新性的前端无继电器设计,有效地延长了示波器的使用寿命,降低使用成本。同时,全系列均支持通道数、带宽、仪器功能组合和分析功能的软件升级,可根据不同用户群体的需求量身定制,从而帮助用户节省预算,使用户享受地测试支持与使用体验。RIGOL普源MSO5204数字示波器产品特点JIAN...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: MSO5204 RIGOL普源数字示波器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-10-20 18:34:00
- 铺铜功能疑问
- 专业版如果要实现大面积铺铜,有规则的图案,比如扇形,各铺铜区间加元器件焊盘,铺铜区当导线使用,该怎么操作?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 普通 发帖人:Cogae 发帖时间:2022-08-12 22:55:00
- 赛普拉斯的65nmSRAM与ASIC/FPGA/控制器的接口
- 赛普拉斯瞄准的市场增长速度要快于包括汽车,工业和消费电子市场任内的半导体行业。在安全无线技术,连同MCU,存储器,模拟IC和USB控制器,为物联网领域提供了明显的竞争优势,并在新兴市场(包括联网设备和自动驾驶汽车)上实现了飞跃。cypress代理宇芯电子支持提供驱动、例程以及必要的FAE支持等产品服务。系统设计人员可以使用ERR引脚来监视SRAM中数据的完整性。由于仅当SRAM检测到并纠正了一位错误时才声明ERR信号,因此建议弱下拉该信号以避免在写操作期间或SRAM被禁用时出现中间电压电平。在写周期或芯片禁用周期中,ERR引脚处于HI-Z状态。1、连接ERR引脚无需ERR引脚的赛普拉斯SRA...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 赛普拉斯SRAM,SRAM,CYPRESS 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-13 16:12:00
- 科技杂谈2。逼人发疯的PID
- 本次还是延续以往的DIY风格,来给大家科普一下PID的知识》》》》》》》首先申明一个关键点,PID调整是普遍应用在自动控制领域的一种调整方法,举个栗子,如果机器在自动控制过程当中偏离了设定的轨道(或其他规定好的部分)想要使它自动调整回原来的状态,就必须给相应动力机构一个调整量,关于这个调整量,有人可能认为只要调整变化的量就好了啊,变多少调整多少呗,但很遗憾这样是绝对不可能成功的。。。。。机器会疯狂的抽搐。。。。。。。。于是,在一般的调整(又称比例调整,既是P调整)之上,添加了I(积分)和D(微分)调整在产生一个变化量的同时,在变化量上取一个比例P调整,对所有的变化量求积分,得到变化总量,加入...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DIY 科普 PID 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-08 13:15:00
- 科技小知识2.电脑简单故障排查
- 本帖对于一些电脑的常用问题进行总结,另外本帖改编自笔者当天的亲身经历。。。。。。废话不多说上正文。。。。。。1.黑屏1.线没插好2.显卡坏了3.内存没插好或干脆没插(主要原因)2.卡在开机页面1.硬盘坏了或没插硬盘线或没插硬盘电源线(见得太多了。。。)2.主板芯片组过热(少见,多发于老主板或二手货,笔者今天就比较倒霉。。。换了芯片组的硅脂。。。。)3.蓝屏换硅脂,检查散热,出现此问题一般都是CPU过热了(重点)4.电源不足会导致的问题这个问题就比较宽泛了,轻则根本开不开机,重则开机之后启动不正常,有让主板变砖的可能总之一切看起来不太正常的问题几乎全是电源问题,不要贪小便宜,会吃大亏的。好电源...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 科普 电脑 DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-23 11:42:00
- 科技小知识1.如何分辨各种机械硬盘
- 在机械硬盘的选购中,我们常常遇见红盘,蓝盘,绿盘,紫盘,黑盘等等不同的盘种类,那么它们互相之间又有什么区别呢?今天就让我们了解一下各种盘的区别。我们按照一般的用户需求来讲解。1.蓝盘蓝盘的特点是性能较强,价格较低,性价比高,适合一般的家庭用户。带缓存,速度不至于太慢,家用首选。2.绿盘。 绿盘特点是功耗低,安全,环保,价格低廉容量大,缺点也显而易见,性能太低,只能适合做存储盘。家用购买不宜使用绿盘做主存储盘,推荐买两块组阵列做副存储盘用,存电影等资源。3.黑盘。黑盘的特点是高性能,大缓存,速度快,但是价格昂贵,主要用于企业级用户,比如企业的服务器和追求高性能的游戏玩家。一般家用的话就以黑盘...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 科普 电脑 DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-22 11:13:00
- 超低功耗、2.3V~3.6V宽压、擦除读写速度超快的低成本NorFlash,
- 普冉半导体(上海)有限公司是专注于汽车、工业及消费类应用的非易失性中小容量存储器、高安全存储器的无自有晶圆厂半导体设计公司。以下是性能对比,从功耗性能、擦除读写速度均比较优4MbitP25Q40Hhttp://item.szlcsc.com/239289.html
- 所属专栏: 代售推荐 标签: Nor Flash 普冉 华邦 GD 发帖人:小芯工匠 发帖时间:2018-06-14 00:04:00
- 史上最强物理学科普!!!【完整版,长文,附全球最前沿实验室多图】
- 备注:本文由“中科院物理所”整理采编,由“撕蛋”完成学术文献、原理模型、视频资料、动态展示等信息整理。感谢原作者!“唯有宇宙和人类的愚蠢是永恒的”这是关于物理学的最强科普(完整版)本文素材主要摘录自加来道雄的《Hypersapce》和丘成桐的《TheShapeofInnerSpace》。凭籍本文,回顾一下两百年来的科学史,看看那些代表着人类最高心智的数学家、物理学家们前仆后继探究宇宙本源的奇妙历程,并向他们致以最崇高的敬意!《Hypersapce》和《TheShapeofInnerSpace》这是一部壮丽的物理史诗,这是一串光耀后世的姓名。他们是:牛顿,高斯,黎曼,麦克斯韦尔,爱因斯坦,杨振...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 物理 科普 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-09-28 14:12:00
- 增值税普通发票的问题
- 增值税普通发票国家已经通知7月1好要提供税号了,必须打上去LC和JLC的系统什么时候能加上去呢?要不然没法报销
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 增值税 普通发票 发帖人:osli 发帖时间:2017-06-17 11:45:00
返回