结果:找到"晶体",相关内容405条
- 为什么晶体需要负载电容?晶振问答FAQ
- 晶体必须连接在某个放大器的反馈回路中,以这样或那样的方式。因此,晶体将受到寄生电路和电路板电容的影响,也称为“负载”。一个人无法避免这种“负荷”。1、晶体在电路中起什么作用?水晶除了调谐到的频率外,其他频率都被切断了,它只允许电路有足够的整体环路增益以晶振频率振荡。低于谐振频率的晶体大部分是电容性的。在谐振频率以上,它们大多是电感性的。2、晶体和振荡器有什么区别?晶体和振荡器是时钟处理器的两个组件,振荡器配置有缓冲器,这意味着它能够完成高输出驱动任务。晶体只是振荡器的一部分。3、为什么我们在微控制器中使用电容?如果输入电压下降,则去耦电容将能够向IC提供足够的功率来保持电压稳定.如果电压升高...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶体 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-11-24 11:12:00
- 晶体和有源晶体振荡器到底有什么不同
- 晶振从材料上可以分为石英晶振和陶瓷晶振,但是从属性上晶振又可以分为无源晶体谐振器:晶体(Crystal)和有源晶体振荡器:振荡器(oscillator)。石英晶振和陶瓷晶振从外观上区分是很有帮助的,毕竟有两种完全不同的材料。但是无源晶振和有源晶振有时候会让人傻傻分不清。一、无源晶体无源晶体有一个带五个管脚的非极性元件,振荡信号可以通过时钟电路产生,它本身不能振荡。1.无源晶体应用电路一般建议使用精度高的石英晶体,尽量不要使用精度低的陶瓷晶体。2.无源晶体优缺点无源晶体价格低廉,但它的信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),当更换不同频率的晶体时,外围配置电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶体 有源晶体振荡器 晶体振荡器 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-10-21 18:44:00
- 工程师电路设计还须考虑的3大晶体参数
- 在以往的文章中,小扬曾给大家介绍电子产品的应用中设计石英晶体时要考虑的主要参数。这一次,本文将专注于晶体其他参数,以扩展对石英晶体的理解并支持设计电子解决方案。1、ESR等效串联电阻(ESR)是对串联谐振时晶体电阻的测量,以欧姆为单位。石英晶体可以表示为由并联电容(C0)与由运动电容(C1)、运动电感(L1)和运动电阻(R1)组成的串联臂并联组成的等效电路。如图1所示。R1的值代表石英晶体的内部“损耗”。石英晶体的等效电路图2、老化老化是晶体频率随时间的变化。当将晶体用于产品应用时,需要考虑这种影响。石英晶体老化的主要原因有两个;质量转移,由于用于安装晶体和密封设备的材料释放气体;另一个是由...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电路设计 晶体 晶体参数 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-04-29 16:58:00
- 石英晶体振荡器到底有多少种类?
- 石英晶体振荡器是本身带电压的石英晶振,一般分类有很多种,日常的分类有普通有源晶振、压控晶振、温补晶振、压控温补晶振、恒温晶振、差分晶振等系列有源晶振,如果分类更加明细的话,那么石英晶体振荡器的种类有哪些呢?1.按精度分类石英晶体振荡器按精度(或频率稳定度)可分为普通石英晶体振荡器,精密石英晶体振荡器、中精密石英晶体振荡器和高精密石英晶体振荡器。2.按封装结构及外形分类石英晶体振荡器按封装结构及外形可分为金属外壳晶体振荡器、玻璃外壳晶体振荡器、胶木壳晶体振荡器和塑料外壳晶体振荡器。金属外壳封装的石英晶体振荡器又有锡焊、冷压焊和电阻焊三种。3.按引出电极数目分类石英晶体振荡器按引出电极数目可分为...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 石英晶体振荡器 晶体振荡器 石英晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-12-30 09:28:00
- 晶振国产替代5个必备条件
- 从中美贸易制裁,国产替代的苗头悄然显露,再到全球疫情爆发,半导体及芯片厂商接二连三停工停产,爆发了全球性芯片短缺的局面,国内厂商也迎来发展良机。在大环境趋势下,国内一些知名企业纷纷转向使用国产替代产品,在电子元器件细分领域中,晶振行业同样如此,那么选择国产替代的晶振企业需要具备什么条件呢?01品牌的自主性为什么要强调品牌的自主性?一个好品牌离不开自主研发。在晶振研发技术上,早期国内一直处于落后的状态,主要核心技术被国外垄断,很难在市场上占领一席之地。但随着国内晶振厂商不断加大研发力度,以及凭借优异的成本资源及质量,与国外逐渐缩小差距,并在市场上获得大众认可。自1986年起,扬兴科技一直活跃在...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 国产晶振 晶振 晶体谐振器 无源晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-06-16 17:31:00
- 智能手环与32.768Khz晶振
- 贴片晶振通常应用于智能电子设备场合,他是一款小型的石英晶振元件,具有薄型、高精度等特点。晶振在智能手表手环中的作用是通过传感器给智能手环接提供信号频率,是很重要的核心部位,其中32.768Khz频率贴片晶振在其中扮演着非常重要的角色。随着晶振技术的成熟,可穿戴养老技术设备的研发机构如雨后春笋般越来越多。研发机构由最初的几家国际互联网迅速蔓延至国内的中小企业,这种发展势头刺激了钟表行业,让传统的传统钟表行业开始思考,纷纷转型升级加入到智能手表研发生产行列。讲到这里大家有没有感到好奇,贴片晶振为智能手环带来了哪些功能?晶振技术的成熟为什么会带来这么大的变化?以智能手表、手环为代表的可穿戴智能型养...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 晶振 晶体谐振器 无源晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-06-10 16:48:00
- 如何判断晶振品质如何?高品质VS普通
- 许多人买东西喜欢货比三家,为什么要比较?原因很简单,不外乎在于价格和质量。举个例子,就晶振元器件而言,好品质晶振与普通晶振价格差异会比较大,采购者们却不知道它们两者之间究竟差在哪里,因为表面上看都差不多。小扬给大家分析一下什么是质量差的晶振?1、某些工厂生产的二等品被再次销售;晶振参数要求不高、长年存货、称斤卖、不良品。2、原材料有残缺被二次生产,如晶片的下脚料(使用晶片残次品或晶片边棱角)制作而成的晶振3、生产批次不统一;负载电容之间有相差,老化程度不同,时间不一样,不良混料。4、工艺生产流程不规范,制作过程粗糙。那么好品质的晶振具有哪些必备条件呢?1、高品质晶振严格按照国际标准流程制作,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶体振荡器 晶振品质 石英晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-26 15:42:00
- 便携式蓝牙音箱晶振创造美好生活
- 蓝牙音箱是我们生活中常见的一种电子产品,随着科技的发展,蓝牙音箱的体积是越来越小,但功能确越来越多,如可以带在身上的便携式音箱、车载蓝牙音箱等,而这些变化当然也离不开构成蓝牙音箱的内部元件结构,改变都是先从内部开始。本篇要说的则是在蓝牙音箱内起着很重要作用的晶振。大家都知道晶振可以细分为很多种类,如果按照它的材质可以分为石英晶振,硅晶振、陶瓷晶振。大部分蓝牙音箱里用就是石英晶振,也有少数用的是陶瓷晶振。由最初的大音箱到现在的便携式蓝牙音箱,体积和功能方面发生巨大的变化。而衡量其是否是一个合格的音箱,比较重要的就是看它的音效,它与石英晶体的ppm精度值密切相关。想要做出优质的产品,就需要对晶振...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙晶振 石英晶振 晶体振荡器 晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-25 17:56:00
- 干货!4种方法提高石英晶体振荡器相位噪声性能
- 石英振荡器确实提供了我们所有人每天都依赖的电子设备的心跳。石英的有用之处在于,如果施加电压,石英将开始振动。不利的一面是,如果施加振动,石英会产生电压。该电压显示为相位噪声,并且是真正的阻力。相位噪声或频率变化的大小与施加的力或加速度成正比。力越大,频率不稳定性越大,噪声越大。由于晶体的加速度敏感性而引起的频率不稳定性会影响振荡器性能的许多方面,例如:●短期稳定性●相位噪声性能●相位抖动这种振动引起的相位噪声会影响数字通信系统和RF系统的性能。该错误将表现为误码率的增加。所有石英晶体都表现出一定程度的固有振动敏感性。所以问题仍然存在。该怎么办?要使加速度敏感性对客户系统的影响最小化,有许多可...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 石英晶体 晶体振荡器 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-23 15:45:00
- 泛音石英晶体,它是如何工作?
- 快速流畅的数据传输在当今世界至关重要,为了实现这一点,许多系统应用中都依赖于三位数兆赫(MHz)范围内的晶振频率。 用基调的AT晶体无法产生这样的高频。尽管基频为40到50MHz的石英晶体是可行的,但其生产涉及大量的工作和相应的成本。因此,“泛音晶体”通常用于20MHz以上的频率。什么是泛音与基频? 每个石英晶体都有其基本频率。除了这种“基本音调”外,每个石英晶体都有几个泛音。当向石英晶体施加电压时,石英晶体会以其基音振荡。在此过程中也会触发其泛音,但其信号明显弱于基频。实际上,大多数情况下,泛音信号只产生正常的相位噪声。 通过巧妙地构造振荡器电路,可以驱动石英晶体的泛音而不是基频。因...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶体谐振器 无源晶振 泛音晶体 晶振 晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-11-25 11:52:00
返回